ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.66 (415件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
NTK(日本特殊陶業)
729 / 税込 802
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
415件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-05
用途:
自家用車のメンテ
対象商品:
27916876

メーカー品なので性能は安心できます
安いので2~3年毎に交換しています

2019-10-14
用途:
ラジエーターのキャップ交換
対象商品:
27916894

お値打ちなので、年一で購入しています。
過去より 10個以上購入していますが、問題も無いです。

2019-05-21
用途:
テリオスキッドのラジエターへ使用
対象商品:
27916894

モノは普通。安かったので車検時に交換で安心かと思いまず。注文後に品切したのか発送予定が2回ぐらい変更になって、ゴールデンウイーク突入してしまいかなりまたされました。緊急時なら完全アウトでした。

2019-06-02
用途:
文句無し
対象商品:
27916867

交換してから1ヶ月ほど経ちました。問題ありません。この値段ならサイクルを決めて不安解消の交換にしたいと思います。

2018-11-12
用途:
車検他
対象商品:
27916894

今まではHKT社のラジエーターキャップを使っていたのですが、販売中止で代替えがNTKだった為の購入です。
過去にも使った事も有り、表面のシールの好みは有りますが間違い無い商品だと思います。

2018-10-18
用途:
ラジエーターキャップ交換
対象商品:
27916894

特に問題も無く、純正品の取り替えの様に自然にできますし、お値打ちに購入できるので、毎年交換をしています。

2018-10-02
用途:
整備
対象商品:
10225896

素材がステンレスだったり、シール材に普通のゴムではない耐久性の有りそうなのを使っていて、いいと思います

2019-10-08
用途:
自家用車のメンテナンスに
対象商品:
27916885

比較して一番安価だったのでこちらにしました!付けてみましたが問題ありません!

2022-08-07
用途:
クルマメンテナンス
対象商品:
27916876

ホンダS660の冷却性能のロスを減らすために交換。
純正品と形状が同じなので、はずしてつけるだけ。

2019-01-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
27916876

いたって普通のラジエターキャップです。
P541Aは開弁圧が1.1なのでバイクに使っています。
値段も安価で国産なのでリピートしたいと思います。

有限会社なかの 様2022-10-20
用途:
ジムニーのメンテナンス
対象商品:
27916867

ジムニーJA11のメンテナンス、ラジエターキャップも長期間使用していると劣化してきますので交換しました。

2022-06-06
用途:
車両整備
対象商品:
27916867

信頼できるメーカーのラジエターキャップがこの程度の値段ならば、定期的に交換しておこうという気になります。

2019-06-24
用途:
ミニキャブ U42T
対象商品:
27916867

古くなった純正のものと交換。純正と遜色ないです。
次回も注文したいと思います

2018-07-08
用途:
JA11 ジムニーで使用しています。
対象商品:
10225871

何年振りに交換しましたが、リーズナブルな価格で非常に良いです。

2018-11-11
用途:
デザインが良い感じです。
対象商品:
27916894

安価で気に入っています。自家用車2台とも交換出来て、自動車販売会社で取り換えよりも、明らかに安いです。

2018-06-23
用途:
ラジエターキャップの交換

お値打ちなので、常時リピートで購入しております。車種別の検索も探しやすいです。

2018-07-24
用途:
車メンテナンス
対象商品:
10225887

安くて助かってます。車検時に交換してます、オーバーヒートはごめんですのでね。

2018-05-13
用途:
ラジエター液交換時
対象商品:
10225871

長い間交換していないので通販で探していたらメーカー品が安く見つかったので購入した。現物をみて純正品とかわらない作りで大変満足です。次回も購入したいです。

2018-06-07
用途:
バイクのラジエターキャップに
対象商品:
10225887

本来は車用となっていますが、寸法関係は同じようなものなのでバイクにも使用可能。
特に541と561は108kPaなのでバイク用にちょうどいい。

2022-05-10
用途:
交換した方がいいのかはわからない
対象商品:
27916894

とりあえず10万キロ走ったし念のため交換。
圧力は注意しましょう