ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.66 (415件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
NTK(日本特殊陶業)
729 / 税込 802
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
415件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-15
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
10225905

ダイハツミラアビーL260S、に使用しました。何回か使用しているので今回も。問題無く使用出来ます。

2022-02-15
用途:
車検時
対象商品:
27916894

車検時に毎回換えてる。
そんなに頻繁に交換しないといけないか?分からないが(鍋で沸騰させれば分かるのだが)、高価ではないので予防として交換。

2019-02-20
用途:
ラジエターキャップ交換
対象商品:
27916885

純正品より価格も安いし性能もしっかりしていると思います。
今の所は問題ないです。

2018-03-24
用途:
ラジエターメンテナンス
対象商品:
10225887

ラジエターキャップの交換に本商品を使用しました。
問題なく交換完了です。
DIY交換ですが、安価に交換完了できるので助かります。

2018-03-14
用途:
保有車両整備等
対象商品:
10225871

車両部品検索で購入しましたが圧力が違いました。口金は合いましたけど。圧力が高めの車両の場合は純正品をオススメします。逆に純正圧力が標準的な物でしたら、不具合なく利用できるので、低コストにて車両整備ができるのでよろしいかと思います。

2017-12-09
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
10225871

古いキャップを交換し、すっきりとしました。色もさわやかな色ですね。

2018-11-30
用途:
車検整備
対象商品:
27916885

普通に使えました。NGK製なので安心して使えると思います。

2021-10-15
用途:
ラジエーターキャップ交換

ステップワゴンRK用にP541Aを購入しましたが、はまりません。
はめ込みの金具の角度が悪いのか、無理にはめようとすると受け側の樹脂が削れる為、諦めました。

2018-08-30
用途:
車検時
対象商品:
10225871

車検整備時に予防のため交換してます。不具合等ありません。もう少し安いと全車交換するんだけどな・・・

2017-06-25
用途:
ラジエターキャップの交換に使用
対象商品:
10225871

以前に購入したことがありました。
とても信頼性があった商品だったので今回も購入させていただきました。
何の不具合もなく価格もリーズナブルで大変助かっております。

2019-03-04
用途:
ラジエターのメンテナンス
対象商品:
27916867

2年前に交換しています。価格が安くて品質も良く全く問題ありません。

2018-01-11
用途:
自家用車の消耗部品の交換
対象商品:
10225896

新車で購入後、7年経過したので交換。
NGK(HTK)の商品なので信頼できると思い購入しました。色も明るいブルーなので気に入ってます。

リバーサイドナカモト 様2017-06-02
用途:
整備時、交換
対象商品:
10225887

信頼のNGKブランド、しかも安価で助かります。単品で送料が安くなればなおGOODです。

1人が参考にしています
2018-01-31
用途:
ホンダ Vツインマグナ250用として購入。
対象商品:
10225887

ホンダ車用なのでホンダのバイクにも合います。
ちなみにスバル・アウトバック2.5にも合いました。

2017-11-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
10225905

外気温が低いので、まだわかりません。
前にも換えてるので信用はあります。

2017-09-08
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
10225905

「P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。」と記載してあるのを見逃し、届いた商品を見て、自動車部品検索が間違っていないのかと問合せをしてしまいました。ちゃんと合いました。NGK製品なので安心です。

2020-05-19
用途:
交換
対象商品:
27916894

圧力は指定のはずなのに
漏れた…
これはひどい。
次は買いません。
安かろ悪かろ。

2019-01-05
用途:
定期的な交換
対象商品:
27916894

純正品同様にあたりまえですが普通に使えて全く問題なしです。

2018-09-12
用途:
交換用
対象商品:
10225905

交換して問題なく使えてる。
安くて助かる。
いい買い物をした。

有限会社モンテ・ガレージ 様2018-05-30
用途:
車検整備
対象商品:
10225871

今までのとは違うのを購入して見ました。さすがNGKです値段は良いのではゴムなど製品の造りは良いのではオバーヒトなどのドラブルは無くなりました。

1人が参考にしています