ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.66 (415件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
NTK(日本特殊陶業)
729 / 税込 802
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
415件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
N-GARAGE 様2013-01-31
用途:
LLC交換時推奨
対象商品:
10225896

いつも使用しているメーカー品なので、安心して使えます☆

2012-11-15
用途:
妻の車の交換部品
対象商品:
10225905

特に問題もなく価格も安くてよい製品だと思う。

ジェンテ 様2016-04-13
用途:
車両用
対象商品:
10225905

以前も使っているので普通です。

アイランド 様2016-03-15
用途:
壊れたとき
対象商品:
10225896

全く問題ございません

GOTO DESIGN OFFICE 様2014-06-13
用途:
愛車の整備
対象商品:
10225896

以前、同じ商品をホームセンターで購入しましたが、今回はクーポンを利用して安く購入できました。
送料を入れてもこちらの方が安かったです。

2011-12-19
用途:
車検整備
対象商品:
10225887

メーカーですがNGKかと思い購入してみましたがNGKではなくNTKですよ!?
メーカー名訂正願います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
同じ日本特殊陶工業の製品でございますが、ブランド表記を変更させて頂きました。

2014-06-02
用途:
純正交換
対象商品:
10225887

型番が分かり難く自分の車に合うのか心配でした。形で判断したのですが特に問題ないです。1.3Kがあればほしいです。

2012-09-26
用途:
交換
対象商品:
10225896

純正同様の使用感です。
消耗品なので安価で助かります。

2014-01-14
用途:
定期的な交換
対象商品:
10225905

国産メーカーですから、信頼して使用しています。かなり数使用してますが、問題はまったく起こりません。キャップは、定期的な交換が必要な部品です。

2011-04-18
用途:
DIYで
対象商品:
10225887

信頼のメーカー製なので問題無し。モノタロウさんは圧倒的に安い!3000円以上送料無料もうれしい。

2017-01-12
用途:
ラジエターキャップ
対象商品:
10225896

圧力パッキンが他のメイカーと違う感じですね~もんだ言わない

2015-10-12
用途:
ラジエター交換
対象商品:
10225887

適合しなかった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
弊社の部品検索結果が誤っておりました場合は、返品対応させて頂きますので
お手数をおかけいたしますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きます様お願い致します。
今後とも宜しくお願い致します。

2011-07-08
用途:
自動車整備交換用
対象商品:
10225871

全く問題なく使用できています。安価で購入でき満足しています。

2010-12-20
用途:
車に
対象商品:
10225862

性能はわかりませんが作りはしっかりでとても満足です。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2015-05-09
用途:
自動車整備
対象商品:
10225896

純正と同性能で安価なため、非常にお得でした。当然ですが、全く問題ありません。

2014-02-15
用途:
純正品の代替
対象商品:
10225905

HG21セルボに使用しようと思い型番検索でコチラになり購入しましたが
形がまったく違うので使用できませんでした

MonotaROからの回答

適合確認をさせていただきますので、弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

2013-02-28
用途:
私が乗っている車に使用します
対象商品:
10225871

私は自動車関係の仕事をしています、部品は純正品しか使ったことがないのですが、今回初めて汎用品のラジエターキャップを買いましたが、
純正品とほとんど変わらない気がしました、耐久性はこれから注意して見ていきたいとおもいます。

1人が参考にしています
2015-05-21
用途:
車検時
対象商品:
10225905

純正と変わりなく問題ありません

2013-04-19
用途:
7年たっても3万キロのアルファードにつけました
対象商品:
10225896

元のヤツはスプリングがだめでへばってました。これは全く問題なく取付ました。耐久性云々の価格じゃないですね。十分です。

2010-10-25
用途:
自動車整備
対象商品:
10225871

純正品と遜色無し。