ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.66 (415件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
NTK(日本特殊陶業)
729 / 税込 802
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
415件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-16
用途:
安価で安心!
対象商品:
27916867

ありがとうございました。なかなか適合する品番がなく困っておりました。無事適合して交換が完了。これからもよろしくお願い致します。

2023-01-11
用途:
バリオス1型のメンテナンス
対象商品:
27916876

ゴムパッキンが延びていた為に、ヒート対策として交換しました。

2022-06-26
用途:
定期交換
対象商品:
27916894

ホンダアクティHA8に使用。全く問題ありません。純正キャップ(デンソー製)についていたキャップカバーは、若干形状サイズが違うようでユルユルで使用不可です。耐久性はこれからです。

2023-03-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
27916876

純正品より安く、性能は変わらない。消耗品なので問題ありません。

2022-06-09
用途:
自動車整備

ラジエタークーラント交換毎にコチラのキャップも交換してます。
量販店で買うよりモノタロウさんは価格面で満足しております。

Rcycle 様2023-04-18
用途:
JOGに
対象商品:
27916876

純正より安く直ぐあったんで購入してみた。特に不具合もなさそうでした。

1人が参考にしています
2022-09-02
用途:
軽自動車のメンテナンス
対象商品:
27916894

ラジエター交換に伴い交換しました、特に問題ありませんでした。

松原商会 様2022-05-10
用途:
ラジエター交換に。
対象商品:
27916894

外品ですがサイズもぴったりでした。古い方はパッキンが固く心配でした。
ラジエター交換時はホースも新品にした方が安全です。
これで安心して走行できます。
ついでにオートオイルのホースも交換した方が交換時の作業も早くなります。

2023-03-02
用途:
予備整備
対象商品:
27916894

クーラントの交換のついでに、購入しました。信頼できるメーカーなので、安心して使えます。

2022-07-28
用途:
軽自動車メンテナンス
対象商品:
27916885

問題なく使用してます。耐久性は経過監視していきます。

有限会社相川運送店 様2022-06-24
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
27916894

ラジエターキャップ交換時に使用しました。
性能的にも全く問題ありません。

2022-04-26
用途:
愛車整備
対象商品:
27916876

キャップは定期的に交換することを整備士さんに進められ、交換しました。古いキャップに素人感覚で劣化は見られませんでしたが オーバーヒート防止になれば安いものです。

2022-05-18
用途:
メンテナンス
対象商品:
27916894

今までは純正を使っていましたが初めて社外を使ってみました。安心できるメーカーなので何も不安なく使えています。

2023-01-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
27916894

2011年製のスバルのステラに、ピッタリでした。。

2022-06-17
用途:
軽自動車のメンテナンス時
対象商品:
27916894

純正と外観や性能的も同じで、安い早い、すぐ届くので助かる

2022-04-27
用途:
冷却水交換時
対象商品:
27916867

2年に一度の冷却水交換時に予防整備として交換しています。
純正より安いので助かっています。

2022-04-11
用途:
自動車のラジエターキャップ交換に使用
対象商品:
27916894

純正と変わりありません。
重要な部品の一つですので、安く信頼性のあるもので助かります。

2022-02-03
用途:
自動車整備に使用しました。
対象商品:
27916894

最近は様々なメーカーからラジエーター
キャップが販売されていますが
縁の下の力持ち的な存在で疎かにされ
がちですが良品を使いましょう。
最近のラジエーターキャップで使用率の
高い“先っぽ”がプラスチックで出た
タイプは低品質は後でかなり後悔します。
真面目に良い製品の使用が大切です。

2人が参考にしています
2022-12-15
用途:
ラジエーターキャップの取替
対象商品:
27916894

純正品と変わらず安心して使用出来ています。いい製品だと思います。

2022-04-03
用途:
自動車整備
対象商品:
27916876

リーズナブルな価格で商品も信頼できるNTK(NGK)日本特殊陶業と満足出来る商品です。