ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)のレビュー
株式会社伸和建設 様2022-03-16
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 35087132
お徳用ホースのカプラーからエアー漏れしたため、
ガスケット交換がめんどくさいため購入しました.
問題なく使用しています.
2021-03-28
- 用途:
- コンプレッサーのホース増設に
- 対象商品:
- 10322952
コンプレッサーで空気入れたり、エアでゴミ飛ばしたりして
おりますが、いちいち取り外したり取り付けたりが
面倒になって来たので、ホース増設の為購入しました。
安くて良い品で助かりました。
2021-05-31
- 用途:
- メンテナンス
普通に使用できました。
ホース延長分離に使用
商品が安く処理出来また。
2020-10-21
- 用途:
- エア工具の接続
- 対象商品:
- 10322952
モノタロウエアリールに標準で付いていたカプラからエア漏れするようになったので、交換用に購入。なんら問題無く使えています。品質も良いと思います。
2021-06-25
- 用途:
- コンプレッサー
- 対象商品:
- 19335058
以前使用していたバルブが古くなりバルブ交換に伴いカプラを交換しました。安価ですが、問題無く普通に使っています。良品です。
2人が参考にしています
2020-05-29
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 10322952
エアーホースメンテナンス カプラーが古くかったので交換作業しました 普通に問題なく使用できコストも安くメンテナンス出来ました。
ありがとうございます。
1人が参考にしています
さとう工房 様2020-01-30
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19335042
近所には内径5mmのタイプを売っている所がなく、こちらで注文させて頂きました。
発送が早くて助かります。
エアー漏れもなく、問題なく使用しています。
2人が参考にしています