プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)のレビュー
2022-04-20
- 用途:
- エアホースの作成に
- 対象商品:
- 10322961
10mのエアホースを2m、2m、6mに分けて使いたくて買った。
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)と一緒に。
簡単に作れてよかった。問題なく使えています。
2022-03-16
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 35087123
お徳用ホースのカプラーからエアー漏れしたため、
ガスケット交換がめんどくさいため購入しました.
問題なく使用しています.
1人が参考にしています
2021-12-05
- 用途:
- 漏れなし 低価格で満足
- 対象商品:
- 10322961
3年ぐらい使用したカプラーからエア漏れ発生。分解してみるとゴムシールが薄っぺらに
適合シール探す手間が面倒なので、低価格であったのでこちらで購入。
漏れがぴったり止まりました。
また漏れ出したら、リピートします
2021-06-18
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 10322961
長かったですが納品されました。
リピート購入です。
使用問題なし
エアー漏れなし
安いので環境整備で使用しました。
有り難うごさいました。
2021-03-31
- 用途:
- トヨロンホースに接続
- 対象商品:
- 10322961
ウレタンと違ってトヨロンのホースは厚いので入れるのが大変ですが何とか入ります。弱い物だとネジ山が駄目になりますが、この商品は大丈夫でした。
2021-03-28
- 用途:
- コンプレッサーのホース増設に
- 対象商品:
- 10322961
コンプレッサーで空気入れたり、エアでゴミ飛ばしたりして
おりますが、いちいち取り外したり取り付けたりが
面倒になって来たので、ホース増設の為購入しました。
安くて良い品で助かりました。
2021-01-12
- 用途:
- 自作ホース製作
- 対象商品:
- 35087123
何セットか製作して試しましたが、今のところエア漏れもなく使えています。
あとは耐久性が有れば、他より安く手に入るのでいいと思います。
2020-10-16
- 用途:
- エアーホース製作
- 対象商品:
- 35087123
短いエアーホースを自作品するのに購入させて頂きました。作りもしっかりしていて大変満足しています。また必要な時には購入したいです。
2020-05-29
- 用途:
- メンテナンス
エアーホースメンテナンス カプラーが古くかったので交換作業しました 普通に問題なく使用できコストも安くメンテナンス出来ました。
ありがとうございます。