スライドハンマーのレビュー

平均満足度 4.34 (102件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドハンマー モノタロウ
モノタロウ
4,498 / 税込 4,948
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
102件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-23
用途:
板金
対象商品:
10812514

商品が届きましたありがとうございます、へこんだところを引っ張り出すのに便利です。

2024-09-21
用途:
マフラーのサイレンサー外し
対象商品:
10812514

本来の使い方とは違うと思いますが…
マフラーのサイレンサー外しに使用しました。
変形していたので行けなくなっていましたがこちらを使用して問題なく取り外すことができました

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
自家用車の板金

自家用のリアのクオーターフェンダーを凹ませたため、引き出すために購入しました。
動画などを参考に少しづつハンマーの衝撃で修正出来ました。
プロのようにレベルを合わせることはできませんでしたが、パテで思った以上の板金塗装ができました。

2024-05-17
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
10812514

先端のネジサイズが公表されていたので購入
アッタッチメントを自己で作成するが
日産用のホイールナットが流用できるので、非常に良い
M12 P1.5
個人的にはサイズ半分のショートが有るとなお良い
です

3人が参考にしています
はが野広域農機センター 様2025-01-26
用途:
ベアリング抜き
対象商品:
10812514

以前の物が壊れたので再購入しました
使いやすくとても良い商品です

1人が参考にしています
草刈りジジーズ 様2024-01-12
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
10812514

各部のR処理、エッジ処理がとても丁寧に仕上げてありました。
思わず、大切に使おうと思った次第です。
大きさに対してもウェイト部の重さも程よいと感じました。
良い買い物ができました。

2人が参考にしています
2023-07-29
用途:
製缶品の組立、解体時
対象商品:
10812514

必要かつ充分な強度と使用感です。
ハンマーの重量が少し重いので交換部品があるといいですね。
まだ1度しか使ってないのでどのくらい使用できるかは不明です。
先端部分の治具を自作できればあらゆるものに対応できると思います。
この価格でこの性能はお買い得です。

1人が参考にしています
SAITOU 様2023-09-14
用途:
昆布加工機のパンチングプレートの交換時の引き出し。
対象商品:
10812514

値段的にはとても有難いのですが、先端のフックが折れてしまうと新たに購入となっております。フック部の部品として単品購入できれば最高ですね。

3人が参考にしています
カーショップたなべ 様2023-04-30
用途:
自動車の鈑金修理
対象商品:
10812514

ロッカーパネルの凹みに鉄板を溶接してこのスライドハンマーで引っ張って修理しました。初めてでしたが、かなりキレイに引き出すことができました。このお値段でなかなかつかえます。

2023-03-30
用途:
バイクタンク凹み補修
対象商品:
10812514

サイズや重量が自分の作業にちょうど良かった。先端の治具を交換すればいろいろな作業に使えそうです。

2023-03-16
用途:
整備時
対象商品:
10812514

これが3000円で買えるなんて信じられない。
このインフレ下では早いもん勝ち。

2022-10-29
用途:
バイクのマフラーサイレンサー抜き取り
対象商品:
10812514

スライドしていくとハンドルのT字部を固定しているイモネジが緩んできたので、ネジロック剤を取り付けて対応しました。その他は問題なく使用できました。しいて言うなら先端部が何種類かあればいいと思います。

有限会社安藤家具店 様2022-06-01
用途:
車のフランジ抜きとフローリング張りのフロア材引寄せ
対象商品:
10812514

先端のフックがねじ式で外せるので先端を自作等すれば
多用途に使えます。
ただし、ショックでねじのゆるみは出るのでロックタイトとか
ロックナットとかで対応する必要があります。
全体的に軽いので重作業には向きませんが軽作業にはちょうどいいです。
フロア材の材料寄せは先端にSTアングル材をボルト止して使ってますが
なかなか使い勝手がいいです。

2022-02-20
用途:
板金時
対象商品:
10812514

先端のフック部がいろいろなパターンのフックがあれば使いやすいと思います。
軽量で使いやすいです!

2021-08-03
用途:
くるまの板金
対象商品:
10812514

まだ使用していませんが、ヘコミに上手く使用出来そうです。楽しみです

1人が参考にしています
2021-03-16
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
10812514

シッカリ使えそうな造りです。ケミカルプーラーと併用してタンクのへこみでも直してみます。

2020-10-11
用途:
スクーターのホイール外し。
対象商品:
10812514

スクーターのホイールを外すのにアルミのブラケットに組み込まれたベアリングが固着している為スライドハンマーで引っ張りました。無事取れました。

1人が参考にしています
2019-09-28
用途:
日曜板金
対象商品:
10812514

日曜板金には充分だと思います。もう少しクオリティが良ければ嬉しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2019-07-29
用途:
タンクのヘコミ直し
対象商品:
10812514

とても、使い良い、ただ、長時間持っていると疲れる。

2019-02-05
用途:
車両の板金
対象商品:
10812514

値段以上の使い勝手の良さに脱帽です。気を付けて頂きたいのですが、数回衝撃を与えただけで、Tハンドル部のイモネジが弛みました。

1人が参考にしています