卓上糸のこ盤のレビュー

平均満足度 3.21 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
卓上糸のこ盤 HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)
   
広いふところ寸法406mm!LEDライト付!エアノズル付! 【用途】木材の直線切りや曲線切り、木材の窓抜き加工
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-13
用途:
試作やデモ機作成時
対象商品:
10927384

これまで古い切れ味の悪い物を使っていた為バリ取り等大変でしたが
これを買ってからは作業効率が非常良くなりました。

2020-12-23
用途:
趣味の工作作業に使用
対象商品:
10927384

孫のための遊具作りにはまり、木工工作に非常に便利です。これまでの糸鋸での手作業に比べ大幅に時間が短くなりました。

2020-09-03
用途:
絵の枠作成

1.刃の取り換えが非常に面倒、又相当意慣れないとはできないと不可能に近い。刃の付け替えが多い作業が面倒なのでくり貫き作業はできないと言ってもいいです。
2.LEDランプは作業中に振動で動いてしまいます。
3.切り屑の廃棄口が下向きで机の上においた時にパイプの挿入が困難
その他使いにくい点が多々あり結局返品しました。

11人が参考にしています
2018-09-13
用途:
木工細工
対象商品:
10927384

今回で三代目の日立工機卓上糸のこ盤で同じものなので,使い方は熟知している。

今回の機械はアームの軸が中心より少しずれている。気になるが使い方には支障がないのでこのまま使ってみる。

1人が参考にしています
2020-10-07
用途:
イラスト等のくり貫き

1.刃の取り換えが非常に面倒で相当意慣れないと不可能。
2.刃の付け替えが多い作業は気の短い人にはちょっと・・・
2.LEDランプは作業中に振動で動いてしまう。
3.切り屑の廃棄口が斜め下向きで小さな作業スペースには置きにくい。
4.その他、不備点問題点が多く、2回製品ごと交換してもらいましたが最終的には返品しました。

7人が参考にしています
株式会社琉通工テクニカルサポート 様2019-01-05
用途:
日曜大工での材料切断
対象商品:
10927384

使用時の設置、セットが簡単に出来ました。満足しています。

2018-08-06
用途:
製品切断時
対象商品:
10927384

電源を入れると振動が凄く、使用開始10分程度で故障しました。また他の方も投稿されていますが、各パーツが微妙に歪んでおり、刃が破損し、飛びちりそうで怖いです。

7人が参考にしています
2017-12-07
用途:
木工
対象商品:
10927384

上部の板抑えるところ?がプラスチック?のため 変形しており 抑える金具が 糸のこにあたりそうで 怖い 
作動スイッチが0~10ではなく1~10なので 電源を入れると動き出すのはちょっとなー スイッチも粉じん防止なのはいいが 小さくて入れずらい

2人が参考にしています
2016-11-13
用途:
日曜大工の仕事
対象商品:
10927384

檜の板を切って、中をくり貫く作業に使いました、まだ慣れていないので
トレースが下手です、本機械の糸鋸の調整が問題のトラブルで
大変誠意を持って対処してもらいました、モノタロウはとても安心できる会社で、満足しております。

2017-12-25
用途:
板抜き
対象商品:
10927384

抑え金具が 曲がっていて 刃にあたります 思ったより全然切れません

1人が参考にしています
2013-09-08
用途:
木工細工
対象商品:
10927384

使用中の糸鋸が壊れたので購入した。以前使用のものはスピードコントロールが
無く不便でしたが、今回のは速度コントロールが出来、使いやすいです。

1人が参考にしています
オールクラフト 様2017-04-03
用途:
樹脂切り抜き
対象商品:
10927384

手動でノコ刃を吊り付けるとき、下側が見にくい。
LEDは切断、使用すると動いてしまう。

1人が参考にしています
I T P 様2016-01-12
用途:
D I Y
対象商品:
10927384

使用する分には まったく問題なし。
ですが、集塵排出口のアルミの口にクラック(奥方向にヒビ)が有りました。
作業する分には問題ないので、MonotaRoにはTELせず、使用しております。
後は、コンセントを抜いてるにも拘らず、LEDのS/WをONにすると、LEDが一瞬光り、その後薄暗く点灯したままに成ります。
まあ、これも、作業には問題無し。(他のFCW40SAもこうなのかな?)
今の所、故障も無く頑張ってくれてます。
と言う事で、☆☆二つにしました。

有限会社サン・テクニカ 様2014-07-24
用途:
製品の加工です。
対象商品:
10927384

製品が、まずまずの出来栄えになりました。