極圧有機モリブデングリースウレアベースのレビュー

平均満足度 4.59 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
極圧有機モリブデングリースウレアベース エーゼット
エーゼット
1,998 / 税込 2,198
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-31
用途:
旧車オートバイの各部グリスアップ

商品説明通りの性能を有すると評価できます。
オートバイの各摺動部、軸受に使っています。粘着性、耐水性、極圧性、耐熱性、付着性そして品質保持性能がとても良く、数年ぶりに分解したステムベアリング周りのグリスが減っておらず、変色も変質もしていなくて良かったです。
他のグリスと比べたら若干効果ですが、一般人ならジャバラのグリースを使い切ることはほぼ無いので、普通の安いリチウムを選ぶならこちらを買われることをお勧めします。

有限会社奥山食菌 様2025-03-03
用途:
ミキサーのベアリング
対象商品:
58412514

様子見段階ですが、良さそう(以前は無機モリブデン)

旭高珠算塾 様2023-01-15
用途:
旧車 XL整備用に
対象商品:
58412514

30年以上乗り続けているXL、プロリンクを分解整備したらグリスガンで手入れしているにも関わらずブッシュがかなりヘタっていた。部品交換しグリスを極圧に耐えるこちらの製品に変えました、塗り付けると金属表面上にしっかり残ってくれて頼もしいです。異音によるメンテ回数も減りそう、期待しています。

2022-04-05
用途:
旧車オートバイのステムベアリング、スイングアームピボットブッシュなど

50年前の国産旧車のステムやスイングアーム周り等、汎用的に使っています。
旧車には完全にオーバースペックとは思いますが、値段もそんなに張らず、滅多に開ける箇所ではないのため良いグリスを使いました。
付着性が本当に良く、ガンガン洗車しますがグリスは流れず、1年以上経ってますが変色もなくしっかりと粘度を保っています。
極圧剤の入ったウレアグリスは選択肢があまりないため重宝しています。
性能はバッチリです。

3人が参考にしています
2022-06-30
用途:
ドライブシャフトのメンテナンス
対象商品:
58412514

インナー側に使用しました。
ウレアベースなので耐熱性があり、適してると思います。
後は数年後に開けてみてから判断ですね。

1人が参考にしています
ブリック 様2022-02-28
用途:
車のメンテナンスとして使用
対象商品:
58412514

以前から車のメンテナンスとして使用していて、今後も使用して行く。

2020-11-01
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
58412514

性能面でゴムやプラスチック適正があることと極圧に加えて、他のグリスよりも付着性が強いことで愛用しています。

1人が参考にしています
2020-05-16
用途:
自転車のハブなどの各種軸受け部のグリスアップ及び金属部品の錆止め用途に使用しています。
対象商品:
10988327

 グリスの色合いは納豆に付く”カラシ”を濃くしたような色合いです。粘度としては「ちょうど2号」ですが、かなり固めなため粘着性が良いため、防水シール性能がほぼないママチャリのメンテには重宝します。
またかじりつき防止用に塗布する以外にも、粘着性があるので屋外にある物置などのネジ頭部に塗ると錆止めにもなります。

2人が参考にしています
郷田歯科医院 様2020-07-30
用途:
モリブデンより高性能ということで
対象商品:
58412514

使い始めなのでまだ耐久性はわからないので☆4つ。長くもってくれると嬉しいですね。特に耐水性。

2020-02-13
用途:
自動車整備
対象商品:
58412514

耐水性が良いということでジムニーのナックル部分に使ってみました。いつも暫くすると水分で軟化したグリースが少しずつ漏れてくるのですが、3ヶ月ほど経過しましたが少ないように思います。安価ですしまた使いたいと思います。

2人が参考にしています
匠栄工業 様2020-02-10
用途:
自動車のメンテナンス作業
対象商品:
58412514

値段が高い分すごくよさそうです。今後もしようしてみたい。

1人が参考にしています
2019-02-05
用途:
バイクの整備に
対象商品:
58412523

バイクの整備で、シャフトの潤滑、防錆用に使っている。
ジャバラはグリスを取り出すには便利だ。
リアサスのリンク回りの潤滑にも使っているが、ちょう度が少し堅い。
ベアリングにも使いたいが、堅いので抵抗が増えそうなので、ベアリングには使わずにいる。もう少し柔らかいグリスが欲しい。

2018-07-02
用途:
ベアリング
対象商品:
58412523

ニードルベアリングの組付けに立っています。
サイズの種類がいくつかあるので工場用、出先用に工具箱に入れられる小さいものと使い分けて持っています。
残りが少なくなったらまた注文します。

2018-05-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
58412523

耐水溶性が高いグリスで愛用しています。価格も安く助かっています。

2018-08-19
用途:
通常メンテに使用
対象商品:
10988327

可も無く不可も無く、普通に使える事は大事です、問題無し

2017-12-10
用途:
インパクトレンチの可動部に
対象商品:
58412514

極圧タイプは納豆みたいな粘り気があり粘土はNo.3以上だと思います。対象に粘り付きはがれません。No.2だと流れ出してしまい早期摩耗してしまうので大変優れたグリースです。

1人が参考にしています
2017-06-23
用途:
ベアリング部のグリースアップに
対象商品:
10988327

ウレアベース、「有機」モリブデン、低価格、最強の組み合わせです。
有機は二硫化よりも長期に保護してくれます。

2人が参考にしています
2017-07-06
用途:
車のメンテナンス作業
対象商品:
10988327

蛇腹の小さい物に続き2個目ですが、ちょう度が明らかに違います。まぁ問題はないですし、ベアリングボールとの絡みもいいです。防水性に期待してのウレアベースです。

2016-11-08
用途:
ネジのかじり、さび防止
対象商品:
10988327

金属対金属でのネジをつける前に塗布。ネジと受け側が組み合わさっている状態で中に水が入り錆びてしまい、くっついてしまうのを防ぐ目的で使用しています。期待通りの使用感です。

1人が参考にしています
2017-02-08
用途:
ロードバイクのハブに
対象商品:
58412523

自転車に極圧グリスが必要なのかは置いておいて,普通に使えます.防水性も同社のリチウムグリスに比べたらかなり良いです.