メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXのレビュー

平均満足度 4.48 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)
アトラス(ATLAS)
6,498 / 税込 7,148
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI 【用途】乗用車用
98件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
芳賀石材工業 様2026-02-10
用途:
フォークリフトのバッテリーに使用

約三年に一度のバッテリー交換に使用します
どうしても冬場にエンジンの始動時にかかりが悪くなり
バッテリーを交換すると即座に元道理になります
アトラスバッテリーで満足です

2026-01-17
用途:
耕運機のメンテナンス

耕運機のバッテリー交換、5年経過して前のバッテリーの能力が低下したため購入しました。耕運機はディーゼルエンジンで年に数回しか乗りませんが5年はメンテナンスフリーで持って欲しいです。期待しています。

2025-09-18
用途:
クルマ

週末に突然のバッテリー上り週末で少し時間がかかりましたが、
安価で助かりました。

寿工務店 様2025-09-05
用途:
バッテリー交換
対象商品:
55900678

今回で2回目の購入。
お安くて助かります。また次も購入すると思います

2025-08-01
用途:
電柵に使用

午前注文で 即日出荷していただき すぐに使用することが出来ました
商品も問題なく使用しております

岩土機械設計事務所 様2024-12-23
用途:
寿命がきた旧品の交換用

トラブルも無く2年以上経過してますが快調にエンジンも回ります。

2025-08-21
用途:
コンバイン用に購入
対象商品:
35471213

まだ、取付てないので評価はできません。安く購入できたと思います。

太平海運有限会社 様2025-08-13
用途:
ボート
対象商品:
11066273

サイズ感も合ってるしバッテリーの質力も十分な力がある感じなので満足してる。

2024-07-16
用途:
乗用管理機(ビーグル)のバッテリーとして
対象商品:
35471222

従来のバッテリー、11年使い、最近、始動しずらくなったため交換しました。メンテナンスフリーのため液の心配もいらないので良いと思いました。だれくらいもつかですね。

1人が参考にしています
2024-09-05
用途:
工場作業時
対象商品:
55900714

工場内のリフトのバッテリー交換をしました。
価格も良心的で性能も良く助かっています。

2023-12-18
用途:
冬の備えのバッテリー
対象商品:
40382745

冬になると寒さのせいでバッテリー上がりがおこるので、備えで購入しました。このバッテリーは大体5年以上もつので良いと思います。

1人が参考にしています
2024-03-19
用途:
農薬散布車
対象商品:
40382772

持ち運びの取っ手もついていました。取替も問題なくできました。
何年使えるか、今後に期待です!

2024-09-25
用途:
トラクター
対象商品:
35471213

これから使用するので分かりませんが重量てきにしっかりした商品だと思います。

みずもとや 様2023-08-28
用途:
水田の電牧柵電源
対象商品:
55900653

げんばへの運び安さ、バッテェリー本体へ運び用のとってがあるので広い水田では電牧本体まで片手で持っていけます。

1人が参考にしています
2023-05-13
用途:
自動車用
対象商品:
55900678

何の不満もないスムーズにエンジンが回る。冬になったら どうなるか?
期待したい。

株式会社 ロードスター 様2024-01-26
用途:
バッテリー交換
対象商品:
40382754

いつも大変お世話になっております。バッテリー交換のたび重宝しております。ありがとうございます。

有本建工 様2023-04-29
用途:
2トンダンプトラック
対象商品:
40382781

経済的でとてもいいです。同じものが他店ではすごく高いです。

1人が参考にしています
ピデスアート 様2023-04-19
用途:
車両整備
対象商品:
40382754

旧車なのですがオーディオやパワーウィンドウ追加で電力蓄電アップを狙って買いました。
何年もつか様子を見てみます。

2022-12-13
用途:
しばらく使用していなかった乗用車を車検にだすため。
対象商品:
35471213

金額も安く上がり自宅にいて、簡単に交換が出来て満足しています。

2人が参考にしています
延岡自動車鈑金塗装 様2022-08-25
用途:
仕事の車に使用
対象商品:
35471213

値段も他の物に比べて安いので助かりました。
あとはどれくらい持つかですが、最初の物なのでコレは未知数です。