サスゾールF(ステンレス用フラックス)のレビュー
2016-12-27
- 用途:
- ハンダ付け
- 対象商品:
- 11085496
ステンレスのハンダ付けにはステンレス用フラックス。ヤニも出ず(ヤニは入っていないとのこと)綺麗に仕上がりました。ステンレスにハンダがつくことにびっくり!
2022-09-27
- 用途:
- はんだ付け
- 対象商品:
- 11085496
なぜこんな倒れやすい不安定な形状の容器にしたのか、倒れて中身が体に掛かりヒリヒリしました。
容器の改善をメーカーに伝えて頂く事を希望します。
2021-12-08
- 用途:
- 板金はんだ
- 対象商品:
- 11085505
届いた時に段ボールにシミ
このフラックスのキャップがきつくしまって居なくてビニール袋の中に漏れ出していた
検品の徹底をお願いします
2015-05-15
- 用途:
- ステン
- 対象商品:
- 11085496
普通を付けましたが決して商品が悪いというわけではありません。
ただもの凄くイイじゃん!!という程でもなくまぁ普通っちゃ普通でした。
もちろん仕事は問題なくちゃんと出来ていますよ。
さすが白光ブランドです☆
1人が参考にしています
2016-04-18
- 用途:
- ワイヤーの処理
- 対象商品:
- 11085471
自転車、バイクのワイヤー処理に使用しました。ハンダは綺麗に流れて作業しやすかったです。
フラックスの方が量が多いようですので、ハンダが無くなってしまった場合は、ハンダのみ購入すればまた使えそうです。
2人が参考にしています
2016-04-09
- 用途:
- 数枚のガラスに銅箔のテープを巻き組み合わせた部分に半田を滑らかに盛り上げる(かまぼこ型)
- 対象商品:
- 11085505
銅箔のテープを長く放置すると酸化して半田付けする際に支障を来たすため当製品を刷毛で塗布、一発解消
1人が参考にしています
2015-06-25
- 用途:
- 自転車の整備
- 対象商品:
- 11085471
ロードバイクのワイヤー先端の処理に購入。
半田付の時に注意する事は半田コテの熱容量です。
本品フラックスを塗布してもコテの熱容量が小さいと
上手く半田が乗りません。
シフトワイヤー(φ1.2mm)で上手く出来てもブレーキワイヤー(φ1.6mm)
で出来ないなら熱容量の不足です。
半田付対象にもよりますが、自転車のワイヤー類なら100W程度あれば
十分です。
半田付後、半田の流れが悪い場合後からガスコンロで加熱すると
綺麗に付きます。
2人が参考にしています