- 用途:
- 整備
- 対象商品:
- 11097204
全体的にいいと思います。もう少し高くても容量がもう少し大きいものがあるとそちらを購入したと思いますが、エアーもちが長くなったので助かっています。
- 用途:
- 出張作業
- 対象商品:
- 11097204
これからの季節、タイヤ交換が増えてきます。そんな時の空気圧調整に使用するつもりで購入しました。思って以上の綺麗さでビックリしました。
- 用途:
- 携帯して農機具の泥落とし,長靴のどろよごれおとし等ダスターとして
- 対象商品:
- 11097204
持ち重りせず、ある程度の時間のダスト作業には十分すぎるくらいの容量である。小さいコンプレッサーと連結しても威力大。レギュレーターがついているのが良い。私の利用方法だと十分である。他の用途(塗装、エアー工具作動)等についてこれから試していきたいと思います。
- 用途:
- 機械のメインテナンス時
- 対象商品:
- 11097204
レギュレーター付きが良い
2口の取り出し口が有りますが、説明書の言いたいことが不明。
本タンク直結の口と親機直結の口があるとのこと、バルブ調節の所在を表しているみたいであるがぱっと理解できない。説明をもっとわかりやすい物に。物自体は持ち運び安く、重宝している。親機のsk-11小型との相性も良い。
- 用途:
- 農機具及び自動車等のメンテナンス
- 対象商品:
- 11097204
エアー取りだしバルブが2カ所あり便利ですが、2カ所供変圧バルブになっている方が良かったのに1カ所のみで、使い方に悩みます。エアーダスターしか使えない?、、、か?
- 用途:
- 機器の清掃
- 対象商品:
- 11097204
コンプレッサは小型のものにしたのでエア量を確保するために同時に購入。大きいタンクのコンプレッサは大きく重くなり設置場所の確保や移動が難しいので本機を導入。作りや仕上げには満足。
- 用途:
- インパクトレンチ エアーガン等を接続
- 対象商品:
- 11097204
手持ちのコンプレッサーのタンク容量が小さいので予備タンクとして使用しています。取り出し口が2個あり便利です。
移動を前提に考えられていないので、少々重いですが、満足しています。
- 用途:
- 釘打・フィニッシャー・サンディング・塗装
- 対象商品:
- 11097204
頻繁にモーターが回る事がなくなったので良いですね。ちょっとした事ならエアーを溜めて分離運搬も可能ですからそれなりに便利になりますよね。 自宅の増改築での使用で購入しましたが、それ以外にもカヤックビルド、ルアービルド、エアーブラシ等活躍してくれそうなので期待しています。建築や内装が本業ならば高圧が必要ですが、その他サブなら今はコンプレッサー自体もかなり安くて高性能になってますから、やはりその分はサブタンクに回してあげても損はないと思われます。
本業じゃないけどガンガン使う方には必須ですかね。
- 用途:
- メンテナンス、タイヤ用
- 対象商品:
- 11097204
容量が大きく値段が手頃であったので購入を決めた。
排出口が2ヶあるので切り替えが楽です。
容量がコンプレッサーと合わせて
約50Lとなり余裕で使用できます。
- 用途:
- 予備のエアータンク 農業など
- 対象商品:
- 11097204
今のところ、使用回数がすくないのですが、いまのところいい感じで使用できています。とくに改善点はありません。
いろいろ探しましたが、ねだんがやすいので良かったと思います。また、必要になれば購入しようと思います。
- 用途:
- 小さなエアープレスに使用しています
- 対象商品:
- 11097204
コンプレッサーから内径Φ8のホースで配管しておりましたが、設備入り口側にエアータンクを新設することにより、動きがスムースになると共に、加工能力を増やすことが出来ました。
予想通りの結果に満足しています。
- 用途:
- 岩田製コンプレサーの補助タンクとして使用
- 対象商品:
- 11097204
コンプレサーのモーター稼働時間削減目的で(節電対策)購入しました。場所を取らず、接続も簡単でした。設置前に比べモーターの稼働時間が半分位になった感じです。電気代がどれだけ節約出来るかはこれからですが、コンプレサーの消耗部品の交換頻度が少なくなるのは確実だと思います。金額的にも満足しています。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 11097204
配出口にコックが付属して無いので不満です繋いだホースから少しエアーが漏れる事が有るので抜かないとエアーが無くなるのでメンドクサイ。
- 用途:
- 小型電動コンプレッサーの補助タンクとして
- 対象商品:
- 11097204
20リットルサブタンクを使用していましたが経年劣化で溶接継ぎ目に錆が発生し 代替を探していました。 1)塗装が綺麗 2)タンク容量が大きい 3)価格が安い(2台並列で繋げば大型タンクよりさらに格安)※メインのコンプレッサー能力に依存しますが コレにモノタローエアレギュレーターをボルト止めして塗装やインパクトレンチに使用しています。
- 用途:
- 塗装用小型コンプレッサーの補助タンクとして
- 対象商品:
- 11097204
この容量で、この価格は魅力的です。
エア入力バルブに逆流防止弁がついているので便利です。