VCT ビニルキャブタイヤケーブルのレビュー
- 用途:
- 配線工事
必要な数量だけを購入しました。
無駄なく手配できて良かったです。
ケーブル自体もとても良い品質でした。
また購入します。
- 用途:
- 機械の電源工事
長さも10mで購入でき便利でした。
問題なく使用出来ました。
- 用途:
- ソーラー電源の内線接続
- 対象商品:
- 11123156
VCTは取り回しが楽でいいですね。耐圧600Vですが所詮キャプタイヤなので皮むき時のカッター刃傷には注意が必要ですね。後の絶縁処理が大変になるので!
- 用途:
- 真空蒸着装置
- 対象商品:
- 62704338
真空蒸着の蒸着ボートを加熱するために、最大180A流せる電線が必要でしたが、この14mm^2×3本のVCTケーブルの1本あたりの許容電流は62Aなので、並列接続して使用しています
- 用途:
- 三相延長ケーブルに使用
- 対象商品:
- 62704523
厚手の絶縁外装で、VCTとしては丈夫なほうではないか。
野外の引き回しでも不安はない。
一般的な設備・機器用電源ケーブルとしても選択したい。
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
- 32587755
このような品が希望の長さで容易に入手でき,大変助かります.著名なメーカー品ですので,品質には全く問題ありませんでした.
- 用途:
- ソーラーパネル配線
- 対象商品:
- 11123122
独立ソーラーパネル配線用です。ソーラーパネル1枚ごとに、単独配線して、充電コントローラーに接続しています
- 用途:
- 溶接機用一次電源
柔らかく、癖も付かなく使い勝手が良い
工場等では、汚れはすぐ付く
汚れは、落ちにくい。
- 用途:
- 溶接機一次側延長
建築現場の200V 延長用として購入
やはりvctはソフトで使い勝手が良い
価格も安く迅速な配送がよい
- 用途:
- モータ駆動の配線
- 対象商品:
- 27435197
マニュアルでは本当は1.25SQが指定されていたのに、間違って、今回、0.75SQで頼んでしまったのでまだ使っていないが、ものはいいし、量販店より安いのでよかった。特に3芯タイプは置いていないところもあるので、色も選べたりしてその点はいい。ただ、1.25SQで同じ長さで売られているのがわかりにくかった。
- 用途:
- プリンター設置時
- 対象商品:
- 11123165
一般的にあまり需要が無いのか、どこでも取り寄せですので納期的にも価格も満足です。
- 用途:
- 灌水ポンプの結線。
- 対象商品:
- 11123156
ホームセンターには見当たらず、ネットで探したら
ロットが大きい(長い)丁度良い長さが見つかりました。
- 用途:
- 延長用
- 対象商品:
- 27435179
商品は無事届きました。迅速な対応ありがとうございました。ホームセンターより安く買えて良かったです。
- 用途:
- 三相電源の延長コード用
- 対象商品:
- 25414857
三相電源の延長コードがひび割れてきたので、交換用に使いました。
10mでは短く、少し長かったですが20mを使用しました。
近所のホームセンターで購入するより安く交換できて満足です。
できれば、5m刻みであれば15mで購入できたので星4つとしました。