液体ゴムのレビュー
- 用途:
- 荷吊ベルトの滑り止め
- 対象商品:
- 32486054
ナイロンのスリングベルトが滑るので布製にも良いと記載があった、こちらの品を使用してみました。
幅250mmで40cmくらい塗れて、全く滑らなくなったので助かりましたが、プラスチック製には剥がす事も出来ると有ったので、多少不安は残りますが、今の所剥がれず頑張ってます。
- 用途:
- パラグライダー ライン(細引き紐)皮膜補修
パラグライダー ライン(ひも)の皮膜が破れてしまいました。通常は交換なのですが、費用も時間もかかってしまいます。中の芯(ケプラー繊維)は無事だったので、液体ゴム(芯の様子が観察できるようにするため色はクリア)で補修してみました。今のところ皮膜は固定され、ケプラー繊維にも異常はありません。乾燥後はベタつくので、同じくモノタロウで購入したシリコンオイルを塗布してサラサラにしました。強度については、これから徐々に負荷を掛けて実験してみます。
- 用途:
- スピーカーのエッジ修理用
- 対象商品:
- 32486097
薄手の布(古いシャツなど)をスピーカーのエッジの寸法取りした型の上に張り、本品を塗布します。おおよそ2回塗りで使える厚さものが出来上がります。あとはカットしてスピーカーに取り付けて完成、エッジの破れたスピーカーを再生しています。
本製品は、この用途には最適です。
ほかにも滑り止めなどにも使っています。
- 用途:
- 作品制作
- 対象商品:
- 32486081
安いし、塗りやすいし広がりやすく最高でした!カラーバリエーションも沢山あって、これからいろんな種類を使いたいと思います!
- 用途:
- 金具のコーティング
- 対象商品:
- 32486097
コーティングされていた金網のゴムが剥がれてきてしまったので、代わりに塗りました。
塗るときは緑色ですが、乾くと黒色になります。
結構硬い感じになるので耐久性も期待できそうです。
- 用途:
- 陶磁器と金属製ユニットを組み合わせるときにできる誤差の隙間の気密充填に使用。
- 対象商品:
- 35322332
透明は長らく使っていますが、初めて青色を使ってみました。外から見える部位ですから、塗りたてはかなりコバルトブルーなので目立ちすぎかと思いましたが、乾燥したら深みのある青色に仕上がったので満足しています。
「満足」ではないのは、品質ではなく、塗布作業時にノズルの先端がしばしば滑るので、あらぬと所に塗ってしまうからで、先端の精密動作ができたらより好ましいと思っています。
- 用途:
- サンダルの防水
- 対象商品:
- 32486106
散水時に水が染みていたサンダルにハケ塗したところ、防水仕様になりました。 水で薄めて使えるので作業性も良く、自然のツヤで仕上がりも最高です。
- 用途:
- オートバイのゴム製部品の劣化した箇所にコーティングで使用
- 対象商品:
- 32486097
水性なのでとても使いやすいです。重ね塗りができるので、厚い被膜もできます。乾燥後のゴムは剥がすこともできるので、やり直しも利きます。仕上がりは、結構な粘着性があるので、細かなホコリやゴミが付着しやすいので、屋内用といった感じがしています。
- 用途:
- ロープのほつれ止め
- 対象商品:
- 32486054
ロープ端のほつれ止めに使っており、浸けるだけなので作業が楽です。
量があるので、工具の滑り止めにも使ってみるつもりです。
- 用途:
- 工具の持ち手部分の滑り止め施工に使用
- 対象商品:
- 32486072
工具の持ち手部分の滑り止め施工に使用します。
私は何度か重ね塗りして使用します。
- 用途:
- 赤色のゴム質塗装作業
- 対象商品:
- 32486054
棒状の製品をディップで赤色ゴム塗膜を付けたくて購入しました。
赤色の記載があるのに開封したらパステルピンクの塗料でビックリしましたが、乾くと赤色になり安心しました。
容器を振って攪拌してしまったら液体中身の気泡が抜けず、ディップしても気泡が弾けて巣穴になってしまいました。気泡さえ消せれば綺麗に仕上がりますが、外観を気にされるようであればコツが必要でした。
水性なので、精製水での粘度調整が容易にできるのは◎。