ブレーキパッドのレビュー

827件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-06-01
用途:
自家用車
対象商品:
37622313

ガソリンスタンドでフロントパッド交換を見積もってもらったら、15000円弱と言われました。
今回、モノタロウで購入し自分で交換したら、1200円弱で交換する事が出来ました。

自動車のパット交換は初めてで、少し心配な部分もありましたが、交換手順はネットで検索できますので、4枚交換1時間程度で作業終了しました。

性能はまだ分かりませんが、価格に満足! そして10年目のノアですが、自分で交換した事により愛着がもてました。

2013-04-18
用途:
車検時の交換
対象商品:
32577045

ちょうど2年前の車検時に安価であったので着けてみました.あたりは柔らかい感じでノーマルよりも減りそうだなあと言う感じですが,慣らしもあまり必要なく効きも十分でした.ブレーキ音もシューという音が出ますが,気になりません.最近少し,キーキー音が軽く踏んだときに出るようになったので,固くなっているのかなあ?と思っておりました.2年で6万キロ走りましたが,点検するとちょうど無くなるところ(9割使えた)でした.仕事で使っている車なのですが,車検時に定期的に交換するのであればちょうどよいですし,やはりこの安さですから良い製品だと思います.

1人が参考にしています
2013-07-23
用途:
普通自動車、軽自動車の交換用
対象商品:
32576801

軽自動車のパッドが減ったので交換しました。価格も安く、普通に運転する分には十分効き、鳴くこともありません。まだ耐摩耗性を試すほど走っておりませんが、現時点では大きな問題のない商品だと思います。そのため、もう一台の普通自動車のパッドも購入し交換しました。こちらも合わせて問題なく使用できています。

2013-07-25
用途:
車検整備
対象商品:
37598784

制動性能、鳴き、ブレーキの踏み応えなど純正品と比較しても問題ないレベルです。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。また、次回も利用したいと思います。

2013-05-10
用途:
平成17年式のトヨタ・アイシス、ZNM10に取付ましたが
対象商品:
37598696

取付直後より、音鳴りが結構気になります。1)走り出しの1000mぐらいの間、特にハンドルを切った状態で、駐車場から道路に出る時など、歩行者にもはっきり分かる程甲高い金属音が、キリキリとします。次第に音はしなくなりますが。2)ブレーキを踏むと、”高周波?”の小さな金属音が、踏んでいる間中します。窓を閉めていても、聴こえます。年齢にもよるのでしょうか、先週、私の高校生の娘がこの車に同乗した時には、”この音耐えられない。お父さん、車壊れたの?”と言っていました。ただし、私にはその時、その音は聴こえなかったのですが。そんなわけで、折を見て、ディスク・パットは日本製の有名メーカーもしくは純正品にもう一度交換したほうが良いかと思っています。

1人が参考にしています
2013-07-22
用途:
交換
対象商品:
32576774

分割式キャリパーは初めてなんで少し戸惑いましたが交換できました。
効き具合は問題ない、耐久性はこれからです(新車時のパッドは13万キロ弱持ちました)

2013-04-18
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
32576765

価格が、非常に安く、次回も購入します。
性能的には、街乗り用としては、効きは、普通です。
使ってみての感想は、純正ブレーキパッドからの交換ですが、形状が同じで、通常どうり交換出来ましたので、製品寸法公差精度も問題ないレベルです。他の方の感想でブレーキパッドの鳴きが気になる方がいらっしゃいますが、交換初期は、どのブレーキパッドでもブレーキローターとのあたりがつくまでは、鳴きは、発生しますので、問題ないと思います。鳴きがひどい場合は、ブレーキローター研磨をすれば、改善出来ると思います。ブレーキパッドダストは、少し出ますが、雨の日に走行すれば、流れると思います。

1人が参考にしています
2013-05-24
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
32576914

みなさんブレーキパッドの鳴きを指摘されていましたが、取り付けてみましたがそのようなことは私の車(グランビア)には発生しませんでした。ブレーキの利きも純正と変わらず大満足しています。惜しむべきはグリースの添付があれば完璧です。今後も買い続けます。

2013-07-17
用途:
自動車 バイクなどの修理に活用しています。
対象商品:
32577002

パッドですが低価格でとてもいいとおもいます。普通に使う分には問題ないです。今の所鳴きもなく普通に使えてます。

2013-05-27
用途:
キャリイ フロントブレーキパッド交換
対象商品:
32576783

前に着いていたブレーキパッドがかなり減ってブレーキが深くなった為試しに購入して装着しました。かなり効くようになりました。安価で良く効くのでいいと思います。

2013-04-16
用途:
職場、自宅の乗用車に
対象商品:
37598671

自宅で3台、職場で3台に取り付けました。
寿命やダストは純正と同等、効きは少し良いと思います。フェードするほどハードな使用をしていないので耐フェード性はわかりませんが、それぞれ数万キロ走って問題は起きていません。

総じて好印象ですが、品質にバラつきがあるのかローターとの馴染みが悪かったのか判りませんが、鳴きを発生させたのが2台ありました。ここだけちょっとマイナスです。

非常に安価なので心配する方もいるでしょうが、実用車なら問題ないと思います。
趣味のクルマでしたら他に選択肢があると思います。

3人が参考にしています
2013-07-30
用途:
消耗品
対象商品:
37598741

効きもよく、粉もあまりホイルにつかなさそうなので満足してます

2013-06-24
用途:
自家用車に
対象商品:
32576993

前回の車検でバットの残量が少ないといわれましたので購入しましたが、まだまだ使用に耐えられる状態でした。せっかく購入したので交換しましたが、特に問題なく使用できています。

2013-07-17
用途:
自動車バイクの仕事をしているので低価格だと助かります。
対象商品:
32577002

普通に乗る分には問題ないです。他の部品も低価格で提供してくれると助かります。

2013-04-04
用途:
車検
対象商品:
37622295

このディスクパットは、値段から見ると最高です。このパッドが無い時 値段が高いの買いましたが
性能は、変わらないと思います。設定車種を増やしてもらいたいです。

1人が参考にしています
2013-05-01
用途:
パッド交換
対象商品:
37622313

面取りを大雑把に行ったわりには、ブレーキ鳴きも無く、効きも特に問題ないです。
素材が柔らかめなのか、若干ブレーキダストが多い気がするくらいです。

2013-03-25
用途:
ブレーキパット交換
対象商品:
32576905

形状・厚み等、激安の割には良くできた物です。
全く問題なく装着出来ました。
ブレーキ鳴きもありませんし、踏んだ感じも悪くありません。
また、減ってきたら購入しようと思っています。
(但し減り具合については、今後チェックしていきたいです。)

2013-07-02
用途:
お安くブレーキパッドを交換したい時
対象商品:
32576826

送料のことは除外して、単品で考えるとコストパフォーマンスに優れています。

2013-06-28
用途:
乗用車の消耗品。
対象商品:
32576826

車検が近いので、いろいろ点検中、値段が安いのであれもこれもと追加しました。部品換えると安心します。     あと、クレーン車の足廻りの部品、探せないいかなー。タイロッドエンドのブーツとかマフラー穴埋め用の鉄パテとか・・・。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
建機・重機関係の商品の品ぞろえに関しましては採用を進めております。
今後に期待して下さい。

2013-07-01
用途:
自動車整備
対象商品:
37622295

制動力に遜色はありませんでした。安価で注文の翌日着が助かりました。