フラットワイパーブレードのレビュー

平均満足度 3.00 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラットワイパーブレード レインボー
レインボー
949 / 税込 1,044
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
237件中 221~237件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社グースガレージ 様2010-08-24
用途:
フロントウインドウのワイパー。
対象商品:
32600407

ブレードのゴム質が悪く使い物にならない。

1人が参考にしています
2009-12-24
用途:
社用車に使いました
対象商品:
32600391

吹雪や大粒の降雪だとブレードに氷が張り付いて溜まってしまい雪を掃けなくなりました。
冬季に使うには夏ワイパーよりちょっとマシという程度です。
昨日道東から道北往復640キロ走るのに20回は車を降りてワイパーを叩きました。
降雪地域で冬季に使うのは避けたほうが安全でしょう。
昼間の市街地で圧雪が融けた飛沫は良く拭くので夏ワイパーとしては優秀なのだと思います。

2010-06-01
用途:
自家用にテストとして
対象商品:
32600461

使用開始2~3日でビビリ音が発生しました。グラファイトワイパー使用時はビビリ音も無く快適でしたので、この商品のブレードがあまり良くない物かもしれません。

1人が参考にしています
2010-04-10
用途:
安価だったので試しに購入してみました。
対象商品:
32600407

ガラス面が湾曲しているので、角の1cm程度
ワイパーゴムが当たらないので、水滴が残ってしまいます。
湾曲用の設定がないので仕方がないと思いますが
出来れば湾曲用もラインナップに加えてくれると
需要が増えると思うのですが。
理由は・・・
運転席・助手席があって、片一方はキチンと
水滴を掃かないとなると、次に同じ商品を購入しなくなると思います。
角の水滴を掃かないワイパーなんて買わないって思ってしまいますので。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見をメーカーへと報告させて頂き、ラインナップの拡大に関しまして、検討させて頂きます。

福岡マリタイムラジオ 様2010-09-20
用途:
交換用に使用しております。
対象商品:
32600416

デザインは優れていますが、ゴムの耐久性・性能は、国産品と比較して、あまり高くないようです。

2010-03-13
用途:
お試しに自家用車に使用
対象商品:
32600477

従来のものの拭きが悪くなったので交換してみました。一週間でびびりがでてきました。車両によりけりなのでしょうか?お客様にとてもお勧めできません。自家用でまず様子見でよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見をメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2010-05-04
用途:
自家用車の交換用に使用しています
対象商品:
32600364

長さ違いで数種類購入しましたが、この325mmのみ真ん中が拭き残ってしまいます。他の長さのものは大丈夫です。
不良品なのか、仕様なのかは不明ですが不満ですね。

1人が参考にしています
2010-02-20
用途:
雪用ワイパーとして購入
対象商品:
32600382

買って3日目寒い日の朝、立てたワイパーを戻したら元のプラスチックの部分から折れてしまいました。レビューにもあったとおり付け根の部分弱いようです。値段が安いから仕方ないというのはちょっといただけません。具体的な改良を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見をメーカーへと申し伝えさせて頂き、改善に向け努力させて頂きたいと思います。

株式会社伊賀モータース 様2009-09-01
用途:
車のフロントガラスに使用
対象商品:
32600443

今まで高価な輸入ワイパーを使用していましたが、高速になるとやはり浮き上がりふき取りが上手く出来ませんでした。
しかし、このエアロフラットワイパーは殆んど浮き上がらず、見た目にもシンプルで高性能です。
同様の他社製品も同時購入しましたが、このエアロフラットワイパーの方が高さも低くふき取りも同じでした。価格も安く高性能なのでお勧めワイパーです。

2010-05-18
用途:
ジムニー フロントガラス
対象商品:
32600373

ガラスが平らなので、ワイパーの真ん中が当たらない。

1人が参考にしています
2009-09-07
用途:
セフィーロのワイパー交換
対象商品:
32600477

通常のワイパーブレードでは120km/h超で浮き上がりふき取り状態が悪くなっていましたが150km/hを超えても浮き上がりもなく問題なくふき取れました。値段も満足。通常のブレードと比べゴムの端がも5mm前後右よりにつくようです。

車工房 カラ~ズ 様2010-02-14
用途:
冬ワイパー兼用
対象商品:
32600382

少しの雪では機能しますが大雪時は雪がブレードに噛んでしまい全く駄目です。また、Uフック部分とブレードの接続部分が一般的には金属製の芯棒ですがこの商品はプラスチック一体成型の為、3~4回強く叩くとその部分が折れてしまいます。当方の場合、数時間しか持ちませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のお客様のご意見をメーカへ申し伝えさせて頂きます。

2009-11-30
用途:
自動車用のワイパー
対象商品:
32600416

購入後数か月で壊れてしまった。ブレードのみが外れて、残ったのはプラスチックの部品だけ。接合部をもう少し強化する必要があるのでは。安いのでもう一本同じものを購入します。もし、同様のことがあれば、クレームですね。

MonotaROからの回答

ご報告ありがとうございます。
メーカーの方に報告させていただきます。

2009-08-12
用途:
自動車整備
対象商品:
32600416

まずは、安い!そして拭き払い性能も問題なかった。いろいろなものを買わせて頂くが、モノタロウの商品は悪いものは無い。自動車整備を自分でする人は多いと思うので自動車部品を充実させて欲しい。

有限会社吉村油店 様2009-12-23
用途:
自家用車
対象商品:
32600425

チェイサーにて使用していますが、運転席、助手席とも動き始めに真ん中に拭き残しが出る。
助手席にいたっては、外側2cm位が常に拭き残す(ガラス面に当たっていない)
やはり、汎用では無理があるのかも・・・

1人が参考にしています
2009-11-13
用途:
自家用車に使用
対象商品:
32600434

替えゴムは確かにワンタッチで替えられますが、形が特殊なため市販のものが使えないのが残念(無理に替える事は可能)です。

2009-08-05
用途:
ワイパー交換
対象商品:
32600434

パッケージに「国産・輸入車用」「輸入車対応アダプター」と書かれていますが、ヨーロッパ規格のU字フックには取り付けできませんでした。
国産車サイズのU字フックにのみ対応していることを明記していただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

取り付け形状は「Uクリップタイプ」となります。
商品情報追加致しました。
ご指摘有難うございました。