フラットワイパーブレードのレビュー

平均満足度 3.00 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラットワイパーブレード レインボー
レインボー
949 / 税込 1,044
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
237件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-11
用途:
社用車
対象商品:
32600434

コストパフォーマンスが良いです。
機能的にも問題ありません、只ブレードの形状が支点部分の曲がりがきつく、きれいなアールになっていないので時間が経ったときの拭き残しが心配です。耐久性はまだ分かりませんが、国産メーカーの物でも1年位でムラが出たりするので、
1年持てばお買い得な商品だと思います。

2017-05-09
用途:
自分の車のメンテナンス時
対象商品:
32600461

自分の車のワイパー交換で購入しましたが、相性が悪かったのか拭き取らない部分が多くて、結局違うのをホームセンターで購入。ちょっと残念でした。

2人が参考にしています
2019-05-15
用途:
三菱ミニキャブへの装着

運転席用に425mm、助手席用に380mmを購入。
いざ装着して拭き取りチェックを、なんじゃこりゃ?、運転席側丁度ワイパーを固定するUアームの付近10cm程拭き残し発生!。
再度固定し直し、チェック!。
駄目です、まったく拭き取り出来ません。
仕方なくそのまま用事を足しに走行。
風で拭き残しが乾く事もなく帰宅。
元の冬ワイパーに交換。
他車にて確認(三菱ekワゴン)してみましたが、同じ症状でした。
助手席側も真ん中辺り拭き残しが出来ています。
まったく使えない商品でした。

2人が参考にしています
2015-11-27
用途:
車輌
対象商品:
32600434

傷みが早い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2013-04-03
用途:
ワイパー交換の時期だった
対象商品:
32600416

見た目の良さからこのタイプのブレードを初めて使用しました、価格は満足です(しいて言えば更に安ければ良い)耐久性は取り付けたばかりで不明です。

2019-05-07
用途:
車のワイパー
対象商品:
32600443

リピーターですけど、前回はビビり音、今回のワイパーは拭きムラが有り不快です。オマケにもう一台のワイパーは2ヶ月で切れました、恐らく長期在庫でしょう、気に入っていたけどもう買いません。

2人が参考にしています
2019-01-24
用途:
寒冷地で使用

取付から2か月で先端のプラ製のキャップ?がいつの間にか取れてしまい終了・・・早すぎませんか?

2019-01-07
用途:
雪用として
対象商品:
32600434

普通の雪用ブレードは高速道路で浮き上がるため安価なフラットワイパーを探していました
ビビリが出ている場合ははワイパーアームのねじれを調整してみてください。
拭きが悪い場合少し短めを使用してみてください。

2018-10-06
用途:
自家用車
対象商品:
32600382

まず、頼んだサイズと違う。こんな拭き取りの悪いワイパー 見たことない!
関係無いですが、電話確認した時の対応が、とても不愉快でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2018-10-24
用途:
軽自動車に使用
対象商品:
32600434

最初の内は調子が良かったが、1ヶ月ぐらいから、ビビリ音がひどくなった、ワイパ-ゴムの縦の長さが短いためか?ゴムだけを反対向きに交換したら、一時的に止まるが又、再発する、ゴム材質の硬さの劣化が激しい。

株式会社キクザワ 様2013-03-11
用途:
車の運転
対象商品:
32600391

社員全員で使っています。
みんな満足して、使用しています。

1人が参考にしています
けいたろう急便 様2013-11-04
用途:
サンバーバンのワイパー交換
対象商品:
32600407

多少拭き残しがあるが値段を考えたら許容できる。

2019-01-09
用途:
助手席用ワイパー
対象商品:
32600391

QNC10の助手席ワイパー交換で購入しましたが、窓のRと合わず拭き取り不良が発生したため、ほかの商品を買いなおす羽目になりました。

2人が参考にしています
2015-05-16
用途:
車のワイパー交換
対象商品:
32600407

見た目より意外と太かった、風の抵抗を受けやすいのではないかな?降雨時に少し期待します。

Tak_Ongaku 様2018-08-21
用途:
ワイパーとして使用
対象商品:
32600452

1本構造なので北海道の冬でもそのまま使えてそれが心地よくてもう通算10本は使っています。ただ、一点だけ、必ずビビリが発生することが不満です。この度他社のワイパーと比較検証し、原因を特定できましたので改善要求します。ビビリさえ防げれば間違いなく他社の追随を許さない秀逸なワイパーになります。
ワイパーのゴムが柔らかすぎて、ガラス接地部分がどうしても折り曲がってしまっています。もっと固いゴムを使用してください。設置部分が折曲がるようでは拭き取りもできないばかりか、ビビリが発生します。
他の点はいいのですから是非改良してください。

3人が参考にしています
かわかみ企画工房 様2018-05-20
用途:
自動車のワイパー
対象商品:
32600391

上下の端が5センチ程度ふき取り不良。ゴムが固く異音が発生する。全く使用に耐えず、すぐにモノタロウブランド300円以下商品と交換した。価格も安かったがまったくの不良品であった。

2人が参考にしています
2018-11-20
用途:
自分の車で使います
対象商品:
32600391

全然NGです。長&短ともNGでした。リーフ用で購入しましたがビビッてダメで、セレナにも使ってみましたがダメ、ライフ(軽)でもダメ、試しに友人のBMWで試しましたがNG。二度と購入しません。

2人が参考にしています
2016-02-04
用途:
車両ワイパー
対象商品:
32600373

はっきり言って作りは雑です!
使い物になりません!
金の無駄遣いでした!
すぐに破損します!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2017-11-01
用途:
自動車用
対象商品:
32600416

助手席側の外側が、純正と長さ同じなのに、ガラスに接していなく拭き取りができない。

2015-07-03
用途:
梅雨の時期で交換時期が来たので早速交換しました。
対象商品:
32600391

とても満足しております。