リード線式 EEスイッチ 下面検知型のレビュー

平均満足度 4.79 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リード線式 EEスイッチ 下面検知型 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
照明灯の影響を受けにくい構造。 採光部形状を短く、かつ絞り形状とし採光面を下向きにしました。 そのため灯具の真下(正規取り付け位置)に取り付けた時に照明灯の影響を受けにくくなりました。 取付金具と取付ねじにステンレスを採用。 機構ブロックの耐久性アップを実現。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-21
用途:
常時点灯したため補修部品として購入
対象商品:
08745335

何の問題もなく、自分で交換してみました。数年経過していますが問題なし。

大賀設備 様2020-09-04
用途:
屋外照明に使用。
対象商品:
08745335

壁取り付け用屋外照明に取り付けた。
取扱説明書をよく読む必要があります。
効果は満足しています。

株式会社つばめ急便 様2020-06-04
用途:
自宅ポスト用
対象商品:
08745335

自宅ポスト防犯用の自動点灯に取付しました。
安心のパナソニック製で、ホームセンターより割安でした。

カトリック田辺教会 様2019-09-24
用途:
掲示板内の夜間照明
対象商品:
08745335

動作不良となった旧製品との交換でしたが簡単に取り換えができました。昼間での作業だったので動作確認のために黒色のハンカチで検知部を覆ったところ着実に動作してくれました。毎夕から翌日の夜明けまでしっかりと働いてくれています。

1人が参考にしています
2019-11-28
用途:
屋外照明工事
対象商品:
08745335

屋外の照明取り付け工事のため、購入させて
頂きました。
点灯・消灯問題なく作動しております。

1人が参考にしています
2018-03-04
用途:
門灯
対象商品:
08745335

今まで使用していた門灯が、室内でスイッチオフしないと点灯しっぱなしとなり、頻繁に蛍光管劣化していましたが、門灯をLED化し、EEスイッチを購入し取付けてみました。スイッチを切り忘れても日没・日の出など周囲の明るさで自動で点滅し、快適に使用しています。

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
更新
対象商品:
08745335

前回使用していたものとの交換でしたので工事も簡単にできました
満足しています

1人が参考にしています
2017-11-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
08745335

既存のセンサーのメンテナンスと新規設置のために購入しました。安定した動作をしております。満足です。

1人が参考にしています
2018-03-27
用途:
門灯の自動点灯に使用
対象商品:
08745335

センサーの感度調整が あれば良かった と思いました。。

1人が参考にしています
2018-02-05
用途:
街路灯の自動化に
対象商品:
08745335

作業てきにわ簡単に取付出来ますが高い場所に取付けるのでもっと長く使用出来ると助かりますが

1人が参考にしています
2017-03-20
用途:
夜の街頭用
対象商品:
08745335

敷地内の夜間用投光器のスイッチに利用していますが通常通りに設置していれば3年使っていますが特に問題なく利用できます。今のところ故障はしていません。

丸池株式会社 様2017-04-23
用途:
防犯灯
対象商品:
08745335

ホームセンターの電材コーナーには、欠品中であった為。

Ken's Craft Works 様2016-03-25
用途:
門灯の自動点灯
対象商品:
08745335

特に問題なく付いてますが、元々の線が短いです。勿論プロなら電線を足すのは容易な作業ですが、もう10cmあるほうがやりやすいと思いました。あと形も丸いものもラインナップされると場所によってはいいとおもいました。

1人が参考にしています
福田企画事務所 様2017-01-17
用途:
駐車場照明
対象商品:
08745335

旧製品が古くなり、センサーの反応が悪くなったので取り替え。問題なく作動しました。

羽野歯科医院 様2015-03-31
用途:
医院の看板灯のスイッチ
対象商品:
08745335

前も同じスイッチが付いていたのですが、暗くなっても点いたり消えたりするようになったので、交換しないといけないので、業者にお願いしようと思っていましたが、ネットで調べたら、同じものがありました。自分で交換できるか心配でしたが、割と簡単にできました。有難うございました。

2人が参考にしています
2016-09-24
用途:
取り替え
対象商品:
08745335

以前の物が動作しなくなったので交換用に購入しました。ほんの少しデザインの変更はありますが、問題なく交換でき、無事動作しています。

2019-06-25
用途:
門灯の自動点灯
対象商品:
08745335

CDS、バイメタル、シーズヒータだけの単純な装置で長く続いている製品です、調子が悪くなったら直すことも出来ますが、交換してしまいますね。
もう少し安価にできないものかと思います。
これ、昼間も電気を消費している機器です。

1人が参考にしています
2016-12-26
用途:
貸家の路地の街灯の自動点滅化に使用
対象商品:
08745335

高価でなく、以前に使用したものと同じものを入手できて良かった。

2019-02-01
用途:
郵便受けの照明用
対象商品:
08745335

夜間点灯しないので、これかなと思い検索したら出てきたので購入しましたが、グロー点灯管の不良でした。折角購入したので交換はしましたが。

2015-12-04
用途:
夕方になったら自動点灯、朝には自動消灯する照明に使用。
対象商品:
08745335

耐久性がありそうで、気に入っています。

1人が参考にしています