ネジロック剤のレビュー

平均満足度 4.21 (94件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジロック剤 モノタロウ
モノタロウ
819 / 税込 901
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。 【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
94件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-18
用途:
透明板を金属板に取付時のゆるみ止め
対象商品:
32625451

使った後のキャップのひも部分の長さが、注入口の長さに比べ少し短いのではと思いました。

1人が参考にしています
2019-02-22
用途:
自動車、オートバイメンテナンス
対象商品:
32625451

自動車ホイールのピアスボルトの接着に使用しました。4本全てのホイールをばらしたのでかなりの数でしたが、モノタロウのネジ止め剤はたっぷり入っているので気にせず作業出来ました。
価格も安くコストも抑えられ気に入りました。

1人が参考にしています
2018-09-27
用途:
バイク、車の整備など
対象商品:
32625451

ブレーキ周りのボルト、ナットの緩み止めとして購入。兎に角安いですね。この量でこの値段は最高です。他のメーカーの物と比べると、固まるのに少々時間は掛かりますが強度は変わり無いように思います。充分使えそうです。ただ気になったのは、自分が購入して、1週間程で値下げした事です。もっと早く値下げを公表してくれると良かったです。その分を★4にしました。
商品じたいは、良い物だと思います。

2019-04-22
用途:
機械ものメンテナンス全般
対象商品:
32625451

単価が安く気兼ねなく使えるところが良いと思います。ゆるみ止めの効果としては標準的なものだと思います。

有限会社ツカサ工業 様2018-09-06
用途:
アルミ建材に使うM4のネジロックに使用
対象商品:
32625451

安価でたくさん使用できるのでコストパフォーマンスがよい。
缶の形状を持ち易くしてもらえば、作業がしやすくなると思います。

2018-06-02
用途:
バイクのネジゆるみ止め
対象商品:
32625451

主成分がメタノール(65~75%)+酢酸ビニル樹脂なので、乾燥後は
木工用ボンドのような弾性があります。
振動にはよさそうです。
私の場合は、使用量が少ないため、点眼容器(スポイトボトル)に入れ替えて
使用しています。
ノズルは使用していないので、保管のことを考えるとノズルではなく、中栓と
キャップになっていた方が都合が良かったと思います。

6人が参考にしています
2020-12-10
用途:
車で
対象商品:
32625451

車で使用してます。以外でも使えるだろうけど、使い切るのはいつの日やら。。。固まらなければ一生もの!?だったりして。

カーリペアクドウ 様2019-09-25
用途:
嫌気性ではない

嫌気性でないので出口についた薬剤が固まって出なくなることがたびたびあって投げたくなった

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-06-17
用途:
機械部品の整備
対象商品:
32625451

ボルトにカラーを止めるときに不安だったのでイモネジにちょっと多めにたらしたんですが、ギアボックスを交換することになったので今度は外そうと思ったらカラーのイモネジが外れなくなって6角レンチが嘗めてダメになってしまいました。 
いいやらわるいやらw
今度はちょっとだけ垂らすようにしようと思います。
同じM5ボルトのギア留めのネジにもイモネジ入れる前に垂らしたんですが、ボルトとギアの間に入り込んだ当材のおかげでイモネジを外してもギアが空回りしない状態になって外すときに有機溶剤で溶かす破目になりました。
ネジがよく止まることはわかりました。要は使い方次第という事ですね。

2人が参考にしています
2018-05-02
用途:
システムキッチンの扉のネジ固定用
対象商品:
32625451

この商品は良かったです。今まで、何回か? ネジがゆるむ事があり、その都度 ドライバーで締めていましたが、半年も経過すると緩んできていました。この商品を使ってからは、今のところ大丈夫です。

1人が参考にしています
2024-01-28
用途:
ネジロック
対象商品:
32625451

酢酸ビニルだからエンジンには使いたくないですね。
外れては行けないところに塗る感じですかね。

2017-07-10
用途:
治具組み立て
対象商品:
32625451

量が多くて満足です。生産停止になったみたいですが、中強度も出してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2019-12-12
用途:
安いのに一生分あります。
対象商品:
32625451

小分けにして数カ所においてます。
この価格でメーカー品だと小さいものしか買えません。
お得出す。

2020-05-29
用途:
軽作業
対象商品:
32625451

量が多いのは助かるが保管が難しい。容器を改良するか小分けするか。

2018-03-21
用途:
各種ネジの緩み止め
対象商品:
32625451

ネジロック剤としての性能には、満足。低強度なところも当方の使用環境にあっている。LOCTITE222のようなアクリノール樹脂系のものよりも、本品のような酢酸ビニル樹脂系の方が対振動性が高いように感じられる。不満点は2点。まずはパッケージ。一度ノズルを切ってしまうと、本品単独では密封する手段が無さそうなこと、また、当方の使用環境では、一度に使う量が少ないので、本体ノズルは切らずに、毎回スポイトで吸い出して使用しているので、使い勝手が悪い。別売で構わないので、LOCTITEの10ml商品のような容器が欲しい。もう1点は、本体の粘度。粘度が低いので、ネジ山への浸透と言う点では良さそうなのだが、少ない量を小さなネジ山に塗布しようとしても、スポイトをつかっていても、本剤が流れ出て過ぎてしまう。

5人が参考にしています
2024-04-29
用途:
振動があるものや、可動部に使用しています。
対象商品:
32625451

中身に不満はありませんが、容器が樹脂製だったらよかったと思います。
少なくなってくると出しにくいので。

2018-01-23
用途:
ネジのロック
対象商品:
32625451

今までは、瞬間接着剤を使用し、外すときはハンダこてで温めて外していました。外す時が面倒なため今回思い切って購入しました。やはり専用のロック剤の方が楽です。ありがとうございました。

Pastoral Symphony 様2017-02-23
用途:
製品のねじ止め ゆるみ止め
対象商品:
32625451

3Mとの粘度が異なるので、使い分けができてよかったデス。

1人が参考にしています
ネーム西山 様2024-06-28
用途:
ミシンのネジに使用
対象商品:
32625451

使い始めに塗布口をハサミで切ったときに液が吹き出して顔と髪の毛に付着しました。
気を付けてください。
ネジロック剤としてはとてもいいと思います。

1人が参考にしています
2017-10-31
用途:
ねじの固定
対象商品:
32625451

緩めやすく緩まない。ちょうど良い強度です。使用箇所によっては不向きかもしれません。使用目的に合わせ選択してください。