ネジロック剤のレビュー

平均満足度 4.21 (94件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジロック剤 モノタロウ
モノタロウ
819 / 税込 901
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。 【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
94件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-06
用途:
ラジコンパーツの取り付けボルトの緩み止め。
対象商品:
32625451

量が多くコストが削減出来て非常に助かります。
固定力は予想より少し弱いかな?と思います。
もう少しカチッとした予想でしたがやや緩みやすい気もします。
これと同じ商品で密着力の強い物は有りますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。モノタロウブランドですと、現在はこの1種のみになりますが、商品開発を検討しております。どうぞ宜しくお願いいたします。

2016-11-24
用途:
機械組付け時
対象商品:
32625451

もう少し 高強度(LOCTITE 242)と同タイプがこのぐらい安価だと 助かります。

中野 松男 様2018-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32625451

特に問題はなく使用できました。どんなもんでしょうね?

2016-11-14
用途:
機械修理
対象商品:
32625451

安くて大量に入ってるので簡易な緩み止めに気楽に使えていいですね。

石田電子 様2016-04-27
用途:
振動によるネシ゛の緩み防止
対象商品:
32625451

商品自体は満足していますが、キャップの穴がでかすぎます。
ノズルを先端で切ると、キャップがブカブカです。
ちょうどいい位置はノズルの真ん中ぐらいになります。
但し、この位置でノズルを切ると、ノズルの穴も大きくなりますので、
ドバーと出ますので、注意しないといけません。

1人が参考にしています
2015-02-05
用途:
主にオートバイのメンテナンスに使用
対象商品:
32625451

この価格でこの量は無敵です。コスパものすごく高いです。欠点はキャップがしっかり合わず乾燥しないか心配なこと。ピッタリサイズにしてほしいです。

2人が参考にしています
サンリ株式会社 様2022-06-22
用途:
什器の組付け
対象商品:
32625451

駆動シャフト連結部分のボルトを点検した際の増し締め確認の為に使用しました。
塗布する部分の先部分が弱いので改良していただけたらと思います。

2017-04-16
用途:
自動車整備
対象商品:
32625451

細いボルトにはイイかも知れませんが、太目のボルトだと、あっさり緩んでしまいます。
残念。

2人が参考にしています
2021-10-30
用途:
RCラジコンのネジ締め
対象商品:
32625451

到着状態で注ぎ口に取り付けられているチューブの中でネジロック材乾燥固着。
中に密閉ふたが無く、チューブ内で密閉??添付のチューブフタもはまり具合が悪く蜜ペイできない。保管はどの様にすればよいのか???

2人が参考にしています
2017-09-05
用途:
バイクメンテ
対象商品:
32625451

安くて容量もあり、助かる商品です。
また、買うと思いますよ。

1人が参考にしています
1961 様2019-05-18
用途:
お主に自動二輪車の整備
対象商品:
32625451

弾性ロック剤にしてはお安い、量も多いが、ノズルが破損して液漏れを起こしていた。ビニール袋に入っていたから事なきを得ているが、ノズルは別に同梱して欲しい。これでは残った剤を捕って置くことができない。正に写真の状態で送られてきたのでびっくりですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2012-11-28
用途:
車のネジのゆるみどめ
対象商品:
32625451

量が多いので、気軽に迷うことなく使える。
実際にどれくらいのゆるみ止めの効力があるのか分からない。
逆に全部を使い切ることが出来るのがが気になるところ。
私の場合は、それほどの量が必要でないので、安心できる市販品のほうが
よかったかもしれない。
かなり使用できるので、量を必要とするならばかなりお得といえよう。

スズキデザイン 様2013-01-11
用途:
オーディオジャックの固定や外れ防止
対象商品:
32625451

いつもこれに限ります。安くてタップリ入っていて速乾性に優れています。アロンで固定した板に予備的にポイント使用もしています。(アロンはポロリと外れるので)ネジロックで予備的に付けておくと安心です。

2015-11-11
用途:
バイクの整備、カスタム
対象商品:
32625451

リーズナブルで、製品にも満足しています。

2015-08-22
用途:
ネジの緩み防止
対象商品:
32625451

まあまあだと思うが、量がちょっと多過ぎる。
せめて半分の量のがあれば・・・。
1/4の量でも十分だと思う。

2013-04-09
用途:
乗用トラクター爪取付ボルトナットの、ゆるみ止め
対象商品:
32625451

全部ノ、ボルトナットを、締めた後、塗付した。液状なので、使用感が、良好   効果は、まだわからない。

2015-11-03
用途:
ネジの緩み防止
対象商品:
32625451

値段の割に使えます。

2017-05-23
用途:
ローリー車 ネジ緩み部
対象商品:
32625451

ネジ緩みが発生しやすいボルトに塗布
もう少し粘度がある方がとどまるような気がするが、浸透して止まるのを
考えると素人では判断が付かない。作業性は粘度が少し高い方がいい感じがする

1人が参考にしています
2016-05-10
用途:
自動車整備
対象商品:
32625451

ロック剤そのものには満足しているが、ノズルを切ってしまうとキャップを何か繕わなくならないのが面倒だった

2人が参考にしています
2015-11-12
用途:
リールなどのメンテナンス
対象商品:
32625451

これだけあれば十分です。コスパがいいですね。