ネジロック剤のレビュー

平均満足度 4.21 (94件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジロック剤 モノタロウ
モノタロウ
819 / 税込 901
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。 【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
94件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-11-24
用途:
通常使用するネジのゆるみ止め
対象商品:
32625451

完璧なロックでなく、自転車・バイク等の振動によるネジの緩みが起きえる場所に使うため、調度良い硬さです。200gでこの価格なので気兼ねなく使え満足です。

2017-05-16
用途:
ねじのロック
対象商品:
32625451

粘度が低く塗布時に垂れてしまい定着性が悪いので使用時に塗布量の調整等注意が必要。
扱いが難しい。

1人が参考にしています
2015-04-10
用途:
自動車・釣り具
対象商品:
32625451

問題なし

2014-12-03
用途:
マシン、ロボット製作時のネジのゆるみ止め

買ってもう5年経過しますが、普通に使えています。ノズルを差したまま缶を立てて置いておけば、先端だけが硬化し中はそのままなので、次回使用時には先に付いた塊を手で取るだけですぐに出るようになります。キャップなど不要、神経質にならなくても大丈夫です。

2人が参考にしています
2012-11-18
用途:
鉄塔整備とバイク整備
対象商品:
32625451

容器の容量と形が丁度良く、柱上作業に便利です。
耐久度はまだわかりませんが、期待しています。

2016-04-23
用途:
ボルトのゆるみ止め
対象商品:
32625451

他社の製品となんら変わりなく使用できています 正直性能は、判りませんが モノタロウさんのブランドは、信用しています

株式会社アグリ香寺 様2016-03-10
用途:
耕うん爪の取り付け
対象商品:
32625451

業種からトラクターを数台所有しており、以前では、田畑の耕うん中によくナットが緩み耕うん爪を無くすことがよくあったが、ネジロックを使用する様になってからは、極端に爪を無くすことが減少した。

1人が参考にしています
2013-11-14
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
32625451

コストパフォーマンスが素晴らしく、今まで購入していたネジロックは何だったのか、、、と思わせる、素晴らしい商品です。

1人が参考にしています
2011-08-29
用途:
車のネジのゆるみ止め/インシュロックの外れ止め
対象商品:
32625451

容量がたくさんあって、簡便な固定にはよさそう。
注意事項がたくさん書かれているが、使用方法や適合用途、防錆効果があるのかなど記載してくれると助かる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品はM6以下の比較的小さなネジまたはビスを対象としたネジロック剤でございます。
特長にも記載させて頂いておりますが、ねじ部のさびや腐食防止の効果もございます。

2013-01-13
用途:
振動で緩みやすい個所
対象商品:
32625451

自動車・バイク等の緩みやすいボルトに使用しています。
価格は安いですが、他社製品と比べても遜色ありません。
難点は、保存用にしっかりふたができれば最後まで使用できると思います。
(長期使用していると途中で固まってしまいます。)

2人が参考にしています
2015-09-07
用途:
スノーボード用のネジ
対象商品:
32625451

スノーボードのビンディングのネジに使用。
他社のネジロックと変りなく使えてる。量がかなり多いので使い切るまでかなり時間かかります。

2013-09-19
用途:
バイクのレストアなどに
対象商品:
32625451

中々値段の割りに、良いと思います

2013-04-03
用途:
農機の整備
対象商品:
32625451

特に問題なく使用中。

2010-12-14
用途:
水道ハンドルの固定ねじに使用。
対象商品:
32625451

運営している共同浴場で、水道ハンドルの固定ねじが緩むので困っていました。水まわりなので不安もありましたが、バッチリ固定されました。ゲル状の液でとても使いやすかったです。

2011-12-18
用途:
農機具含む、機械類及び生産設備への腐食防止が主目的
対象商品:
32625451

価格、容量含め、商品には満足。ただ、商品ラベルの表示内容がちょっと不満。
商品ラベルに「緩み止め」や「低強度」、「高強度」といった表示が無いので、保管、管理が不便。
「ネジロック剤 グリーン」だけでなく、「ネジロック剤 グリーン(緩み止め)」といった一言でいいので追加して欲しい。
できれば「主成分:酢酸ビニール樹脂」という項目も欲しいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます

有限会社安谷 様2010-06-13
用途:
バス整備作業
対象商品:
32625451

開栓後のキャップがないので爪楊枝で栓をしてます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

合資会社長野交通安全システム 様2012-01-11
用途:
電子部品組み立て
対象商品:
32625451

他社製品と比較しても性能に差はないと思います。
振動の多い基板でも、緩みは発生していません。

2009-12-22
用途:
インパクト用の六角軸のチャックの軸の交換用に買いました
対象商品:
32625451

買う前は不安でしたが思った以上に良かったです。これならビスとかボルトのロックにも使えそうなので閉めずらいビスやボルトのロックにも使ってみます

2011-12-29
用途:
イモネジ固定
対象商品:
32625451

蓋の固定が... キャップではなく ネジ込のふたでないと.. 不安

1人が参考にしています
オートサービス友 様2011-11-29
用途:
車の緩んだら困るとこ
対象商品:
32625451

クランクプーリーの取付けネジに使用、すぐには、分かりませんが、緩み難そうな感じでした。