ステンコロリン赤のレビュー

平均満足度 4.61 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンコロリン赤 R-GOT
R-GOT
1,898 / 税込 2,088
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません) 【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-17
用途:
ステンレス 研磨加工

人から進められてスプレータイプを使っていたのですが、スプレーだと無駄にスプレーしてしまうので液体タイプを使いたいと思っていました。液体タイプだと小皿に少量分けてから筆で加工面にぬる量を調整できるのでとてもコスパがいいと思います。現場ではスプレーを社内では液体をと使い分けています。

2024-05-13
用途:
ステンレスの切削時
対象商品:
05828042

液体、ゲル状のステンコロリン赤を使用しておりスプレータイプの使用感はどうかと考え購入。
スプレーの為液体やゲル状の物より奥に浸透させやすく重宝している。
時と場合によってこの三種を使い分けていきたい。

1人が参考にしています
2024-05-26
用途:
鋼材の穴明け、タップ切りなど
対象商品:
05828051

いつも使っています。特に不都合はありません。ボール盤の横にいつも置いてます。

1人が参考にしています
2024-08-10
用途:
SUS304 タップ加工
対象商品:
05828042

マシニングセンターでタップ加工時に使用しています。
よい仕上がりになります。ペーストと違い油除去も簡単です。

2024-01-30
用途:
ステンレス材への穴あけ並びにフライス加工
対象商品:
05828042

液体タイプとスプレータイプを使い分けています。慣れきってしまっていて他の切削油は使いません。最近はSS材の加工でも使います。刃物が長持ちするのでかえって経済的です。

真鍮工房WADA 様2024-03-28
用途:
真鍮切削
対象商品:
05828042

切削歯の持ちも良く 手軽で使いやすく 額面通り良く切れるようになる油剤です

トータルロール株式会社 様2023-09-22
用途:
ねじ切りの時に必要になります。
対象商品:
05828051

スプレー缶タイプを使用しておりましたが、大入り缶(1L)での購入が割安でオイラーに入れ替えて使用しております。

1人が参考にしています
株式会社高愛製作所 様2023-01-30
用途:
ステンレスの穴明け
対象商品:
05828042

使いやすいです。ただ、使い終わったらドリルとかの刃物をクリーナーでキレイ落とさないと錆びます。

4人が参考にしています
鈴木TM株式会社 様2023-10-03
用途:
金属加工の穴あけ、タップ等
対象商品:
05828042

この商品を使用したことにより、工具の寿命が長くなったと思います。

2022-10-19
用途:
切削加工時
対象商品:
05828042

欠かさず購入しています。ボトルも重たくなく手軽に使えます。『スッテンコロリン』と呼んじゃってます。すみません...

3人が参考にしています
有限会社テクト電子 様2022-07-04
用途:
SUS等の加工
対象商品:
05828042

前から使っていましたが、切削加工には良いようです。
少々値段が高めです。

1人が参考にしています
2022-04-10
用途:
難削材の機械加工
対象商品:
05828042

難削材のステンレスに対する穴開け、ネジ切りなど様々な機械加工が比較的容易に行え効率が良い。また、刃物の寿命も長くなるものと思われる。

1人が参考にしています
東京光電株式会社 様2022-02-19
用途:
タップ作業
対象商品:
05828051

豆腐にはなりませんがSUS304が303ぐらいにはなります。月1本はつかうので20Lのペール缶でもうちょっと安く買えたら嬉しいのですが

菊池事務所 様2021-11-28
用途:
CNCにてアルミ合金板を切削したとき
対象商品:
05828042

明らかにエンドミルの切削が滑らかに作業できるようになった。

2021-09-13
用途:
主に難削材のタップたて
対象商品:
05828051

ステンレスが豆腐に感じるとは言いませんが、高野豆腐くらいには、なってくれます。もうタップは、ステンコロリン無しでは怖いです。

2人が参考にしています
2020-12-08
用途:
ベアリングに溝入れ
対象商品:
05828042

ベアリングに溝入れする為に使用。水溶性や切削油では歯が立たなかったが、ステンコロリンで加工する事ができました。しかし、ドリルに使用したところ、穴の大きさが約0.05mmほど大きく開いた!!

2020-12-05
用途:
穴明作業
対象商品:
05828042

ステンレスの穴明け作業には不可欠です。安いですが今のところ使用上問題ありません。

2020-11-24
用途:
タップ
対象商品:
05828042

ステンレスのねじ切りの際にこれは必要不可欠なものです

有限会社泉陽鋼機 様2020-11-09
用途:
ステン及び硬化鉄のドリルとタップに使用。
対象商品:
05828042

色々使った中でステンのタップには、これが一番いいと思います。

2020-07-01
用途:
鉄 ステンレス鋼の穴あけ加工
対象商品:
05828042

豆腐はとは 難しいけれど 切れの悪いドリルでもなんとか空きます。
色々使ってますが、上位の方です。

1人が参考にしています