クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)のレビュー

平均満足度 4.37 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOP
【用途】乗用車用
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32636852

古いホイルの再生で使用しましたモノタロウさんに感謝です。店舗ではないものまでそろいます

ピデスアート 様2021-08-02
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
32636852

タイヤ交換時チューブレスに変更しましたので購入しました。
安価で角度も色々選べて助かります。

2021-04-04
用途:
原付スクーターのエアバルブに
対象商品:
32636825

この商品(品番:M-C4/曲げ角度45°/曲げ部からの長さ25mm)は、10インチ鉄ホイールのスクーターのエアバルブにぴったりのサイズでした。
標準の短いゴムバルブでは、手押ポンプでエアを入れる際に口金をはめにくかったので、次に根本がゴムで曲がっているエアバルブに交換しましたが、短期間で根本のゴム部が劣化してエア漏れしてしまいました。
それでこの商品に変えてから11ヶ月経っていますが、(構造からして当たり前ですが)圧倒的な耐久性で、全く変わらず使えています。
取り付けの適正な向きは、真横付近でちょうど使いやすい感じです。
価格も適価で良い商品だと思います。
満足度は★★★★★5つとさせていただきます。

4人が参考にしています
2020-10-02
用途:
軽自動車のSSRアルミホイール様に使用
対象商品:
32636825

ホイールメーカーのSSRが倒産し、エアーバルブが破損して探しても中々見つかりませんでした。正直合うか合わないか不安でしたがコストも安かったので迷わず購入しました。形状のほぼ同じだったので問題なく使えそうです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
32636791

特殊なバイクのバルブが穴径が小さく取付部分のスペースも小さかったので、こちらの商品があり大変助かった。

2人が参考にしています
2020-05-24
用途:
車用ホイールに取り付けた。

車用ツーピースホイールに取り付けた。オリジナルとほとんど形状が変わらず、無事に取り付けられました。とてもよい商品でした。

2017-12-05
用途:
タイヤの新規組付け時
対象商品:
32636886

現在使用しているバルブと同じ物だったので、助かりました。

2019-06-13
用途:
ヤマハバイクのエアバルブ交換に使用
対象商品:
32636843

ヤマハ・バイクのエアバルブがL字型の取付部がゴムタイプでしたが、ごゴム部分に亀裂が頻繁にはいるので、こちらの商品にしてみました。取付はジョクとアクシスで、ホイール内側のゴムの向きを逆にしました。取付後に高めの空気圧にして桶に全部を漬け込んでも空気漏れはしなかったです。 ゴムの耐久力が心配なので 予備として試しに TIPTOPグロメット1-14袋10入(75329773)も同時購入し、ゴムの形が同じだったのでよかったです。

2人が参考にしています
2017-05-29
用途:
社外ホイールのタイヤ交換時
対象商品:
32636877

純正品とサイズがほぼ同じで、問題なく使用できました。

2016-06-16
用途:
スカイラインの社外ホイールタイヤ交換時
対象商品:
32636877

安くて良かったです。
また購入します。

2014-11-10
用途:
中古ホイール
対象商品:
32636791

予想通りの角度で問題なく取り付け完了しました!

2015-09-08
用途:
バイクのタイヤバルブ
対象商品:
32636834

ゴム板を挟み込む為、締め付けの力加減が難しい。強いとゴム板がつぶれちゃうし、緩いと空気もれするし、内締めだからタイヤを組んじゃってからはできないし・・・ねぇ

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2014-02-07
用途:
車両修理
対象商品:
32636807

今回、エアーバルブ4つ購入し、内1つナットが欠品していましたが、後日対応して頂き到着を待っている状況です。
発送、対応が早く、品物も大変良い物だと思います。
また、利用させて頂きますので、宜しくお願い致します。

2016-06-23
用途:
バイク用
対象商品:
32636791

自転車用? なのかとっても細くて使えませんでした

1人が参考にしています
takosukeモータース 様2015-10-20
用途:
補修に。
対象商品:
32636834

角度が微妙なため、後のメンテナンスがやりやすそうです。

2014-10-11
用途:
タイヤ交換
対象商品:
32636834

エアー漏れもなく使用しております。

2013-08-30
用途:
ホイルのメンテナンス
対象商品:
32636861

急な時の予備

1人が参考にしています
2012-09-23
用途:
バイクのエアバルブ交換
対象商品:
32636825

ナットを締めこんでいくと,ゴムグロメットが潰れ,ワッシャーからはみ出し大きく変形します。そうなる直前まで締めこむと,締めこみが足らず,エアが漏れます。デザインはとても気に入って購入しただけに残念でした。

3人が参考にしています
2011-07-16
用途:
タイヤ交換時の同時交換
対象商品:
32636877

今回の作業では元々のクランプインバルブと少し形状が違っていたので
注意を払い取り付けてみました。特に問題もなく使用できそうですが
ゴムのグロメットがどの程度潰れ機密を保持するのか分かり難かったです。
取付時のトルク表示などの説明書があると良いと思いました。

1人が参考にしています