クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ)のレビュー

平均満足度 4.21 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) TIPTOP
【用途】乗用車用
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
乾設備有限会社 様2024-09-25
用途:
車のメンテナンス

外締め式部のネジ寸法が短く、ナットが掛からず全く使い物にならなかった
図面にも寸法が記載されていない。

2018-03-24
用途:
アルミホイールのエアー漏れ修理
対象商品:
32636895

元々、内締めタイプが付いていましたが強く締めるとパツキンが飛び出したりパッキン押さえのワッシャーの形状が悪くてすぐに変形してしまいパッキン交換だけではうまくいきませんでした。こちらの商品は外締めタイプですのでパッキンの飛び出しも無くタイヤのビード部に引っ掛かかりキズ付ける心配も有りません。

RUSH 様2022-07-09
用途:
アルミホイール
対象商品:
32636913

留めのナットが14mmだと思ったらまさかの16mm
ナットがデカすぎてリムに当たるので使えませんでした。

maruhi_factory 様2020-06-04
用途:
アルミホイールのエアバルブ取付
対象商品:
32636895

10年程前から時々購入して使用しています。
最近納品される物は付属のゴムパッキンが軟らか過ぎるので、
ネジを締めると変形して使い物になりません。
予備に購入し保管していた以前に納品された物と比べても、明らかにゴム質が柔らかいです。
補修用に購入してる別のグロメットパッキンに取り替えて使用しています。

2016-04-11
用途:
アルミホイールに
対象商品:
32636895

タイヤ調達中の為まだ使ってませんが価格のわりに品物も良く満足しています。

2016-07-04
用途:
バイクタイヤ交換
対象商品:
32636947

M-C9を購入しました。
機能的に問題はありませんが、角αが45度程度でBの長さが
もう少し短い仕様のものがあればなおよかったのですが、
形状のバリエーションが少ないのは残念です。
使用するホイールのバルブの穴の径は購入前要確認です。

株式会社 M・M・C 様2017-03-06
用途:
タイヤ組替時
対象商品:
32636895

メーカー物と遜色ありません。この値段ですからコスパ良いですね。

2016-08-17
用途:
補修用
対象商品:
32636931

特殊サイズにつき助かりました。

2016-03-16
用途:
バルブ交換
対象商品:
32636904

外締めタイプは他ではあまり販売していないので 助かりました。

1人が参考にしています
2015-12-11
用途:
タイヤ入れ替えに
対象商品:
32636947

非常に快調に使わせていただいてます。

2016-07-21
用途:
タイヤバルブ
対象商品:
32636895

とてもいいです。交換も簡単です。

福山瑞穂運輸 様2015-09-11
用途:
交換
対象商品:
32636922

タイヤショップより安く購入出来て良かったです。

2016-07-21
用途:
タイヤバルブ
対象商品:
32636895

とてもいいです。交換も簡単です。

2018-09-10
用途:
タイヤ交換とともに
対象商品:
32636922

パッキンが変形するほどの組付けは締め付けすぎですね。バルブをつまんで回転できる程度の締め付けでエア漏れなく組み付けられます。

1人が参考にしています
2017-02-22
用途:
タイヤ交換
対象商品:
32636895

間違えて購入しました。表記をもう少しわかりやすいほうがいいのか?自分の知識不足なのか!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けしております。
商品情報に間違いが無いか、再度確認いたします。
よろしくお願い致します。

2018-07-17
用途:
アルミホイールの部品として。
対象商品:
32636895

締め付け時にパッキンが逃げるのでワッシャーの形状を改善すべきかと。

1人が参考にしています
takosukeモータース 様2014-10-17
用途:
バイクに使用
対象商品:
32636947

フュージョンに装着しました。特にリアタイヤの圧点検や、充填には、ゴムタイプは、やりにくかったけど、これだとカチっと、止まるので、サイコーです。フュージョンのオーナーさん、これです。

2014-10-13
用途:
エアバルブの交換
対象商品:
32636922

アプリリアSRに装着リム穴が10ミリタイプが少なくやっと安くて良い物に出会えたL型なので空気入れが楽です、エアーもれも無く順調です、後色がカラーが有るとうれしいです。

2017-02-12
用途:
自家用車に使用
対象商品:
32636947

この商品を探したところ、モノタロウさんしかありませんでした。

2013-03-08
用途:
タイヤ交換
対象商品:
32636922

エア漏れもなく問題無く使用できました。

1人が参考にしています