グロメットのレビュー

平均満足度 4.60 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グロメット TIPTOP
TIPTOP
399 / 税込 439
92件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-09
用途:
ホイールエアバルブのメンテナンス
対象商品:
32647343

10年以上使ったRP01のエアバルブ交換時に予防処置として交換しました。問題無くフィットし当然ですがエア漏れも有りません。10個セットなので1台分ホイール4本に使えてよかったす。

2025-11-20
用途:
バイク:車のレストア

ゴムバルブは5年くらいで根元から切れやすいです、
金属バルブに変えた為、こちらを使用
10年位は楽に耐久性有ります。

2025-07-19
用途:
ホイールのエアバルブ

純正品ではないので、ぴったりとはいきませんがエア漏れに対して十分と感じます

有限会社 中山商会 様2025-02-12
用途:
自動車のタイヤ整備時に使用

ホイールのエアバルブのパッキンに使用しています、この商品が原因でトラブルが出たことはないです。

株式会社川田商会 協栄自工 様2025-01-02
用途:
ADVAN純正バルブに

純正バルブを交換したらゴムがはみ出て来たので交換しました。
他に2-14と3-14も購入しましたが、1-14が一番近いです。
若干先の高さが少し高いけど許容範囲だと思います。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
自動車整備

社外アルミホイールのバルブグロメットの劣化、エア漏れにすぐに対処できるようにいつも数種類在庫しています。

ゼンパ株式会社 様2024-03-29
用途:
古いホイールのクランプインバルブのゴム交換
対象商品:
32647343

元の形状とは違いましたが、全く問題なく使用できました。交換用ゴムやクランプインバルブ自体安価に購入できるのはモノタロウだけだと思います。

1人が参考にしています
2025-01-03
用途:
タイヤ交換時に一緒に
対象商品:
32647343

この商品は節約になり助かります。実際劣化するのはゴム部分が多いのでこの商品だけ交換で十分ですね。探してもモノタロウしか売ってないのでまた購入させて頂きます

2023-07-02
用途:
タイヤ交換

トヨタ純正オプションのモデリスタアルミホイールに使用。全く同形状のパッキンが見つかり問題なく、組み上がりました。
使用したのはプリウスPHV52系用のモデリスタ15インチアルミです。

1人が参考にしています
2023-09-29
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
32647343

SSRのアルミエアーバルブのパッキンとして使用できました。

2023-05-31
用途:
ホイールメンテナス
対象商品:
54443236

workのホイールに使用。
劣化していて同サイズのがあって助かりました。
すぐに届きました。

2023-01-30
用途:
アルミホイールエアバルブグロメット交換
対象商品:
32647343

8年間使用のアルミホイールのタイヤ交換作業時にグロメットが劣化しひび割れしていたので
交換しました。エアー漏れもしていません。

2022-10-30
用途:
メンテナンス
対象商品:
32647343

このグロメットは使用している2輪、4輪用にストックしておきます。

2022-06-30
用途:
タイヤ交換
対象商品:
32647343

このサイズが多く使われてるのでバッチリ合います もっと大量でお得なサイズも欲しいです。

2022-12-23
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
32647343

モノタロウにて販売している商品なのでスムーズに取付けできました。ありがとうございます。

2022-01-04
用途:
バルブの再利用
対象商品:
32647343

傷みの少ないバルブが、安価に再利用できるのはありがたいです。

2021-11-11
用途:
自動車ホイールのエアバルブ用に
対象商品:
32647343

他の部品と抱き合わせで送料もかからず購入出来て良かったです。
モノタロウさんはこういった小さな部品でも購入出来るので助かっています。

1人が参考にしています
2021-03-29
用途:
エアバルブの補修用
対象商品:
32647343

エンケイ製アルミホイールの純正エアバルブの補修用に購入。
汎用の普通のゴム製エアバルブはタイヤ交換時に替えてます。
安いのでタイヤ交換時は必ず替えます。
ゴムが劣化したらバルブがバーストして走行不能になりますから。
商品は純正バルブの金属部分を使いゴム部のみの補修用に購入。
そっくり交換するにはコストがかかるのでゴムのみ替えれば大丈夫です。

有限会社沼南コンサルタント 様2020-09-17
用途:
ワタナベホイールのバルブ修理時
対象商品:
32647343

形状もぴったりで値段も安く助かりました。
あとは耐久性がどれくらいかということですが、こればかりは使用してみないとわかりません。
とりあえず現在の所、問題ないので他のホイールにも使用してみたいと考えています。

1人が参考にしています
2020-09-17
用途:
お客様車両のメンテナンス時
対象商品:
32647343

とても汎用性の高いグロメットなので、いつもまとめ買いしています。