フレアナットレンチ セットのレビュー

平均満足度 4.12 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレアナットレンチ セット モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。 【用途】ブレーキパイプの締緩作業に
143件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-16
用途:
フレアナットを回すのに
対象商品:
32647447

必須ではないものの「あれば便利」、かつ使用頻度も高くない工具なので。このお値段で必要十分な品質で助かりますね。

1人が参考にしています
2019-01-22
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
32647447

値段も手ごろですし、品質も特に問題なく普通に使えました。

2023-12-31
用途:
ブレーキキャリパーのエア抜き等
対象商品:
32647447

Brenboの二輪用ブレーキキャリパーのエア抜き作業用に購入しましたが、レンチ部の肉厚が厚く、エア抜きバルブと油圧配管の間隔が狭かったのでレンチを嵌められず、使用できませんでした。
結局、他社でレンチ部の肉が薄い商品を別ルートで購入することになりました。
購入にあたっては、肉厚のレンチでも作業できるスペースがあるか確認してから購入をされることを推奨いたします。(特にコンパクトなキャリパーなどに使用する場合)
作業の対象物に、作業スペースが十分あれば、大丈夫かもしれませんが、狭い物を対象にする時は、避けた方が良いかもしれません。
ちなみに、この工具はお蔵入りにしました。

1人が参考にしています
2016-10-29
用途:
作業時に使用
対象商品:
32647447

品質は、値段なりだと思います。
やや肉厚な感じで、角が甘い気がしますが、許容範囲だと思います。
使用には問題はないですが、愛用のKTCの工具と比べると、ちょっと…、と思ってしまいます。

2人が参考にしています
原付専門 様2018-04-26
用途:
ブレーキ取り付け時
対象商品:
32647447

13mmだけ必要だったのですがセットで安かったので購入しました。
作業的には全く問題ありません。
ただ、やすっちいケースは邪魔です(笑)

2023-04-14
用途:
工具補充
対象商品:
32647447

写真とは違う全面布の袋が届いた
正直こんなにサイズはいらないが、手持ちのレンチをサイズ別に保管するのには便利
ブレーキのフレアナットはレンチを使うと必ずなめる(実践済み)のでケチらない方がいい

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。製品袋(本体ポケット)の外観が仕様変更になりますので順次切替の案内をさせていただいており、画像の変更をいたしました。

2016-06-28
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
32647447

専用工具なので、自作工具よりは安心して使えます。コスパ的にも良いです。

2023-05-05
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
32647447

ブレーキホース取り外しに使用しているが6角の1面が完全にないので、4つの角と5面でナットを回す感じです。他社の製品は1面が完全にないのではなく6つの角はあるのでナメルことはないがこのレンチは少し不安です。

2018-06-25
用途:
機械作業
対象商品:
32647447

ネダンの割には、ホームセンターなどのよりも、しっかりしていて満足し使用しました。

2016-06-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32647447

すばらしい出来。精度がいい。。

常陸オート株式会社 様2022-04-23
用途:
車両整備
対象商品:
32647447

ブレーキフルードのエア抜きに8mmを使用する時、工具の厚みがありすぎてブリーダプラグにエア抜きホースが付けられない。
工具自体はしっかりしていていいのですが、個人的には半分ぐらいの厚みであればもっといい。

1人が参考にしています
K&K電機サービス  様2018-02-13
用途:
フレアナット回し
対象商品:
32647447

あまり使わないのでこの廉価品を備えた。まだ使ってない。

2017-10-14
用途:
ブレホ交換
対象商品:
32647447

品質的にも問題無いと思います。
安価で助かりました。

大嶋クリップ 様2017-10-19
用途:
ブレーキ整備用
対象商品:
32647447

セットで安上りにて満足しています。 使用に問題ありません。

2020-06-08
用途:
ブレーキホース交換
対象商品:
32647447

値段なりの商品です。
ブレーキホースの交換など重要部品の交換への使用を考えているのであれば、買わない方が良いです。遊びが大きすぎて、簡単になめました。
値段はしますが、有名メーカーを購入することを強く勧めます

4人が参考にしています
有限会社 ガレージトップ 様2017-07-04
用途:
整備
対象商品:
32647447

このセット内容で、この値段とても安いです、到着ごすぐに使用しましたが、問題ありません。

2015-09-12
用途:
エアコン取付
対象商品:
32647447

天カセエアコンの吊りボルトに入っている3分ナットを締めるときに使っています。
角度も良く,重宝しています。基本17mmだけ必要でしたが,ルームエアコン移設の時
本体側の六角部がネジをなめていたので,これがあって助かりました。
モンキーでは滑ってしまうのにこれならOKです。工具箱に1セットあると便利です。

2017-02-21
用途:
ブレーキオイル交換
対象商品:
32647447

安価ですが作業に問題無く使用出来ました。満足しています。

2019-08-22
用途:
車、バイク、農機のメンテナンス

精度が甘すぎると思う。固着したブレーキホースを外そうとしたら舐めそうになったので、工具を買いなおすことにした。値段相応と感じた。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-08-07
用途:
ブレーキ修理
対象商品:
32647447

車のブレーキ修理など、大活躍しています。