二輪車用ブレーキシューのレビュー
- 用途:
- バーディー90 のフロントに。
- 対象商品:
- 05613588
取り替えて試乗しましたら、効きがイマイチ。??何回もブレーキをかけて少~しマシに。馴染むまで?少し様子見。そんなもの?
- 用途:
- ブレーキシューが減った時に交換
- 対象商品:
- 32694067
もう少し安くなれば助かります。純正に比べると効きが甘いかな?
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 交換用として
- 対象商品:
- 40524197
タイヤ交換時に、一緒に交換しました。
摩耗した状態で使用していましたので、新品に交換してからはブレーキの利きも良くなり、安心して運転できます。
- 用途:
- ビンテージ125CC原付の交換
- 対象商品:
- 40524215
私のような趣味でバイクいじりしている個人にとっては、バイク部品検索機能は、大変重宝します。メーカー純正品とのマッチングに不安を抱えながらの購入となりましたが、バッチリ適合、今のところ問題なく機能しています。翌日配達、価格面でも大いに満足しています。
- 用途:
- スズキK50(D3)S50年式用
- 対象商品:
- 05613572
純正品番が変わってますが問題なく取り付けOKです。
古いバイクですが消耗品がこうして安価に購入できるのは本当に助かります。
- 用途:
- カブ系のドラムに使用
- 対象商品:
- 41248243
純正のシューの効きと遜色なく良く止まります。
効くと言う事はライフも短いかもしれませんが
まだ付けたばかりなので持ちは分りません
価格が安いだけにリピートしたい商品です。
- 用途:
- 市街地から山歩き
- 対象商品:
- 40524197
いままでは、純正を使っていましたが、鳴きがうるさく、カックンブレーキ症状も出たため交換してみました。
まだ交換したばかりですが、フィーリングはGOODです。
- 用途:
- 通勤車両の整備
- 対象商品:
- 40524197
スーパーカブ70に使用。
社外品のなかでは一番純正品に違い性能を持っていると思う。
とくに「鳴き」などのトラブルが起きないことが評価できる。
バイク用品店で売っている某社の溝入りブレーキシューがかなり子供だまし
の内容なので、それを使用するのならこちらのほうがいいのは明らかだ。
- 用途:
- バイクのメンテ用
- 対象商品:
- 32694155
純正品より安いので、購入しました。ブレーキの効き具合は純正品と余り変わりありません。
これから使用して持ち具合で、今後も使用するか、最終的に決める予定です。
- 用途:
- リアブレーキシュー交換
- 対象商品:
- 41448617
JD16 XLR125Rで検索したら この品番が出てきたので発注しました。
本日時間が出来たので作業をしようとブレーキを分解したところサイズが全く違いました。
JD16 XLR125R用のリアブレーキシューと交換してください。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- スーパーカブ110のブレーキ交換
- 対象商品:
- 40524197
スーパーカブ110(JA10)のフロントブレーキシューを
交換するために購入しました。
しかし、純正品よりも効きが甘く、かなり強くブレーキを握り込まないと効かないため、フロントはデイトナの製品に交換しました。
先日、リアのブレーキも交換する機会があったので、取っておいたこちらの製品に代えたのですが、リアでもかなり強く踏み込まないと効かない状態で、最終的に私には合わないと判断しました。
純正品から変えるメリットが見出だせません。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- ブレーキシューの磨耗
- 対象商品:
- 41248243
特に問題も無くスムーズに交換できました。大変なのは後輪タイヤを外すことですが、私はエアーコンプレッサーを持っているので難なく外すことが出来ました。