タイル接着材のレビュー
- 用途:
- エントランス階段タイルの剥がれ補修
- 対象商品:
- 32723101
とても使いやすいです。ホームセンターなどて探しましたが在庫がありませんでしたので助かりました。
ヘラもちょうどいいサイズとしなり具合で大変満足しました。
- 用途:
- 玄関ポーチのタイル補修
- 対象商品:
- 32723101
ちょっとした補修に丁度いい量で
ヘラもついているので容器内で混ぜてそのまま使えるのが便利でした。
- 用途:
- 立水栓モザイクタイル接着
- 対象商品:
- 32723101
はじめてのDIYで活用したが、とても使いやすく悩むことなく使用できた。
1点課題があるとすれば、ケース自体が丸いため、かき混ぜた後際にすくい上げるのが大変だった
- 用途:
- タイル貼り
垂直の壁紙に84mmのタイルを19枚貼りました
これでちょうど良く少し余ります
大きな面積には足りないですね
一回250g作るので500gの袋でなく250gを2つにして欲しい
500だと測らないといけない
櫛ヘラ(付属)と普通のヘラと2つあると作業が楽になります
これを均一に伸ばすのは左官の神技ですね
結局は少々のでこぼこは大丈夫のようです
夏でしたが2時間で固まりました
- 用途:
- タイル貼り
- 対象商品:
- 32723101
水の計量ができる。
ヘラがついている。
練るための容器がついている。
粉だけの製版に比べて非常に便利です。
あと、粘度の調整がしやすかった。
これは、粉が優れていると思います。
- 用途:
- 玄関のタイル欠けの補修
- 対象商品:
- 32723101
容器に水のメモリがあり、ヘラも入っていてすごく便利でした。
初めて使うので水を入れすぎたのですが何とかきれいに補修できたと思います。
- 用途:
- 浴室タイル修理
- 対象商品:
- 32723101
手軽で確実なタイル修理ができました。本来の用途ではないですがコンクリート製品同士の接着にも大丈夫でした。
- 用途:
- タイルの補修
- 対象商品:
- 32723101
タイルが剥がれて貼り付け直す為に使用。
この商品の接着力は元々使われていたモルタル?よりもずっと強力で満足できるものです。
風呂の給湯器リモコンを外そうとしたらタイルまで剥がれて貼り付ける羽目になりこの商品を購入。
謳い文句に偽りなしの強力な接着力です。
- 用途:
- 玄関外部床タイル補修
- 対象商品:
- 32723101
接着と目地を一発でこなせるところが気に入りました。
ペラペラですがプラスチックのヘラも付いてきますし、容器はそのまま水と混ぜるのに使えます。要するにこれとタイルだけあれば内外壁や床の補修ができるということですね。
日曜大工だと材料の使用量が少ないので、いろいろなものを購入しなくて良いというのはコストダウンに繋がりますし、無駄な余剰材料が出にくいのでゴミも少なくなり気持ちのいいものです。量が少なめなので星1つ減点、使用感は100点です。
- 用途:
- タイル剥がれの補修に
- 対象商品:
- 32723101
容器にて混合できる為、補修時に別の入れ物を用意する必要がなく、簡単に補修が行えました。
ただ、補修後に気になったのは、磨耗性があまり良くなく、簡単に削れてしまう点です。
仕上がりも目地材としては、あまり良さそうではない為、後日、目地のみを再度補修する予定です。
- 用途:
- タイル貼りに
- 対象商品:
- 32723101
他のメーカーの製品を使ったことが無いので他と比べることは出来ませんが
問題なく使用できます。
ヘラも付属しており、容器で水の量が計れるの便利です。
パッケージフィルムに毛(多分髪の毛)が挟まっていました。
食べ物でも衛生品でもないので使用しましたが、気分のいいものではありません。
メーカーにはしっかり管理してもらいたいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。