ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.47 (319件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ HKT
HKT
699 / 税込 769
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
319件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
トラスティー 様2018-04-17
用途:
この質問おかしいです
対象商品:
33002347

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

2018-06-12
用途:
メインテナンス 定期交換にて
対象商品:
33002365

しっかりした作りで問題なしです。いい買い物をしました。

2018-01-13
用途:
ラジエターキャップ交換
対象商品:
33002365

愛車のキャップのパッキン部が傷んでおり、早急に交換しようと注文しました。
ネットで購入出来て助かりました。

SPEEDKING 様2018-06-20
用途:
車検時に・・・
対象商品:
33002365

特に問題なく使用しています。
安くて助かりますね!!!(^^)/

2018-05-08
用途:
経年によるキャップ交換
対象商品:
33002365

純正に比べるとチープさは感じるが、消耗品なので安いのは有難い。

2018-05-03
用途:
納車・車検などに
対象商品:
33002365

メーカー品なので安心して交換しています。常に在庫品です。

2017-07-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33002331

自分でできることなので購入して交換しました
使用に全く問題ないと思います。
車検の時に車やさんにやっていただくと4倍ぐらいの値段になってしまいますよね(純正品だからかもしれませんが・・・)

2017-09-09
用途:
ラジエターキャップの交換
対象商品:
33002331

定期的に交換しています。今回初めて利用します。これまで使っていた商品は、ゴムパッキンが張り付いたので、こちらの商品に変更です。張り付きがないか、定期的にチェックする予定。

2017-08-15
用途:
軽四のメンテ。
対象商品:
33002365

夏場や冬場にも酷使される部品なので、オーバヒート対策として購入。
純正品と内部構造が少し違いますが、問題なく装着出来ました。
消耗品と考えれば安い物で十分です。

2017-08-15
用途:
交換歴の分からない車に
対象商品:
33002331

クーラント臭がしてるようなしていないような?車を(に)交換用に購入し交換しました。
何の問題もなく使用できるし、自動車などの部品メーカー品ですし文句なしです。

2018-04-08
用途:
整備
対象商品:
33002322

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

佐藤設計事務所 様2017-10-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
33002356

車検時に交換しています。
安くて助かります。今までトラブルはありません。

2017-09-15
用途:
交換用
対象商品:
33002347

いすゞエルフNKR58EDのラジエーターキャップがヘタって来たようなので交換!

青木自動車 様2018-03-28
用途:
補修部品として
対象商品:
33002365

しばらく交換されていないので交換。
純正部品と変わらず問題なく使用出来ています。

2017-10-25
用途:
ラッジェータ液交換
対象商品:
33002365

昔からあるごく普通のキャップです。1年毎の交換とありますが本当か不思議です。

オゥネットカーズ 様2018-03-08
用途:
整備
対象商品:
33002356

安価なのに高いクオリティーだと思います。今後も購入したいと思います

2017-07-07
用途:
純正品を長く使ったので、さすがに交換。
対象商品:
33002356

ラジエターキャップも消耗品という事で、まだ純正品に不具合は出てないんですが、転ばぬ先の杖で交換します。
相当長期間無交換なんで・・・。
キャップのゴムが千切れて中に入ってしまう場合があると聞きました。

2017-06-08
用途:
スバルR2のラジエターキャップ
対象商品:
33002331

R2のクーラントの減りが目立ってきたので交換しました。性能は分かりませんが、ラベルデザインがダサくなくて良いです。

2017-05-22
用途:
kz1300のラジエター用
対象商品:
33002313

kz1300のラジエターキャップとして利用しました。純正部品は欠品になっ
て久しいので代用品です。キャップの突起部分がフレームに干渉するので
3ミリほど削る必要があります。kz1300の純正キャップの圧力は0.9なの
で高圧タイプを選ばないようにしましょう。

2017-05-17
用途:
ラジエター交換のついでに
対象商品:
33002347

購入価格も安く定期的に好感してもいい商品化と思います。 ラジエターキャップは不良作動するとオーバーヒートの原因です。 この値段なら車検ごとに交換ですね。