ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.47 (319件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ HKT
HKT
699 / 税込 769
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
319件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-06
用途:
ラジエターキャップ交換
対象商品:
33002356

車が新車から10年近くになってきたのでそろそろ交換の為に購入しました。純正と問題なく使用できるようです。

2016-11-04
用途:
車検時
対象商品:
33002365

安いので躊躇なく替えられます。

2016-02-01
用途:
マイカー交換用
対象商品:
33002356

LLCの交換のついでに交換します。安いので車検ごとでもよいかも。

2016-09-08
用途:
車のメンテ
対象商品:
33002365

量販店で買うよりも安い。
定期交換で使用しましたが、今のところ問題なし!

大嶋クリップ 様2018-09-05
用途:
MG22S
対象商品:
33002356

初めて外品に替えたので不安でしたが、全く問題ありませんでした。

2018-06-04
用途:
販売時の整備に
対象商品:
33002365

11年落ちの車へ30年3月に購入し取り付け、2か月でラジエーターにクラックが入り漏れました。
ラジエーターを交換し再度取り付けましたが、エア抜き完了後20km走行後冷ますを4サイクル実施して7時間後にキャップを開けたところ少量とはいえ吹き出しました。
また、暖気後のラジエーターホースが膨張してパンパンになっておりました。
他社製のキャップへ交換後、そういった症状は解消しております。
規格通りに製造されているのでしょうか?

MonotaROからの回答


大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

2018-05-29
用途:
車検時に交換
対象商品:
33002347

交換して高速道路走行中に水が噴いてオーバーヒートした。自動車さんが言うには、純正品よりゴムが薄くて全長が短いため圧がかからなく水が噴いたと。ただ、前回同じ商品を使用した時には不具合はなかった。今回のロットは不良品なのでは?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2016-08-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33002331

特に実用には問題なし。デザインだけが残念。

2016-05-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
33002347

デイズにて使用しましたが、PIAAより安く満足です

2017-08-17
用途:
純正品と交換。
対象商品:
33002365

純正品と互換性在りとの事と安さで注文しました。
が、構造が少し違う!
メーカー純正品はテストを繰り返して採用するのに・・?
注文時は構造を確認して下さい。

画像の提供も肝心な部分が表示されてませんね。

1人が参考にしています
2016-08-14
用途:
車検作業
対象商品:
33002331

大変満足のいく安くて安心できる商品でした。ネットから車種でより多くの部品購入ができるようにして欲しいです。

2016-04-24
用途:
自家用車の車検時に
対象商品:
33002365

安価なので最近は車検毎に交換しています

2016-05-16
用途:
エブリィ
対象商品:
33002347

初度登録から9年が経過したため、交換。今のところ、快適です。

2021-09-14
用途:
キャップ交換
対象商品:
27916903

L245のKFラジエータキャップ。消耗品故、車検前に交換。

1人が参考にしています
2016-08-05
用途:
車検整備時に交換
対象商品:
33002365

純正品と構造が少し異なりますが問題は無いでしょう。
純正品との価格差がもう少しあると良いですね。

2016-07-28
用途:
ラジエーター交換時他
対象商品:
33002365

日本製で、耐久性も有り、満足しています。

2015-11-23
用途:
定期交換
対象商品:
33002331

価格が安い使った感じは純正と遜色がありません。毎年交換するので1年持てばOKです。

2017-11-15
用途:
ラジエターキャップの交換
対象商品:
33002365

2個仕入れて1個目使用した時は正常でしたが2個目を使おうとしてキャップテスターで検査したところ1.1kgf/cmのところ0.7kgf/cmしか保持されませんでした。返品交換できますか?

2016-08-15
用途:
修理
対象商品:
33002365

定期交換のため変えました。
普通です

2015-11-26
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
33002365

所有する自家用車4台分をまとめて交換しました。
どの車両でも正常に機能しています。
安価で購入でき喜んでおります。