ブースタークリップのレビュー

平均満足度 4.54 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブースタークリップ Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
379 / 税込 417
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社田中工業 様2025-11-28
用途:
車両修繕

商品の梱包も良く。
出荷から到着日数が短く
サイズが大きく使いやすかった。

2025-07-14
用途:
自動車修理

大型のクリップです。
ほとんどの商品は一回り小さいクリップのためにクランプ周りではギリギリのサイズですが、この商品に替えることで干渉物があっても挟むことが可能になります。

1人が参考にしています
石田重機運送株式会社 様2024-10-07
用途:
中古重機のバッテリーの追い込み
対象商品:
33030523

なかなかよかったです。
個人的には、もう少しアンペア数あっても良いかな

2024-01-26
用途:
バイクに積める程度のブースターケーブルと作りたくて
対象商品:
33030453

まだ、制作していませんが、物が小ぶりなので良さそうに思います。用途としてはセルモーターの直結始動が出来るようにしたいなーと思っている。

ZOOtec 様2023-07-05
用途:
舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし
対象商品:
33030453

舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
某人気アーティストからの依頼で製作。
この用途では
EM-600V LMCF(ノンセパ) 3.5SQ フジクラ
との組み合わせがベスト。

2022-11-10
用途:
愛車のメンテ
対象商品:
33030462

6Vカブに使用します。ホームセンターに無かったので助かりました。

2022-11-09
用途:
愛車のメンテ
対象商品:
33030462

ブースターケーブルのクリップが壊れたのでクリップだけ交換しました。安く上がり助かりました。

2022-10-15
用途:
接地測定用
対象商品:
33030453

本来はブースタ用ですが、接地測定用に使用しました。特に問題ございません。

さだひさでんき 様2022-10-12
用途:
自家用車の充電用
対象商品:
33030444

1年に何回も乗ることの無い愛車にソーラー充電器を購入しました。
バッテリーに接続するためです。

2022-05-04
用途:
ハイブリッド車の補機バッテリー電圧測定
対象商品:
33030444

最近のハイブリッド車は補機バッテリーの暗電流が多いので、週末ちょこっと乗る程度では電圧低下により簡単にシステム起動不能になってしまいます。私は納車後4ヶ月でバッテリーがあがってしまったので、以降は電圧確認を頻繁に実施しています。 デジタルマルチメーターを使用してボンネット内の救援端子とエンジン部品の無塗装部分(ボディアース)間電圧を測定しますが、両手をフリーにしたいのでクリップを使ってテストリード作成しています。クリップでつかむ部分は出来るだけ傷つけたくないので色々と試しましたが、本製品のサイズ・刃先形状・開口幅・スプリング強度などが丁度良かったです。

2022-01-28
用途:
ブースターケーブルの補修
対象商品:
33030523

ブースターケーブルの補修用に購入 以前はモノタロウさんの物が安価だったのでので購入しましたがバネが非常に硬くて使いづらかった この商品はバネの強さも丁度よくて グリップの反対側に電流を通すためのプレートが付いているこれがないと大電流を流した時にバネが焼けてダメになってしまう 作りの良さは非常に満足です

リアル音響工房 様2022-04-12
用途:
バッテリー充電器に使用
対象商品:
33030444

バッテリー充電器のターミナルの接続部に使用、使って居るクリップが痛んで錆だらけ安価のを見つけたので作購入。

2020-09-25
用途:
接地用
対象商品:
33030444

以前はモノタロ―ブランドのブースタークリップを購入したが
今回はちょっと高めのしっかりしたものを購入
やはり高いだけあってこちらのほうが挟む口がしっかりしている。
挟んだ中央のへこんだ部分にもしっかり小さい歯がついていて
中央で細めのものを挟んでもしっかり噛みこんでくれます。

1人が参考にしています
2019-08-17
用途:
チャージ用ケーブル工作に
対象商品:
33030453

モノタロウジャンプコードに別で赤と黒を潜り込ませて複数バッテリーの一気に保護チャージするケーブルを制作しました。

2019-03-28
用途:
アースを取るため
対象商品:
33030444

アースを取るためにはいせんに接続し使用しています。コンパクトで良かった。

2019-01-28
用途:
バッテリー接続ケーブルの補修用
対象商品:
33030505

このクリップは、スプリングの強さグリップの握り具合共に良いです。

2019-03-15
用途:
ブースタークリップ交換
対象商品:
33030487

概ねいいが、カバーが先端まできちっとかからないのは少し残念

1人が参考にしています
2019-03-23
用途:
100Aのブースタークリップに使いたい
対象商品:
33030487

も少し肉厚にしてほしです 根元に端子の取り付けの穴がほしい

電業社ラムテック 様2018-12-03
用途:
アースリール用のクリップに使用
対象商品:
33030496

使いやすいのと、施工が簡単です。
適度な締め付け状態も使い勝手がいいと思います。

2018-06-02
用途:
水中ポンプのバッテリー接続時
対象商品:
33030444

川沿いの畑に散水するために水中ポンプ(DC12V)を購入したが、付属ケーブルの先端には+極・-極とも内径4mmのラグ端子のみ。車輌用ブースターケーブルでバッテリーと接続したがラグ端子が小さすぎてぬけやすい。ために当該クリップ赤・黒に穴をあけラグ端子をねじ止めした。
改善点 ねじ止めができればと思います。
良い点 絶縁カバーの脱着がし易い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。