ヨドフロンPTFEチューブのレビュー
- 用途:
- 保温ポッド補修
保温ポッドの蓋用に使用。
問題なく使用出来ている。
へたりが出て密閉が悪くなった蓋が補修出来た。
- 用途:
- 試作機器に使用
- 対象商品:
- 34056337
ほとんどの商品が1mか10m巻での販売で、1mでは短いが10mでは多すぎると困っていた時にこちらの商品を見つけた。使いたいのが1.5m長ほどだったので大変助かった。
商品も間違いありません。
- 用途:
- ジムニーシャックル改造
- 対象商品:
- 34056897
リアシャックルの回転抵抗軽減に使ってみました。予想より動きも良く、乗り心地が向上。耐久性は未知数ですが、計算上15本作れるので数年分と考えれば、かなり安いと思います。
- 用途:
- 3Dプリンター用
- 対象商品:
- 34055515
3Dプリンターのフィラメント(1.75mm)用に使用しており、問題なしです。
元々内径2mmの専用チューブを使っていましたが、それよりもフィラメントの送りがスムーズになりました。
- 用途:
- 当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
- 対象商品:
- 34055497
PTFEであるから、接着方法が問題です。
現在はPTFEチューブに、絶縁テープを巻いて、瞬間接着剤で固定している。
量産品につき、もう少し研究したい。
- 用途:
- ラジコンボートのスタンチュウブ
- 対象商品:
- 34055804
外径が+0、2位で加工が必要で、内径6m/mの真鍮管に挿入することが困難でした。交差が0~ー0、2位が理想と思います。
- 用途:
- 自動車クラッチホース交換
- 対象商品:
- 34055761
旧車4輪のクラッチホースがノーマルでテフロンチューブ被覆無し仕様で40年使用出来ていたのですが、安全の本商品に交換してみましたが、一回ペダルを踏んだだけで破裂しました、この商品が掲載の中では高圧仕様の為試してみましたが、現代のテフロンホースの強度では、該当商品が無いのかも知れません、ステンメッシュホースの内側に使用されている高圧テフロンホースの同等対圧は商品としては、販売されていないのでしょう、ちなみに、ステンメッシュホースもフィテング金具の接続部分はステンメッシュ被覆がない為、圧力はテフロンチューブのみで対応しているのですが、チューブの素材強度が十分な専用品だという事でしょう。元のテフロンチューブが40年エンジンルームの高温状況で使用できたのでテフロンチューブの耐久性には驚愕です。
- 用途:
- チェーンの保護
- 対象商品:
- 34056967
商品自体は良い。
ただ1mを無理矢理曲げて箱詰めされているので、まっすぐにするのに大変な手間がかかった。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 改造プーリーのウェイトローラー用
- 対象商品:
- 34056251
バイクの改造プーリー用の自作ウェイトローラー外側に被せました。
熱と力の掛かる部品ですが、このチューブを巻いたことで、滑りが良くなり、スムーズに動作しています。
- 用途:
- 粉体流量計のセンサー部、目下テスト中、結果は6か月ぐらいかかります。
- 対象商品:
- 34055734
輪にしてあるので1m棒状でまっすぐのが、癖がなく望ましい。
直管タイプというものも存在しますが、現状、取り扱いはありません。今後、検討してまいります。