バスボンドQのレビュー

平均満足度 4.54 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バスボンドQ コニシ
コニシ
419 / 税込 461
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-23
用途:
錦鯉の飼育機器
対象商品:
34918852

クリアーは防カビ剤が入っていないので魚を飼育する水槽にも使えます。シリコンコーキングより開封後の使いかけが固まりにくく使いやすいと思う。

神戸竹一企画 様2025-08-09
用途:
浴室の防水作業。

簡単に防水保護が出来ました。今後の耐久性が楽しみです。

2025-05-26
用途:
少使用に
対象商品:
34918886

通常のシリコンシーラントでは、少量使用に余りが出るため、ちょっとした使用にピッタリです。残った商品もキッチリ蓋をすると、固まらずに日持ちします。

2025-04-07
用途:
食洗器のプロペラノズルの修繕

食洗器のプロペラノズルの嵌合部の爪が折れて隙間が出来てしまい、そこから水が漏れるのでノズルからの水圧が落ちてしまった。洗浄力が低下してしまい、交換部品も製廃だったので、カビ止め剤なしのクリアーで修復。100℃近い温水や乾燥の熱風に晒される個所で、なおかつ食器を洗うので、生物用の水槽にも使えるカビ止め剤不使用の接着剤をチョイス。洗浄力も戻り満足しています。

株式会社ギョクシン工業 様2025-04-07
用途:
使い方としてはダメなのかもしれませんが

水道工事で使用しています。ガンまで使う事の無い少量の場合に使っています。ネジ式のキャップで保存も楽。使い方としてはダメなのかもしれませんが、中身が無くなったらコーキングガンからコーキングを補充して使っています。

2025-05-16
用途:
劣化してはがれたゴム製品の接着

かなり自由度高く塗ることができ、接着時間、強度も十分でした。

マルヨ農園 様2025-04-13
用途:
浴室のタイル補修に

浴室の浴槽とタイルの隙間のゴムが劣化したため、補修用に使用しました。簡単にキレイに出来上がるのでオススメです

2025-04-13
用途:
自宅風呂の修繕
対象商品:
34918877

自宅のユニットバスの壁と床のコーキングが経年劣化で剥がれ、隙間が出来ていたので購入して使用した。2メーター以上は施工出来た。

社会福祉法人 西友会 様2025-01-17
用途:
外の水道の止水

配管の継ぎ目からポタポタと漏水していましたが、業者に依頼するほどでもなく、何とか出来ないかと考えた結果バスボンドの使用でした。期待通りに漏水は止まりました。とても良かったです。

村上工業株式会社 様2024-11-05
用途:
流し台のシール

流しのシーリングが古くなってきたので補修用に購入。綺麗になって満足ですが、少し難しかったです。

2024-11-06
用途:
浴室

借家で、入居前に浴室のコーキングの手直しをしたようですが透明で防カビ剤の入っていない安物でカビが繁殖して黒ズミが出てきたので、はがして
この商品でやり直しました。

2024-06-29
用途:
浴室のかびたパッキンの上塗り
対象商品:
34918843

浴室のパッキンの黒カビが深く、手を尽くしても取れなかったので、この商品で上塗りしました。専用の刷毛と養生テープも使いやすいです。変形の多いドアパッキンにもよくつき、はがれないです。
ただし、やや硬めで塗りにコツがいるのと、乾燥に6時間かかるのがマイナスです。

2024-04-05
用途:
バイク LEDフォグ
対象商品:
58464883

LEDフォグランプの配線シーリング用に
蓋を強くしてあげれば期間を置いても再使用でき便利です

1人が参考にしています
2024-03-18
用途:
ユニットバスのコーキング
対象商品:
34918861

コーキングが剥がれてきたので補修用に購入。
綺麗になって満足ですが、シールを剥がしてコーキングはかなり手間がかかるので少しずつ進める予定。

2024-01-13
用途:
バスルームのパネルのヒビに対応
対象商品:
58464883

まだ使用していませんが、パネルのひび修理に対応したく購入。
うまくいく事を期待。

2023-08-23
用途:
ユニットバスの再コーキング
対象商品:
34918877

ユニットバスのコーキング部分が剥がれてきたので再コーキングに使用。
剥がれている部分は綺麗に取り除き、樹脂面と塗装面の間に充填。
剥がれていない部分には、コーキング材の上塗りをした。(本来はコーキングを剥がす)いずれもダレることなく綺麗に塗れた。粘度は少し硬めで塗りやすい硬さ。気温28度で10分程度で表面が乾いてきている。乾くことで気持ち縮んでいるようだが気にならないレベル。
乾き始めが早いので、手早く塗布、整形ができる範囲の施工をお勧め。

1人が参考にしています
2022-05-18
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
34918852

バイクのメンテナンスで使用してます。主に液体ガスケットとしてシリンダーガスケット、チャンバーガスケット、クーラントホースガスケット等で使用してます。他メーカーのガスケットシリコン剤に比べて凄く安価で漏れることもなく、使えてます。

2022-04-10
用途:
水回りの防水
対象商品:
34918843

洗面台の水漏れ修理に活用。白いボンドなので、洗面台のホーローに馴染む。目立たないで修理できた。

2人が参考にしています
2021-11-07
用途:
水止め
対象商品:
58464883

普通に使いやすい。今のところ問題無く止水しているのでよいです。

2021-04-24
用途:
黒のヘッドライトのコーキングに使用
対象商品:
34918843

本来なら風呂場のコーキングに使用するのでしょうが、私は車のヘッドライトのコーキングに使用しました。
量も適量でもっとも安価なこの商品にしました。
まったく問題なくヘッドライトを雨漏りから防いでくれてます。

1人が参考にしています