多目的グリースのレビュー

平均満足度 4.53 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
SUPER LUBE (スーパールーベ)
3,198 / 税込 3,518
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。 【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして
55件中 41~55件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
シチズン時計株式会社 様2016-05-28
用途:
大型模型飛行機の金属の摺動部分、プラスチック部分やゴムシールなどで潤滑を要するところに使用しています。
対象商品:
34753092

プラスチック部品に劣化の影響を与えにくいところに期待しています。

2014-05-24
用途:
ガレージの樹脂のギアや、家電製品の歯車に
対象商品:
34753101

USA製ガレージのDOOR Openerの樹脂製ギアに使っています。
とても長持ちして、安心して使えます。

1人が参考にしています
2014-05-07
用途:
精密機器のギアに使用
対象商品:
34753092

今のところなめらかで満足、後は耐久力がどうか

石津モータース 様2019-12-26
用途:
樹脂やゴム部品の組み付け
対象商品:
34753101

ミシンや自動車のドア内部のレギュレーター等、樹脂製のギアやスライドする箇所に使用したり、ゴムブッシュ、Oリングやオイルシールの組み付け時にも、少量塗るようにしています。

2015-05-05
用途:
食品加工工場
対象商品:
40387663

初めてこのグリスを使ってみましたが、ジャバラの容器に問題ありです。
食品加工工場にて、5本のグリースガンを使用していますが、使い始めて1日目に、すべてのジャバラに同じ箇所に亀裂ができ、グリースガンの中が5本全てが、グチャグチャになってしまいました。30年間で初めての出来事です、グリスそのものの性能はとても満足しているので、このまま使用していく予定です。容器の改善を望みます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてもらうよう
依頼しておきます。

2014-01-30
用途:
機械整備
対象商品:
34753092

これほど広範囲多目的に使えるグリスがあるなんてまったく知りませんでした。
今までは使用する場所によってグリスをそろえる必要があったので多品種を持ちかさばっていましたが
これのおかげでかなり絞る事ができ、一般の万能グリスに比べて高いですが使用範囲を考えると安いと思えます。
プロはもちろん趣味で整備をする方にもお勧めできます。

1人が参考にしています
2019-08-16
用途:
メンテ、回転部の潤滑
対象商品:
21525884

わざわざシールで封がしてある方から開封の痕跡がある(シールが破けている)
使用期限が7ヶ月と短い、古い商品が届いた
調べた所、使用期限が5年とあることから、
逆算して製造から4年強が経っていると思われる
パッケージが日焼けして黄ばみ気味なので私の見立てはおそらく間違っていないだろう
管理状態が良いとは決して言えない
中蓋はなかった
商品説明に使用期限が1年以内と短い物については注釈を入れてもよいのではないか?

7人が参考にしています
2013-12-10
用途:
バイクの整備とか色々・・・
対象商品:
40387663

今年、東京モーターサイクルショーのブースでこの商品を見かけて、良さそうだったので購入しました。うたい文句の耐久性については、まだ日が浅くて判りませんが、色が薄くて「汚れが目立たない」ことと、リチウムグリスのような「油臭さ」が無いだけでもメリットを感じます。ホームセンターに並んでいるリチウムグリスに比べれば高いですが、400gのジャバラが1本もあれば、趣味のバイク整備に使う程度だと何年も持ちますので、買って損はないと思いますよ。

1人が参考にしています
2013-03-26
用途:
食洗機
対象商品:
34753092

食洗機の修理で、水グリスの代わりで使用しました。
ポンプとパッキンの間に防水シールがわりに塗布しましたが、水漏れなどしこなく、非常に良好です。
食品機械や医療機械などでも使え、価格も、一般的なシリコングリスよりも安く、良いですね。

2013-03-26
用途:
食洗機
対象商品:
34753092

食洗機の修理で、水グリスの代わりで使用しました。
ポンプとパッキンの間に防水シールがわりに塗布しましたが、水漏れなどしこなく、非常に良好です。
食品機械や医療機械などでも使え、価格も、一般的なシリコングリスよりも安く、良いですね。

2013-12-08
用途:
自動車のボールジョイント他擦動部
対象商品:
40387663

合成油ベースで安いグリスということで購入しました
透明に近い白色で作業着が汚れなくて良い
製造元にプラスチック、ゴムとの適合
(http://www.super-lube.com/files/pdfs/Super_Lube_Compatibility_Chart.pdf)
と他のグリスとの混用
(http://www.super-lube.com/files/pdfs/Grease%20Compatibility.pdf)
がありました
カルシウムグリース使用部位以外には安心して使えそうです
さすがにドライブシャフトには使う気にならないですがブレーキシムグリースとこれがあれば
ほとんどの部位に使えるのでこれからはこのグリス一本に切り替えます

3人が参考にしています
田角商店 様2013-04-22
用途:
自動車整備、バイク、工場機械整備
対象商品:
34753101

自動車のブレーキカップ交換、食品製造機械にも使える、安価で高性能シリコングリスだと思っております。

2012-01-30
用途:
プラスチック金型潤滑用
対象商品:
34753101

今まで粘度の高いギアオイルを使用していましたが、焼き付きやガイドピンのドライアップなど課題が多かったので、思い切って替えてみました。200度近くの金型に使用しても滴下せず、補給の必要も無くなりメンテナンスが非常に楽になりました。もっと早く知っておけば・・。

5人が参考にしています
2010-06-25
用途:
自転車のベアリングの潤滑に使っています。
対象商品:
34753092

海外では自転車用のグリースとしてのスタンダードですね、とても良い使用感です。
ちなみに、エイシンのミニ グリースガン(09625786)に捩じ込むだけで取り付けることができます。Oリングは必要ないので、この形にして使うことをお薦めします。

6人が参考にしています
2015-02-07
用途:
自動車整備作業
対象商品:
40387663

改めてLLサイズを買ってみましたが、やはりフィット感のバランスが悪いです。
日本人向けの形状でないのか、そもそもの精度が悪いのか、残念ですが次回は別の製品を試してみることにします。