フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプのレビュー

平均満足度 4.47 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アルファー 様2025-09-20
用途:
自動車整備・塗装など

TRUSCO フィルタ付きレギュレータ ねじの種類Rc 圧力計付からの付け替えで購入。価格が以前使用していたものより安くタンク部がプラではないものが欲しかったので購入。以前にもモノタロウブランドの同じものを購入していまだ絶好調の為リピート購入です。

2023-03-13
用途:
タイヤチェンジャー用に
対象商品:
34891647

長年使用していたのでタンクの劣化により破損してしまいこの商品を購入しました。
取り付けもステーの加工くらいで簡単に取り付け出来ました。
想像していたものよりすごく軽く感じました。
装着後使用してみましたが問題ないようです。

株式会社光美 様2022-07-05
用途:
タイヤチャンジャーのエアー漏れ修理
対象商品:
34891647

15年物のタイヤチャンジャーのフィルターレギュレーターからエア漏れが始まったので交換しました。
現状のタイヤチャンジャーに付いてる物は、右側がメーターだったのですが、簡単に左右付け替えが出来たので良かったです。注文から翌日には入荷し、安く簡単に交換出来て助かりました。

3人が参考にしています
有限会社大石タイヤ商会 様2022-02-05
用途:
タイヤチェンジャー用に交換
対象商品:
34891647

タイヤチェンジャーのレギュレーターからエアー漏れがひどくなっため
交換用に購入しました。チェンジャーにつけるには向きが逆だったため、ばらして付け直しました、買うときに向きを選べれば手間が省けていいと思います。商品としては値段も安く問題ないです。

ティーカーズ 様2021-09-27
用途:
タイヤチェンジャーのエア供給
対象商品:
34891647

古いタイヤチェンジャーで、付いていたレギュレータの水受けタンクが経年劣化により割れてしまい、同じ部品を探していましたが高価だったため、諦めかけていたところ、こちらの商品にたどり着きました。
元の物よりひと回り大きかったのですが、加工してなんとか取付できました。エア漏れも解消し、修理代も抑えられて助かりました。エア流量・オイル流量ともに調節できるので便利です。

2人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2021-02-03
用途:
交換部品
対象商品:
34891656

通常の3点セットに比べコンパクトで価格も他社より安価であるためいい感じです。

明正株式会社 様2020-09-12
用途:
ビス締め付け作業
対象商品:
34891656

エア圧調整も簡単にできますし値段もお値打ちです。あとは耐久性ですね

2人が参考にしています
藤井紙工有限会社 様2020-08-12
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
対象商品:
34891647

コンプレッサーに取付けてあった水分を分離するものとする交換した、
水分とオイルを分離できるようになったと思います。
もう少しコンパクトになればもっと良いと思います
これから長期にわたって使用しないとわからないけど、試運転した
感じはまずまずの印象です。

2021-04-15
用途:
機械保守
対象商品:
30789964

納期が早く大変助かりました。この手の製品は海外製品が多く納期や価格に不満があるため高性能品をシリーズ化して欲しいです。

2020-03-30
用途:
色彩選別機のエアー用として。
対象商品:
34891647

エアードライヤーが付いてるのですがダストガンも同時に使用するため圧縮空気の水分を除去するのに使ってます。とても快適です

株式会社オーレックス 様2019-09-10
用途:
以前購入したエア・インパクトレンチの周辺機器として
対象商品:
34891656

エアインパクトレンチと組んで使用するF.L.Rセットとして購入。
サイズも大きすぎず軽量。
簡易な函構造に取り付けて、ポータブルなインパクトセットを構成。
締め付けトルク調整の幅を広げ、確実な潤滑と水分の分離ができる。
インラインタイプの簡易なものでは、取扱上(作業者に)ボロボロにされてしまうので、
この構造とサイズでよかったと思います。
防錆・防沫処理をして、野外設置用も考えてます。

1人が参考にしています
2018-03-12
用途:
エアーシリンダーの圧力調整
対象商品:
34891656

しっかりした構造です。いくらかの油分をエアーシリンダーバルブへ送る目的です。良さそうです。

2017-06-27
用途:
機械のメンテナンスタイヤの空気圧など
対象商品:
34891647

真ん中にちょうど良い穴もあり取り付けもしやすく良かった

有限会社 正応寺工芸 様2017-05-08
用途:
卓上ルーター昇降型に使用
対象商品:
34891647

オイルの出方も良く良い商品。
H=高がコンパクトな商品も有ればと思う

太田農園 様2021-03-13
用途:
フィニッシュネイラー、インパクトレンチ使用時の自動給油
対象商品:
30789964

なにも問題がなく、使うことができました。
品質は問題なしです。

イズイ自動車 様2016-08-29
用途:
機械メンテナス時
対象商品:
34891647

価格が安い・取り付けよい・オイル量見よい

1人が参考にしています
五十嵐製箱株式会社 様2023-10-26
用途:
エアドレン部分が破損して交換
対象商品:
34891647

セミオートドレン部分の破損により、エア漏れが発生したので交換。正直その部分だけの交換でも良かったが、部品の販売も無く、やむなく一式購入。せめてフィルターレギュレーターだけの交換でもあると(分離しているので)、コスト的にも助かります。

2015-03-19
用途:
空圧使用機械の部品交換
対象商品:
34891647

空圧機械に使用していた他社製品のレギュレータがエア漏れしたため更新した。
造りもしっかりしており、圧力設定もスムースで良好である。

2017-06-26
用途:
空圧工具
対象商品:
34891647

価格が安かったので買いましたが、全く問題なしでした。

2017-01-05
用途:
トラックのメンテナンス。
対象商品:
34891647

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。