グリースメイトのレビュー

平均満足度 4.57 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリースメイト 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
599 / 税込 659
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。 【用途】自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
セオサイクル北浦和店 様2025-01-06
用途:
自転車部品の長期防錆

様々なグリスを使ってきましたし、現在も数種類を使っていますが、ノズルも細く使いやすいですし、開封した時から使い切るまで安定した霧状スプレーが良いです。
多くのグリススプレーの中でも、浸透力も一番良い感じがします。

有限会社 アトリ 様2024-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
59898247

綺麗になり艶も良くなり動きも良くなり手放せなくなる商品です

2024-04-22
用途:
工具のメンテナンス
対象商品:
34942223

草刈り機や電動工具のメンテナンスに利用。けっこう安価で、大いに役立っています

2023-03-29
用途:
会社のあらゆるもの 商品やキャスターのメンテナンス
対象商品:
59898247

会社の備品として また修理部門のメンテナンス用資材として 安定して使えます

2022-10-26
用途:
機械の潤滑に
対象商品:
34942223

狭いところにもしっかり届き、満足です。色もあまり気になりません。

2020-12-21
用途:
電気設備の保守点検
対象商品:
34942223

設備点検には必需品です。今の仕事を行なっている間は使用いたします。

2020-10-22
用途:
各種メンテナンス
対象商品:
34942223

各種各所のグリスアップのため購入しまいた。消耗品なので安価で手軽に購入でき助かります。

有限会社ワクイ 様2021-12-28
用途:
機械の調整
対象商品:
59898247

製品は、良いが、価格につられて
mlの少ないことに
注意必要。

1人が参考にしています
2020-03-17
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
59898247

いい感じです。サラサラの油だと本来ついていたグリースを流して逆効果になるので、この商品が必要です。ノズルも付属していて思った個所に噴霧できます。よかったです。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
農機具の分解修理時の使用
対象商品:
34942223

呉工業がグリスメイトを発売していることを知らなかった、潤滑油しか知らなかった今回使用してみてノズルの出口のグリス切れが清潔だったので助かっています

2021-09-15
用途:
ガレージ門扉のレールへの注油
対象商品:
34942223

今までスプレータイプの556を使用していましたが、すくに効かなくなっていました。このものは、だいぶ長持ちするようです。

2020-04-11
用途:
現場での機械部品の潤滑剤
対象商品:
59898247

グリスはメーカー品で信頼できる。ロングノズルがキャップに装着できる所が良い。外形が細く現場用パーツボックスに入れる事ができる。

2020-05-27
用途:
農業機械の修理
対象商品:
34942223

擦り合わせががスムーズに動き、作業が出来大変良かったです。

2020-02-28
用途:
色々なものの可動部に使用しています。
対象商品:
34942223

主に自動車整備に使用しています。クレの商品なので信頼できますし、安心して使用しています。とても良い商品です、おすすめです。

榮電気管理事務所 様2020-03-11
用途:
電気機器の可動部への注油に使用
対象商品:
34942223

ノズル付きで使い易く便利でした。細かい部分にノズル先端が届き使い易かった。

2020-01-07
用途:
クラッチワイヤー注油など
対象商品:
34942223

ノズルが極細タイプなのでバイクのクラッチワイヤーへ直接させるので便利ですが、そこそこ粘度があるので浸透は?です。ロット無しノズルも付いています。

株式会社あすなろ 様2019-11-26
用途:
角連結(木材)のボルトに塗布
対象商品:
34942223

安い・・・( ^ω^)・・・また購入したいです。・・・( ^ω^)・・・

2019-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
34942223

300mLの容量だと、自分の手には少し大きい。ソフト99の220mlサイズが使い易いと再確認しました。
また、ソフト99のフリーアクションノズルに慣れてしまった自分にとっては、ノズルの脱着が煩わしい。フリーアクションノズルタイプのウレア系スプレーグリースを探したが、見つけられなかった。

2020-11-02
用途:
農機具のメンテナンス他
対象商品:
34942223

噴射が強すぎて、オイルが他に飛び散るのが気になる。

2019-04-23
用途:
機械の潤滑及び動作改善の為
対象商品:
34942223

ホームセンターと価格も変わらないクレ製品なので問題はありません
クレシリーズは、どのスプレーも使い勝手は良いですね