PX-2RTシリーズこて先のレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
599 / 税込 659
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社テラダ 様2024-07-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34945687

様々な場面で使用しています。形状・サイズなどにより必要なものを選択しています。

2024-07-11
用途:
プリント基板の修理などに使用
対象商品:
34945662

以前から使用していた鏝先が摩耗したので今回新調しました、半田の乗りが良くとても使いやすいです

2021-11-13
用途:
工作
対象商品:
32743277

サイズも丁度良く作業がはかどります熱の伝わりが良いです

2021-03-06
用途:
はんだに使用しますが
対象商品:
34945653

幅、大きさとも問題なく使用できました。また購入するときはお世話になります。

2020-07-08
用途:
ステンドグラス製作
対象商品:
34945671

製作物によって小手先を換えて使っていますが、このサイズを一番使用しています。角度と径が丁度良いです。

2020-05-09
用途:
高密度実装基板の修理時に使用
対象商品:
32743277

実体顕微鏡を使いながら、半導体やコネクタの再半田付けや取り外しで使用しました。従来のコテさきでは不可能だった作業が容易にできるようになりました。

2人が参考にしています
株式会社クラフマン 様2020-08-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
34945635

旧製品との互換性をもう少しわかりやすくしてほしい。

2019-04-05
用途:
表面実装部品のはんだ付け
対象商品:
34945696

表面実装部品のはんだ付けに最適でした。ランドとの接点面積が広く取れる形状で、熱容量も十分です。

2018-03-31
用途:
モーターの電極のハンダ付け
対象商品:
32743277

モーターの電極と大きさがほとんど同じなので非常にハンダ付けがやりやすいです。その前は3Cを使っていたのですがさすがに小回りがきかなく手の交換です。唯一不安だったのは先端がやや長いので放熱があるか、ということだったのですが,杞憂でした。

2017-04-07
用途:
釣りの仕掛け作り使う
対象商品:
32743277

ばっちり対応してくれて大助かりです、使用後の手入れ行います。

有限会社ツイントップ 様2016-09-21
用途:
半田付け
対象商品:
34945635

電装品の半田付けに使っています。
消耗品の為スペアに購入しています。

2019-02-04
用途:
PX-201のこて先の交換
対象商品:
32743277

買ってから、商品の説明書で分かったのですが、ヒーターと、このこて先との間に薄いステンレスのスペーサーが入るらしい。ところが、このスペーサーは焼付いてとれない上に、補修部品としても供給されていない。古いこて先の中に残っていることを気づかずに交換することが多いので、説明書に書かれているのだろうが、こて先に付属する方が正しいと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-11-07
用途:
基盤半田作業
対象商品:
32743261

確かな商品です。安心して使用できます。

2014-12-25
用途:
電話用端子の半田付け
対象商品:
34945723

弱電端子での半田付けには、形状はいいと思いますし、使用してみて、使いやすいと思います。ただ一つだけ、難点があります。こて先の裏にも半田がまわるため複数の端子を連続でした場合、半田が下に落ちます。
半田ごてとこて先を探すことが、このカタログからは、かなり時間がかかります。
半田こてを決定したあと、まずこて先が合うかどうか探すのがたいへんです。そしてこて先のサイズが別ウィンドウで表示させないと、わからないのので、かなり時間がかかります。私の場合一時間くらいかかりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-09-10
用途:
表面実装の半田(鉛フリー)付け作業
対象商品:
34945705

SMDやチップ部品など、表面実装の半田付けに使っています。
鉛フリー半田を使った表面実装も今のところ問題なくできました。

2013-03-03
用途:
ハンダ付け作業
対象商品:
34945723

買い置きが無くなりかけていたので購入してみたが、従来品と形状が変わっており、一部の作業には使えなくなっていた。従来品は、先端が30度くらいの平たい形状(マイナスドライバ風)であったが、現行品は、45度くらいあって、これまで入っていた隙間に入らない。代替え品も見当たらず、困惑している。そもそも、これだけ形状が違えば、型番を改めるべき。
また、先端部の半田メッキも範囲が狭く、利用しにくい。メッキの範囲を限定する事で利便性を高める意図があると思われるが、使っているうちに半田メッキの範囲は広がって行くので、初めから全体にメッキがあるほうが合理的。メッキの限定は、素人向けには良くても、専門職には不便なだけである(使い方が限定されるため)。
形状の改善点としては、丸棒状の先端に平面を形成した後、角の部分にアールを付けること(0.5~1mm程度)。現状では、角の部分から鉄メッキの割れが発生することが多く、割れが発生すると、間もなく使用不能になる。アール加工で寿命が延びるなら、2割程度の価格アップは容認できるし、寿命が延びる事は、品質の高さを示す事にも繋がり、利用者の受けも良くなるはず。ぜひ、メーカーにお伝え願いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。頂きました件メーカーに申し伝えさせていただきます。