研磨ディスク 完全国産品 アルミナのレビュー

平均満足度 4.39 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。 【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-07
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンスに使用。
対応も良かったのでOKです。
今後も頼む予定です。

2024-03-12
用途:
鉄製刃物の 荒整形 肉抜き
対象商品:
34952041

鉄製刃物の 整形 肉抜きに使用してみました 荒砥石を使用して手作業でするよりも簡単に短時間で終了しました 強く当てなければ熱もさほど気にせずに研磨できました その後砥石を使って仕上げれば時間の短縮ができ楽ができます

2人が参考にしています
株式会社三陽 様2024-06-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34952066

機械の錆び取りや研磨に使用しています。コスパが良いので常時使用品となっています。

株式会社宮本鉄工所 様2022-10-07
用途:
バフ研磨下地用
対象商品:
34952102

バフ研磨の下地用に磨きを出す前処理で使用しましたが今回の工程にはちょうど良い番手で
バフ研磨が楽になりました。

2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
34952127

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

西尾研磨 様2022-04-10
用途:
溶接後のステンレス
対象商品:
34952102

価格が安い割に安定して研磨出来るので助かっております。

2021-09-27
用途:
塗装前の製品仕上げ
対象商品:
34952066

お値段も手ごろで不良発生もなく使用できるので定期的に購入しています。

2021-03-14
用途:
DAYで軽キャンを作成中。
対象商品:
34952066

建設業界で20年間多様してきた商品です。
砥石の交換には、免許が必要です。お持ちで無い方は、「自己責任で」お願いします

ナカホリ製作所 様2020-01-19
用途:
ステンレス研磨
対象商品:
34952102

ステンレスバフ研磨の前に使用します。#240のキズ消しに使用します。仕上げが楽になりました。

2019-07-24
用途:
サビ落とし
対象商品:
34952032

百均の安物をよく使っていましたがこれはかなり強力です!

1人が参考にしています
2019-02-22
用途:
溶接後の仕上
対象商品:
34952057

思っていたほどのものではなかったですがもう少し
他の番手を使って見て判断します。

1人が参考にしています
2018-12-13
用途:
鋼材のバリ取り
対象商品:
34952041

貴社の男前モノタロウシリーズの中でこれば一番調子いいです。

1人が参考にしています
2018-06-13
用途:
ステンレスの仕上げ、バリ取り等
対象商品:
34952057

同等品よりもかなりお安くて
使いやすいです。
大満足でした!
15%オフの時に買うとさらに安い!!

2023-05-09
用途:
鋼材のバリ取り
対象商品:
34952066

製品に不満はないのですが、出荷の担当者によっては、そのまま段ボールに入ってるので粉だらけになってることが多いです。他の商品も一緒の時は、ビニール袋に入れてもらえるとありがたいです。

2018-07-27
用途:
研磨
対象商品:
34952102

よく研磨され、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

1人が参考にしています
2018-01-13
用途:
器械物の錆取り
対象商品:
34952084

安価で性能も必要十分です。ホームセンターと同額程度ですが、まとめて送料無料になるように注文しています。

2017-08-31
用途:
溶接の仕上げ等に
対象商品:
34952041

レ○トンのシルバーヂスクを使用していましたが、値段が高すぎるので、安くて、同じ位のクオリティの物が無いか、モノタローの砥石を全部一枚づつ買って、試してみましたが、これが一番近いクオリティでした。ちょくちょく商品のマイナーチェンジをするので、母材に当てる時のタッチが変わらないか心配なのですが、今の所大丈夫です。使いやすさは、人に寄って違うと思いますが、シルバーヂスクがお気に入りの方は、良いかと思います。

1人が参考にしています
2018-06-07
用途:
溶接跡の仕上げ
対象商品:
34952084

何度かリピートしていますが、コストパフォーマンスが高いと思います。

有限会社 ナカジマ 様2017-09-01
用途:
板金の仕上げ
対象商品:
34952041

最高ーあまり減らず配達も翌日で予定もつくし安いし15パーオフの日が月2回あれば

2017-03-31
用途:
ステンレスのバリ取り
対象商品:
34952102

コスパに大変満足してます。
他メーカのものより作りがしっかりしている