カッティングペーストのレビュー

平均満足度 4.81 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カッティングペースト マーベル
マーベル
699 / 税込 769
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。 【用途】ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-29
用途:
ドリル

グリスなので流れないで留まってくれるので
何度も油を挿す必要がないので使いやすい。

2025-08-13
用途:
ドリル
対象商品:
35051457

周囲の汚れも少なく使いやすい 切れ味も充分と感じる
できればぶら下げておける穴が容器にあるといい

2025-05-21
用途:
ドリル・タップ等の金属切削作業

刃先摩耗防止、切削性向上のため購入。
付属ノズルで必要量を直接塗布でき、ペースト状で余計なところに流れないのでとても使いやすく切れ味も申し分ない。

2024-05-25
用途:
ドリル使用時に使っています。
対象商品:
35051457

ドリルやタップ使用時には必需品です。
刃も傷まず仕事が早くなります。

2023-03-07
用途:
ステンレスの切削
対象商品:
35051457

ブルーグリーンの色をしています。
切りくずのまとまりが良いです。
なかなか優れモノのように思います。

1人が参考にしています
2022-10-02
用途:
薄刃ノコによる軽金属のカッティング
対象商品:
35051457

何も付けないで使っていたときは、刃の消耗が早く、1回の切断当たりのノコ引き回数も多く要した。本品使用でかなり効率向上。切れ味が悪くなった刃にカッティングペーストをごく少量付けて切ってみると、不思議と切削性能が向上した。切断までのノコ引き回数が半減、キツネにつままれたよう。

2021-09-04
用途:
電気工事、鉄製BOXの穴開け等
対象商品:
35051457

金属加工には必需品!ステンレス加工もいける。
キリでの穴開け・ホルソーでの加工・鉄管切断で
使用時と未使用時では、切れ味が別格です。
道具の焼き付けを防ぐためにも、付けることをおすすめします。
【デメリット】
夏の暑い日に、工具や部材と一緒に放り込んでおくと、運が悪いとベタベタに・・・きちんとしまいましょう。

2021-07-13
用途:
金属製屋外収納箱へのホールソー加工
対象商品:
35051457

若干の匂いはありますが切断面が綺麗に仕上がります。以前は切創油無しで穴あけ作業を行っておりましたが、作業性も格段に向上します。

2021-05-16
用途:
ドリルの寿命延命に
対象商品:
35051457

寝かせておけるので工具箱に入れとけますし、性能には満足してます。そうそう減るもんjyないし、1/2~1/3の容量の方がかさばらずに済んで良いのですが。

pianoaono 様2021-04-01
用途:
自動車整備
対象商品:
35051457

持ち運びやすく、液だれ飛び散りがなく、使いやすい。
刃の持ちもよくなりました

2020-10-10
用途:
機械組付
対象商品:
35051457

チューブのペーストタイプは使用量の節約ができ携帯性も良いです。

C.E.A.S 様2020-06-06
用途:
ドリル・タップ・フライス・旋盤・プレス打ち抜き
対象商品:
35051457

缶スプレーよりも工具箱内で場所を取らないのが良い。
切れ味が劣るのは否めない所だが、通常油を使うよりも
数段上の油膜保持と低い切削抵抗。

2019-07-01
用途:
電気工事
対象商品:
35051457

鉄箱や、アングル加工の時使っています、キリの切れあじが良く、キリが長持ちしています、金属加工には必需品です。

遠藤一志商店 様2019-01-26
用途:
鉄板の切り抜き

ジグソー、ニブラで使用。使えます。携帯できるのがいいです。

池畑電子技研 様2017-09-19
用途:
工事現場での穴開け作業、切断作業等
対象商品:
35051457

現場での作業時に携帯しようと思い購入しました。
手頃なサイズと塗布のしやすさで気に入っています。
使用感は文句の付けようがありません。
現場では他の業者さんにも貸してあげました。(好評でした)
無くなったら又購入します。

1人が参考にしています
2016-02-29
用途:
鉄アングルに穴開け
対象商品:
35051457

同業者に進められ気になっていた物です。