ヘッドルーペのレビュー
- 用途:
- 釣り仕掛けを作るとき。果樹の接木をするとき。に使いたい。
- 対象商品:
- 35096065
2枚レンズを付けたときに、1枚を倒して1枚を使いたいが、どうも不可能のようだ。何で2枚をつけれるようになってるのか不可解である。外すときが、結構難しい。また、使用説明書が日本文で書いたものが必要ではないか。
2枚レンズをつけた場合、倍率が高くなります。
レンズ種類×1.2+×1.8 3倍 焦点距離 115mm-125mm
レンズ種類×1.2+×2.5 3.7倍 焦点距離 82mm- 92mm
レンズ種類×1.2+×3.5 4.7倍 焦点距離 57mm - 67mm
レンズ種類×1.8+×2.5 4.3倍 焦点距離 65mm - 75mm
レンズ種類×1.8+×3.5 5.3倍 焦点距離 48mm - 58mm
レンズ種類×2.5+×3.5 6倍 焦点距離 40mm - 50mm
- 用途:
- 製品の品質管理
- 対象商品:
- 35096065
バンドがズレるのはヘッドルーペの宿命でしょうか?それにしても価格の割にはレンズが想像以上でした。使いこなしていませんが、今後、自分の作業に役立てていこうと思います。
- 用途:
- PWB製作、補修など
- 対象商品:
- 35096065
レンズ付け替え式は面倒かと思ったが、常用するのは5枚中2枚程度でほぼカバーできる。
値段の割りにレンズの収差などは少ないと思える。
ただ、ランプの分、前方に重心が偏るため、かなり堅くヘッドバンドをしめないと、ズレてきてしまうことがあるのが残念。ランプも光量不足気味なので、これだけでみるのではなく、通常の室内照明や手許照明との併用で細かいところまで見やすくなるための補助光源と理解すべき。
- 用途:
- ハンダ付け作業
- 対象商品:
- 35096065
50歳半ばになり、とにかく細かい作業を行う時、以前からヘッドループがほしいと思っていました。今回、購入を決定したのは、値段が安いこと。値段が安いからといって、いい加減なものではなく、ハンダ付け作業が快適に行えるようになりました。
もっと、早く購入していれば、もっとよく見えていたのにな、と思う今日この頃です。
- 用途:
- 細かい作業をする為。
- 対象商品:
- 35096065
レンズの角度調整をする処が緩過ぎて、今後使い物に成らなくなると思う。
↑↑↑↑↑ネジを締めても全く調整が出来ない。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 電気配線、細かい作業
- 対象商品:
- 35096065
頭部のみの取り付けのサイズの為ヘルメット着用する場合装着出来ないのでヘルメットにも着用できるようしてもらいたい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 細かい作業時
- 対象商品:
- 35096065
説明書が良くわからない。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
商品についてご不明な点がございましたら、お問合せ専用フリーダイヤルもございます。
お手数ではございますが、お問合せくださいましたら幸いでございます。
- 用途:
- 旋盤作業、 モーター配線作業、 ドリル研磨等に使用しました。
- 対象商品:
- 35096065
ルーペの位置調整が可能なら作業がしやすいのでは
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。