軸付切断砥石のレビュー
トライアル技研 様2025-01-12
- 用途:
- 修理のため、分解残材である金属棒の切断
修理のため1.8φmmの棒状の金属を切断するために購入しました。電ドルに装着して試しに切断しようとしましたが、金属の材質が不明でなかなか削ることができず作業を中止しました。材質がアルミや真鍮などでしたら簡単に切断できると考えています。次回、再チャレンジしてみます。換えの砥石もあるのでしばらくの作業も安心できます。比較的安価で便利な工具だと思います。
2022-07-18
- 用途:
- ステンレスの切断
- 対象商品:
- 35094796
プロクソンのミニルーターで0.8mm厚SUS304?板を切断してみました。
ルーター付属の切断砥石はファイバー補強されてないので、あっという間に粉末と化していまいますが、ファイバー補強されたこの砥石は1枚で10cmくらいは切り進めることができました。以上、ご参考になれば。
1人が参考にしています
2017-08-09
- 用途:
- FRP加工に
- 対象商品:
- 35094796
補強されていないものと比べるととても使い勝手いいと感じます。無理をするとやはり割れてしまいますが、加減がわかるとこの値段でこの耐久性はとても良い商品だと思います。
2人が参考にしています
2017-08-12
- 用途:
- 軽金属の切断
- 対象商品:
- 35094796
特殊な他の工具では入らない場所で役に立つかな?と思い暫く前に購入していたのですが、使用機会がありました。まず一つ目は直ぐにグニャグニャになってボルトの周りをくり抜くように壊れました。0.5mmの材料を約3秒、接触した瞬間です。たぶん不良品はこの一枚だけで後は普通に切れました。火花もあまり出ませんので安心です。重加工に使う物でもないし直ぐ無くなりますがこんな物でしょう。
MECHBOX 様2020-04-23
- 用途:
- 部品の切断時
- 対象商品:
- 35094796
強度不足で切断時作業しにくかった。対応回数の表示が解らなかったので回転不足で使用か?高回転過ぎたのかが解りずらい。
2014-03-02
- 用途:
- 小径ステンレスパイプ(2mm*1.8mm)の切断に
- 対象商品:
- 35094796
今までは 薄厚の砥石を使っていましたが よく砥石が割れて困っていました。
この砥石は ファイバー線維入りで 割れません 又 切れ味もよく 大変満足しています。
1人が参考にしています