ヒートガンのレビュー

平均満足度 4.06 (291件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒートガン モノタロウ
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。加熱後の冷却の為送風機能付き。作業効率がアップする高出力1500W。保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。 【用途】塩ビ管などの曲げパテの乾燥塗装やシールの剥がし作業熱収縮チューブの加工シュリンクフィルムの収縮
291件中 281~291件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-02-07
用途:
水道管等の凍結修理に使用しています。
対象商品:
35095864

火気を使用しないため家庭用の水道管凍結修理に重宝しています。非常に軽くて、専用ケースもあり持ち運びにも大変便利です。温度ダイヤルがデジタル表示でないのが非常に残念です。

2011-10-05
用途:
梱包テープを剥がす
対象商品:
35095864

昨年12月に購入し9月末に破損(本体付け根の電源コード断線)したので1年もたず、値段が値段なので仕方ないと考えます。今度は少し高めですがリョービを買ってみます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に副えず大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

2011-03-16
用途:
シールはがし ハンダ前の予加熱 パテの乾燥
対象商品:
35095864

温度調節をMAXにすると煙が出る、少し下げてやると納まる。ケースもしっかりしていてコストパフォーマンスは○

2011-02-14
用途:
シュリンク
対象商品:
35095864

作りはたしかに褒められたものではありませんが、
金額を考えると必要にして十分な性能です。

Kプロジェクト 様2011-10-13
用途:
部分塗装の乾燥
対象商品:
35095864

4~5回使ったら壊れた。1回使用で約1000円のコストです。モノタロウブランドの動くものはやはり危険だと実感してしまいました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2011-03-03
用途:
配線作業における収縮チューブの熱処理や樹脂パーツの軟化、部材の乾燥・加熱等の色々な加熱・乾燥作業に使用しています。
対象商品:
35095864

某大手メーカのヒートガンと比べ品質・性能・使い勝手を含め同等以上です。

2010-12-19
用途:
塗装乾燥他
対象商品:
35095864

付属品を整理されたのは大正解だと思います。個人的にはワイドノズルもスポットノズルもケースも不要です。本体だけを望む人も多いのでは??

2011-01-27
用途:
樹脂の溶解他、
対象商品:
35095864

表示の温度にならない。550℃と表示されいるが、400℃強しかあがりません。
550℃は無理かも知れないが、100度以上も低いと問題有り、ネット販売なので購入者は、記載された内容を信じて購入しています。正確な情報を記載下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご要望に副えず大変申し訳ございません。
表示温度550℃の件ですが、熱を発する熱線直近ですと
約550℃の温度となります。
そこから僅かでも離れてしまうと温度が外気で冷やされ、
急激に下がってしまいます。
記載に関しましては検討させて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございました。

2011-06-24
用途:
バイクのシールはがしや車検のシールを剥がす時に
対象商品:
35095864

温度調節がしにくい

2011-05-16
用途:
収縮チューブ加工用
対象商品:
35095864

問題無くつかえました。

2010-12-14
用途:
プラスチック・竹などの曲げ作業等
対象商品:
35095864

自分の使い方では風量が少し足りないのが残念です。