ベアリング固定用接着剤のレビュー
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
2024-02-28
- 用途:
- 二輪車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 79430243
オートバイのボールベアリングを固定するために使用しました。穴側が摩耗してスカスカの状態でもガッチリと保持してくれます。ロックタイトの永久結合用でも同様の効果が得られますが、こちらの方が少量・安価で有難いです。
2020-09-02
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 79430243
クランクケースベアリングがゆるくなった所へ使用します。
対応温度も幅広いので助かります。
あと、使用量も少ないので使いきりサイズがあっても良いかなと思います。
2人が参考にしています
2020-04-26
- 用途:
- オートバイメンテナンス
- 対象商品:
- 35123566
オートバイのリアホイールのベアリングの固定に使用しました。
2年後の車検整備時に確認してみましたが、固定されていました。
あまり期待していなかったのですが、とても良い商品でした。
2018-03-30
- 用途:
- フュージョン250のフロントホイールベアリング
- 対象商品:
- 79430243
厚保塗りができベアリングケースの削れた外輪の隙間埋め固定用に使用しました。ベアリングの隙間ガタ接着は最終手段としてですね
2015-06-21
- 用途:
- ベアリング固定
- 対象商品:
- 35123566
施工は規則さえ守れば難しいものではなかった。効果は問題なかった。用途はバイクのホイールで、使途はナンバーつきの一般道とダート。暫く使ったが今のところ破綻はない。この症状に他に対応策があったとしても、この商品の値段ではできないだろう。継続購入などせずに済むことを期待している。