フルカラー埋込電子浴室換気スイッチのレビュー

平均満足度 4.67 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
フルカラー1コモジュールですので1コ用のスイッチボックス組合せ取り付け可能です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-24
用途:
風呂の換気扇用
対象商品:
41057782

ON-OFFのスイッチからの変更です。他を探したらもっと安いのがありましたので星2です。Panaですから信頼性はありますがミスりました。

2017-05-21
用途:
屋根裏の換気扇のスイッチに使用
対象商品:
35183531

屋根裏換気扇のスイッチとしてつかいます。焼肉や焼き魚などの後に家全体の換気をするための大容量の換気扇がついているのですが、普段使わないだけにスイッチを切るのを忘れて何日もつきっぱなしのことがあったりしました。これでそうしたことがなくなると思います。

2017-06-09
用途:
電機スイッチの交換
対象商品:
41057782

以前のダイヤル式タイマーのスイッチに比べ大変便利です。

2017-08-16
用途:
浴室脱衣所の空調スイッチ取付
対象商品:
41057782

規格品であり、取付は簡単でした。また時間設定も容易です。

2016-11-24
用途:
終業後継続して照明点灯させ、一定時間で消灯させる。
対象商品:
41057782

照明のON/OFFロッカースイッチの置き換えで使用でき、施工が非常に簡単だった。

マインド・ケア・ハウス 様2015-10-06
用途:
浴室換気扇のスイッチに使用する
対象商品:
35183531

浴室の換気について、お客様のスイッチの切り忘れがあり、タイマー付きで、コンパクトで非常に使いやすい。購入については、近くの他店には、置いてないので、貴社の取扱の多さや、配送の速さに感謝している。

2016-05-12
用途:
浴室換気扇

大変便利に使ってます。

神内工務店 様2015-10-09
用途:
浴室の自動換気
対象商品:
41057782

届くのが早い、安い、良いものだ、取扱いを感謝、感謝

2015-02-21
用途:
リビングの電灯タイマー
対象商品:
35183531

電気をつけたまま寝落ちすることが多く、
あまり体によろしくないそうなので、タイマーをつけようと考えました。
普通の電源スイッチと同じサイズなので、交換は簡単。
タイマーにありがちなギリギリする音もなく、動作は良好です。
もう一つ、タイマー設定がダイヤル式のものもありましたが、
出っ張りがない方が良いので、少しお高めですがこちらにしました。

1人が参考にしています
2015-03-13
用途:
浴室の換気
対象商品:
35183531

ゼンマイ式のタイマーが故障したので交換用に購入。
性能には満足だが、この小さなパーツに3,500円も払うのは少々勇気が必要だ。(笑)

2014-10-23
用途:
自宅改修用
対象商品:
35183531

自宅のトイレ用換気扇スイッチが"ON-OFF"式であったため、換気のために24時間連続で稼働させていたが、換気扇本体のためにも良くないと思い、トイレ入室時に"ON"にして2時間or4時間後に"OFF"するようにした。機器のためにも節電にも良くなった。

有限会社雅 様2014-07-24
用途:
不動産会社の管理をしているので 古くなったWN5291の代わりに使用しています。
対象商品:
35183531

パイロットランプを使用しないでいい分だけ 簡単ですが コンセントプレートが4つアナから3つに変わります。

2014-01-24
用途:
風呂場の換気扇のオンオフ
対象商品:
41057782

最近は便利な商品が一杯有りますね

2014-10-28
用途:
給水タイマー
対象商品:
41057782

太陽熱温水器の給水を室内から遠隔で給水電磁弁を開閉するためのタイマーとして使用。15分の設定で時間内に温水器本体の定水位弁で止まるので問題なく使用している。
また、凍結防止のドレーン配管にも電磁弁を取り付け同タイマーで遠隔で動作させている。

2013-04-25
用途:
トイレの換気扇SW 短時間切断で十分な部屋の換気扇SW
対象商品:
41057782

同系統のパナソニック品番WN5294(2,4時間,連続のタイマーSW)はどこでも入手可能でしたが、同WN5293(分単位の切断SW)は取扱店が無く、入手が困難でした。仕方なく前者で工事をすると、使用箇所によって、いつまでもSWが切れない、タイマーの意味がないと不満を聴きました。この度、MonotaROさんで凄く簡単に入手可能となり、嬉しく思ってます。今後は注文者の意向通りの工事が出来るので非常に便利です。SWそのものの改良希望等はありません。ただ、電子式になって値段凄く高くなったのがやや不満です。非常に使いやすい、堅牢なタイマーSWと思います。MonotaROさんの取扱開始に感謝!です。