OリングPシリーズ赤シリコンのレビュー

平均満足度 4.52 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングPシリーズ赤シリコン NOK
NOK
59 / 税込 65
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-06
用途:
クルマのアンテナの干渉に

クルマのアンテナを短いものに交換しましたが、もともとのついてたものが、いまいちボロくて切れそうだったのでこれにしました。赤の差し色がきいてかっこいいです。

2025-08-04
用途:
水道の脱着カプラーの防水
対象商品:
35215957

シリコン製なのでシリコングリスを塗布することが出来ませんが、思っていたより自己潤滑性も有り、温水・冷水での使用にも耐えてくれそうです。

タチバナ 様2024-06-24
用途:
ラジコン
対象商品:
35215887

オイルダンパーに使用 最高のパフォーマンスです。お試しください。

2024-04-10
用途:
ジャッキ修理
対象商品:
35215932

ジャッキ修理に使用。色んなサイズがあり助かります。

たなか総合技術研究所 様2022-04-27
用途:
凍結防止水栓用の水抜きコマのパッキン補修
対象商品:
35215896

寒冷地の水道水栓には水抜き用のコマがあり、毎回開け閉めするうちにパッキンが劣化して水漏れの原因となります。メーカー純正部品だと割高なのでサイズの合うOリングを検索、機能的には問題なく使えてます。モノタロウさんは一個でも注文出来るので重宝してます。

2022-04-27
用途:
アイドルスクリューパッキン
対象商品:
35215941

まんま見た目と性能重視で購入。
他のサイズが少ないのと以前購入の品質の良さで購入しました。
使用感と耐久は問題ないです。
良い製品です。

2021-11-22
用途:
ラジコン模型のメンテナンス
対象商品:
35215887

オイルダンパーのシーリングとして使用しています。オイル漏れもなく作動状況も良好です。

1人が参考にしています
2021-12-19
用途:
スバルR2のオイルポンプのOリングに使用。
対象商品:
35215975

純正も購入しましたが、カチカチのプラスチックみたいになっていた為、試しに使ってみました。とりあえず今のところ漏れもなく機能してます。

2021-06-15
用途:
レストア
対象商品:
35215932

同等品が納期かからずに手元に届き、とてもありがたいです。

2021-01-04
用途:
温水器バルブパッキン
対象商品:
35216036

古い電気温水器の電動三方弁から若干の水漏れ(粉吹き)が生じてきたことから、三方弁内のOリング4個を交換した上で、配管用のパッキンとして使用。スペック、サイズが明記されていることから必要数を適切に選択できて便利。施工後はしっかりシールされている。

2021-02-26
用途:
エアーで動く機械のパッキンに使用
対象商品:
35215914

エアーで動く機械のパッキンに使用していますが、シリコンなのでNBRより、オイルの添付が少なくて良いですが硬度の種類が3種類から選べるとベストです。

ガラスえのぐ 様2020-08-11
用途:
ボイラー管体のサーモセンサー 漏水対策
対象商品:
35215896

純正部品の寿命が5年程度だったので、耐熱性のOリングに替えてみた純正も耐熱だと思うのだが?この下には基板や送風機がありとても高価なので、重要です

2018-12-09
用途:
FFストーブ吸気配管用
対象商品:
35216264

・FFストーブの吸気配管をスチール製に変更した際に付属していなかったので購入。
・吸気配管側ににOリングが必要かどうかわからないが密閉感が増加したので満足。

2020-04-28
用途:
エスプレッソマシンの水系のパッキンの交換
対象商品:
35215914

機械が外国製で同じ規格のものがないので、近似寸法のを購入しました。公差内に収まったようで、全く問題なく作動しています。値段も安く性能も良好でした。

2019-01-18
用途:
海水関係で、防水に使用。
対象商品:
35216011

ゴムの性質が良いのか、通常のゴムより防水効果がありました。

2018-12-13
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
35215984

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

本田4輪開発センター 様2018-04-20
用途:
ライブスチームバルブ用
対象商品:
35215887

120度くらいで使われるので NBRでは使えないため 1個単位で注文できるのが便利です。ホームセンターより安くなっています

2017-12-11
用途:
日用品の修理
対象商品:
35215932

ピストン式負圧ワインキャップのピストンリングが砕け散ったのでDIYで修理。サイズや素材が心配だったので複数買いしましたが、この規格がバッチリでした。トータル百円程度で修理できて大満足。

2017-12-05
用途:
オートバイのレストア
対象商品:
35216307

排気管のフランジとチャンバーの接合部にオリジナル部品は高く入手困難なので流用でこの部品にしました。
サイズと耐熱温度など明確なので大変助かります。モノタロウ さん有難うございます!

2018-03-04
用途:
バイク用バキュームゲージに使用
対象商品:
35215905

エンジンの熱で劣化の心配がないので、長く使えます。