スーパーチェーンルブのレビュー

平均満足度 4.65 (187件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
699 / 税込 769
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。 【用途】オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
187件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-27
用途:
バイクのチェーン調整に

定番のチェーンルブです。
他の商品より使いやすい気がして、チェーンクリーナーと合わせて愛用してます。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途:
バイク(スーパーカブ90)のチェーン給油
対象商品:
35308341

スーパーカブのノンシールチェーンにバイクの給油ごとにサッとひと吹きしています。ある程度粘度もあるので飛び散りも少ないかと思います。私がこれを愛用してるのはフッ素とモリブデンが含有されているからです。潤滑性能よりも耐摩耗性能が素晴らしくスプロケットは17万キロでまだ山は6分位あります。チェーンはノンシールチェーンですが6万キロは持ちます。(念の為に交換してます)毎回リピートしてます。

2024-07-13
用途:
ハンターカブ ノンシール/シールヂア
対象商品:
35308341

昔からノンシール/シール問わずこれを使用しています
ダンゴになりにくくそれでいて長持ち
バイクメーカーの専用ルブもいくつか使用してきましたがこれが一番使いやすいです
ノンシールにはしっかりと塗布そしてしっかりと拭き上げ
シールチェーンには錆予防的に微量にぬり綺麗に拭き上げ

1人が参考にしています
2024-05-27
用途:
自転車の整備
対象商品:
35308341

チェーンのオイル分が無くなりガラガラ言うしよく外れるしギアは上手く入らないしで困っていましたが本品をスプレーしたら新車のように静かにスムーズになりました。この価格でこの効果は凄い。

1人が参考にしています
2024-07-27
用途:
バイクチェーン
対象商品:
35308341

gpz1000rxに使用
どんなルブでも飛び散りますよね、、、
王道のクレで

2人が参考にしています
2023-12-28
用途:
自転車整備用
対象商品:
35308341

通勤用自転車に使用しています。
強固な皮膜が形成され、雨や雪の日に使用しても
チェーンが錆びません。

1人が参考にしています
池田商会 様2023-11-15
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35308341

スーパーとノーマルの価格差がほとんどないため、スーパーにしました。無駄に飛び散ったり、べったりすることもなく優秀です。

2023-08-31
用途:
チェーン以外にオススメ。

シールチェーンでない安いバイクチェーンには最高の品。ただしシールチェーンにここまでベットリしたグリースが必要なのか多少疑問が残る。また、自転車チェーンにこの商品を使う人がいるが、私は試した結果として勧めない。音がなくなりスムーズに感じるが、初めから重く、そして数ヶ月後にはモノスゴク重くなり、汚れも着きやすい。漕ぐ場合だけでなく惰性で進む距離が極端に減りますよ。絶対に自転車には使わないように。長所はスプレーとしては大変に高粘度で性能も高く高耐久です。なので私の場合、扇風機のモーターには前後に小さな注油口が2つあるのだが、他のスプレー式グリースよりも長い期間もち、イイと感じた。結果として買って良かった商品。

2人が参考にしています
2023-08-12
用途:
自転車チェーンのメンテナンス
対象商品:
35308341

今まで粘着性のオイルを使用してましたけど、当製品は汚れもつきにくく使用感も軽くなったように思います。

有限会社岡野工務店 様2023-02-23
用途:
自転車ににも大型バイクにも
対象商品:
35308341

自転車にも大型バイクにも使えてコスパ高いです。
おすすめです。タイヤを回転させてスプレーし続けると楽ですがチェーンにつけ過ぎになって汚れやすくなるので、コマの運動部の一つ一つにちょっとずつ付けるようにバイク屋さんに教えてもらいました。結構根気入ります。

2023-04-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35308341

値段的に手ごろで、オイル分が適度に付着性がありとても使いやすいです、他商品でべとつきの多いものがありますがあれはかえってホイールを汚してしまいます。

2023-03-11
用途:
チェーンの注油など
対象商品:
35308341

たとえば3ヶ月も乗り続けた自転車のチェーンはゴミで動きが非常に悪くなります。動きが悪いということは、無駄に漕ぐ力が必要になるので非効率だし、もちろん機械部分を痛めることに繋がります。まずは556をたっぷりかけ、ボロ布でふきとります。チェーンを洗浄する感覚です。この段階でチェーンは新品同様に美しくなることがわかるでしょう。この状態で、今度はチェーンルーブを使った注油です。驚くほどペダルが軽くなり、入浴したあとのような爽快感もあります。

1人が参考にしています
2023-02-27
用途:
自転車チェンオイル
対象商品:
35308341

惜しみなくチェン油洗いで快適なラィデイングします。

2023-01-26
用途:
チェーンのメンテに
対象商品:
35308341

かなり固めです&量が少ない
チェーンルブとスーパーチェーンルブで適材適所で使い分けがよい
ノズルをライターで炙って角度を付けるとさらに使い勝手がよくなります

1人が参考にしています
クライムワークス 様2022-11-01
用途:
バイクのチェーンに
対象商品:
35308341

チェーンクリーナーでチェーンをキレイにしてからまんべんなく吹きかけました。スプレーすると若干泡立つような感じで噴出されるのでチェーンの内側の死角になっているところにも浸透してくれそうな気がします。スプレー後、タイヤを回転させてオイルをいきわたらせ、しばらく放置して浸透を待ったのち、余分なオイルをしっかり拭き取れば作業完了です。

1人が参考にしています
2023-01-29
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35308341

安価なので使い続けてます。容器が小さいのでロングツーリングは携帯しやすいです。

2022-11-07
用途:
チェーン及びギヤの潤滑
対象商品:
35308341

チェーンに吹き付けるとき、チェーン以外に飛び散る量が少ないのでオイルよりも使いやすいです。潤滑効果も良いようで走行時のギヤ音が消えます。
ギヤにまんべんなくコーティングするにはノズルの押し方を小さくして量を加減しますが、途切れて斑になります。最少噴霧量が出る設定ができるといいのですが。

久野興業 様2022-09-08
用途:
バイクチェーンのお手入れ
対象商品:
35308341

ホームセンターより安くて大変嬉しい。
消耗品は、高品質で安いが重要です。
これからも値上げせずに維持して欲しい商品です。

2人が参考にしています
2022-10-13
用途:
バイクチェーンメンテナンス時
対象商品:
35308341

しっかりとチェーンに馴染み保護してくれてます。
私的に満足してます。

2022-01-27
用途:
250ccバイクのシールチェーンに利用
対象商品:
35308341

チェーン吹き付けて余分なルブを拭きとっています。
しばらく時間が経つと粘度が増して飛び散りにくくなるし、
チェーンがすぐに油切れを起こすことなくいい感じです。

1人が参考にしています