フットスイッチのレビュー

平均満足度 4.31 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フットスイッチ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
2,998 / 税込 3,298
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-13
用途:
炭酸ガスの切り替えに使用
対象商品:
87965692

100セット近く使っているが不具合なし。また、5年以上使っても今のところ不具合はありません。

2025-04-22
用途:
リレーノッカーのスイットとして

エクセン リレーノッカー RKV30PBの手動スイッチとして使用しました。
ノーマルオープンタイプのフットスイッチが少なく、大変助かりました。
リレーノッカーは1/8-φ8で、本フットスイッチはφ6チューブでしたが、問題なく作動できました。
フットスイッチの中身は、同社日本ピスコのmvm63aが入っており、自分で交換できそうです。

有限会社アトミック 様2019-11-20
用途:
技工作業でエアーの開閉に電気を使わずに作業できるセットの販売を考えています。
対象商品:
35312304

お世話になった技工士さんに、ノズルつきのエアー開閉装置を作って差し上げたらすごく喜ばれました。電気配線がいらないのでどこにでも設置できて便利です。

1人が参考にしています
株式会社テーケィアールマニュファクチャリングジャパン 様2018-09-03
用途:
製造工程にて
対象商品:
35312304

値段も手頃で簡単に使用できるところがいいです。1個購入して使い勝手がよかったので何個かリピートしました。

1人が参考にしています
2018-01-17
用途:
空圧機械の起動スイッチの足踏化
対象商品:
87965735

ちょっとチープな感じも価格なりか。軽すぎて動いてしまうので、適当な金属ベースを作成し使用した。必要なツインチューブを2mくらい付けて、セットで売ってほしい。

2人が参考にしています
信宅ビル歯科医院 様2017-02-02
用途:
作業時
対象商品:
87965735

軽くて良い。追加購入して結局2年で3個買いました。3個使って故障無しです。

有限会社横山理容 様2016-11-16
用途:
炭酸ガスのON,OFF
対象商品:
35312304

ほかのところにも書かれていましたが接続の仕方、開け方がわかりませんでした動画で見つけることができましたがわかれば簡単なので説明ぐらいつけてほしい。物は値段的にこんなもんかな。

2人が参考にしています
2015-01-29
用途:
歯科技工作業トリミング時の石膏粉塵除去(イスに座って使用)

つま先でコントロールしたいが、力点が手前なのでフットペダルが逃げる。
理想としては踵でペダルを固定して、つま先の上げ下げで入り切りしたい。
今はペダルが逃げない様につま先を乗せ踵でコントロールしている。非常に疲れるので改善して欲しい。ピスコさんよろしくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2015-10-21
用途:
エアーガンのスイッチとして
対象商品:
87965692

非常に使いやすい商品です。

1人が参考にしています
2013-07-22
用途:
エアーツール用
対象商品:
35312304

シンプルなので、使いやすい、正しプラスチック製なので耐久性が心配。価格は、安いので、良いとおもいます。

1人が参考にしています
2015-04-05
用途:
ペーストの塗布作業でエアーコントロールしている
対象商品:
35312304

スイッチを踏んだ時の節度が無いので今一つである。

デンタルフリー 様2014-08-15
用途:
エアーツール
対象商品:
35312304

使用説明書がないので、どの穴がIN側なのかOUT側なのか分からない。
仕方ないので一度配管して確認した。この点は配慮が必要だと思います。

1人が参考にしています
2013-12-13
用途:
加工にの清掃用
対象商品:
35312304

吹き出しノズルの拡散量が可変できると良いのだが固定されているので、距離で調整するしか無い。そのため離せば効力が下がる。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。