空気専用ポリウレタンチューブのレビュー

平均満足度 4.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
754 / 税込 829
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2023-12-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
87890345

タイヤチェンジャーのエアホースの交換に使用しました。
サイズもバッチリで問題なく使用できました

2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
対象商品:
87890564

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1人が参考にしています
有限会社オクギ製作所 様2019-08-23
用途:
劣化したチューブの代用として
対象商品:
87890406

長年使用した測定機のエアーチューブで、劣化のため交換しました。役に立ちました。

株式会社オーレックス 様2018-03-13
用途:
空圧配管に使用。
対象商品:
87890476

UBシリーズより割安。
UBTシリーズは使い始めたところだが、耐久性は今後の評価。
硬さ・耐屈曲性・耐環境性(特に硫化物・過酸化物ガス雰囲気等)については気になるところ。
海外製のものは、硬化脆化により亀裂が入ってエア漏れを起こすが、そんな環境下で、どこまで耐えられるか、期待している。

株式会社山崎プリント 様2017-09-01
用途:
新規配管のために使用した
対象商品:
87890415

いつも使っています!信頼できます!配管工事もとても楽です。

2016-09-29
用途:
工作機械
対象商品:
87890467

いままで他のメーカーのを使用していましたが、こちらの方が安くて質も同等と思います。工作機械には一度に10メーター、20メーターと大量に使うので、安いこのメーカーのものを使用したいと思います。色もブルーでかっこよくなり満足です。

2016-08-18
用途:
機器の接続ホースとして
対象商品:
87890521

使いやすく、適度な硬さ柔らかさがあります。

2015-01-18
用途:
ラジコン飛行機のエア配管
対象商品:
87890275

とくに何の問題もなしですが、1巻20mは長すぎる。5mとか10mとかもあるとベストですね。