ヤマルーブ4ミニスクーターのレビュー
- 用途:
- 新車のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 35308892
ヤマハジョグなので、ヤマハ純正のこのオイルを入れました。
高級なオイルを使うよりは、
交換時期を早めにした方が、
エンジンには良いと思う、
自分は20000キロで交換予定、
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 35308892
ノズル1個ぐらいつけてほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 4ストジョグのメンテナンス
- 対象商品:
- 35308892
継続使用です。発進、停止を繰り返すハードな条件で使用していますが、劣化も少なく非常に安定しています。原付ジョグには少し多いですか、全部入れても多すぎると言うことはありません。
- 用途:
- スクーターのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 35308892
通勤用のアドレスV125に使用しています。
走行距離5万km近い車両で3000~5000kmおきに交換で
新車からずっとこのオイルを入れてますがオイル上がり下がり等症状無く
新車当時と変わらないコンディションで凄く調子いいです。
以前乗っていたアドレスには純正オイルをずっと入れていましたが
5万km超えた頃ぐらいにオイル交換時期にレベル確認すると
わかるぐらい減っていましたがミニスクーターを入れた今の車両では
オイル量の減りが見られず燃費もリッター50以上走る事も多々あり
スクーター専用でMB規格や摩擦低減剤の効果もあってだと思います。
値段は一般的バイク用オイルに比べると高いですが価格に見合った性能。
50cc.以上のスクーターには容量が800ccと若干足りないので
まとめと買ったりと多少の手間があるので出来れば4L缶があればいいかも。
- 用途:
- スクーターオイル交換
- 対象商品:
- 35308892
スクーターオイルの規定量800mlなので、過不足なく使え、無駄がありません。走りの調子もよく心持エンジン音が静かになった気がします。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 35308892
純正オイルが、価格的、性能的にもベストマッチだと思います。
モノタロウは、価格も激安!何度も買ってます。早めのオイル交換でエンジン絶好調!!
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 35308892
ヤマハのバイクを3台使っています。2台分がこのオイルの推奨品です。
メンテナンスは基本バイク屋にすべてお願いしていました。全然分からないので全くの素人です。
小さなバイク屋さんの出来事です。
2サイクルのバイクのエンジンオイルはすべてメーカー希望小売価格で販売していました。
あるときホームセンターに行ったとき同じオイルが安く販売されていたので 今後はそこで購入し始めました。その後そのバイク屋で最近オイル要らないのと聞かれ
ホームセンターが安いからそこで購入してますと言うと ホームセンターの品質は悪いよと言われました。おいおい 同じ缶のオイルに品質に差が出るのか??? 少し不信に思い 4サイクルのバイクをそのお店でオイル交換すると 奥のドラム缶からオイルを出して補充していました。 200Lのドラム缶でえっ??? 帰ってネットで検索してバイクに合うオイルは入れないんだー。この店は利益重視と確信し利用しなくなりました。ドラム缶オイルの値段にはビックリしました。
その後は自分でメンテナンス出来るように勉強して今では素人の私でもバイクのメンテナンスは出来ます。工具関係も揃え中ですし無い工具はバイクオタクの友が助けてくれます。1度借りた工具はその人が何度も分かるまで説明してくれ、後日購入していますしプチバイクショップになりつつあります。
このオイルはメーカーの純正品で信頼できる商品です。サービスマニュアルにも推奨品と記載されているのでバイクは動く限り購入します。
値段もメーカー希望価格でもなく大満足いく値段です。しかも 1クリックで宅配されてきます。
モノ太郎さんこれからお世話になります。価格は現状維持で出来る限り頑張ってください。
- 用途:
- ヤマハルーブ4ミニスクーター
- 対象商品:
- 35308892
確か~ホームセンター特価品のメーカー純正缶でも検品の適応外れ品が石油会社から横流れで出回っているのはメーカーが差し止め出来ないと言ってました。。。