ミニマル継手 ミニマルストレートのレビュー
- 用途:
- 商品取付部品
同じもの他で購入していましたがモノタロウの方が安価なので切り替えました。一番安いと思っていますが送料かからないタイミングで購入しています。
- 用途:
- 狭い部分のエアー配管接続
狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。
- 用途:
- ワイヤー送り
エアー用ではなく、ワイヤーを送るフッ素チューブ用に使用。
メンテナンスで外す際にワンタッチで外せるので便利。
- 用途:
- エアーの送り配管に使用
- 対象商品:
- 87965071
内径2.5φのエアーチューブの接続に使用しました。
機器周りのエアー継手はやはりピスコが豊富で信頼性もあると思います。
- 用途:
- キャブの同調に
- 対象商品:
- 36985812
使用方法が合っているのか合っていないのか分かりませんが、キャブの同調に使用しました。
しっかりと締め込む事ができる上、はじめからガスケットが付いていましたのでとても便利でした。
- 用途:
- オートバイのリペア
- 対象商品:
- 36985812
インテークマニホールドから負圧を取るために装着しました。ホームセンターなどではこのネジ径5ミリが見つからなくて購入しましたが、安い割に造りはキレイです。
- 用途:
- フロントフォークオイルの交換で
- 対象商品:
- 36985837
CB50のフロントフォークオイルの交換の際のドレン抜きの際にシリコンチューブを接続して使いました。
大きな圧力がかからなければシリコンチューブが抜けることは無いのですが、2本目のフォークを交換する際にはシリコンチューブにオイルが付着していたので抜けやすくなっており、やっぱりホースバンドは必要だなと感じました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 36985776
バイクのインテークマニホールドに使用しました。
同調を取りたくてマニホールドに着けっぱなしにしました。鑑賞用水槽のミニバルブを使用して切り替えして使用しております。
- 用途:
- cbr250r mc19の同調作業に
負圧の取り出しに使用しました。
この商品自体の機能は十分に果たして貰いました。
しかしやはり短いので取り外す時に冷まさないとめちゃ熱いです。
予算があれば長めの物を利用する事をオススメします。
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 36985837
fzrのバキュームゲージ取り付けに使用しました。付属のパッキンの耐熱が不明なので銅製にて使用ですが今のところ問題はありません。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 36985837
近所のホームセンターなどでは手に入らない、貴重な部品。
勿論、つくりもしっかりしております。
送料等がもっと安かったら尚よかったです。
- 用途:
- シマノSG-S700系のメンテナンスに
- 対象商品:
- 36985837
純正だと5000円をこえるTL-S703キットですが
これとシリコンチューブとシリンジと適当な容器で同等な物になります
モノタロウさんだと10分の1ぐらいの価格で揃えられますね。
- 用途:
- 試作
- 対象商品:
- 36985751
内径2mmのビニールチューブが嵌りました。ネジ部分がもう少し長いと更に良いのですが、この手の商品って何故ネジ部分が異様に短いんでしょうね?
- 用途:
- バイクのキャブレター同調調整時のエンジン側アタッチメントとして
- 対象商品:
- 36985812
バイクのキャブレター同調調整時のエンジン側アタッチメントの代用品として使用しました。
非常に安価で助かりました。
同調作業も問題なく完了し満足しています。
- 用途:
- モンキーのマフラードレイン配管に使いました!
- 対象商品:
- 36985733
M5で、内径4mmホース用のニップルが欲しかったのですが、部品写真が共通になっていた為に 内径の違うホース用のニップルを間違えて買ってしまった
写真は、イメージではなく、その商品の写真を載せて下さい。
- 用途:
- オートバイのマフラーのドレン用に
- 対象商品:
- 36985837
2サイクルオートバイのマフラーサイレンサーの底に溜まる燃え残りオイルのドレン用に購入。製品精度は値段にして十分なモノでした。